Grazie al suo nuovo laboratorio di reologia, Timken apre la strada all’efficienza della trasmissione di potenza di ultima generazione L'innovazione di Timken permette di risolvere le difficoltà più problematiche delle applicazioni dei clienti.

Leggi come.

Creare

Settore in movimento

La International Civil Aviation Organization (ICOA) delle Nazioni Unite riferisce che nel 2018 4,3 miliardi di passeggeri e 58 miliardi di tonnellate di merci hanno viaggiato per via aerea. Si tratta di un aumento di passeggeri del 43% e di un aumento delle merci del 32% dal 2009, con il supporto in tutta sicurezza dei cuscinetti per ruote di atterraggio di Timken®.

Mentre l’uomo si prepara a esplorare la prossima frontiera dell’aviazione, dai droni all’esplorazione dello spazio più profondo, Timken è pronta a offrire soluzioni affidabili e ad alte prestazioni. Ci stiamo già lavorando. Scoprite di più sulla nostra variegata offerta per il settore aerospaziale.

Settore aerospaziale
In tutto il mondo e oltre

“Il mondo sta cambiando rapidamente, e lo stesso accade per noi, ma due pilastri fondamentali restano validi: il nostro impegno verso i valori fondamentali e il nostro focus incessante sul successo con i clienti e sulla promozione della crescita redditizia”.

Rich Kyle Presidente e CEO
Settore in movimento

Gli agricoltori di tutto il mondo stanno passando ad attrezzature agricole più efficienti che li aiutino a nutrire una popolazione crescente in maniera più sostenibile. Di fatto, l’Association of Equipment Manufacturers afferma che circa 22.000 trattori sono stati venduti solo ad agosto 2019 negli Stati Uniti e in Canada.

Timken aiuta gli agricoltori, che già operano su margini ristretti, ad abbattere i costi delle operazioni migliorando i tempi di servizio, aumentando l’efficienza e riducendo i costi di manutenzione. Scoprite la nostra

gamma completa di soluzioni per l’agricoltura.

Comunità agricola
Nel mondo
Settore in movimento

La maggior parte dei 300.000 specchi controllati da software di Ivanpah si affida agli azionamenti a tracciatori solari Cone Drive per posizionare accuratamente gli eliostati e riflettere la luce solare alla torre da una distanza fino a un quarto di miglio. Nel corso del suo ciclo di vita di 30 anni, si prevede che Ivanpah eviti 13 milioni di tonnellate di emissioni di diossido di carbonio, l’equivalente del rimuovere due milioni di auto dalla strada.

Sentite in che modo l’ingranaggio a vite senza fine con doppio avvolgimento di Cone Drive supporta la centrale di energia solare più grande del mondo in questo podcast da Power Systems Design.


Centrale di energia termica solare di Ivanpah
Deserto del Mojave, California, U.S.A.
Settore in movimento

Sui treni passeggeri ad alta velocità come Italo e Frecciarossa in Europa, le soluzioni di movimento lineare Rollon® migliorano il comfort dei passeggeri di prima classe. I nostri cuscinetti AP di Timken® rappresentano lo standard di riferimento nella gestione delle difficili condizioni operative degli assali dei vagoni merci più lunghi e pesanti al mondo per il trasporto di carichi.

Operazioni ferroviarie globali
Supporto dei settori a livello globale
Settore in movimento

Lo Space Needle di Seattle si affida ad un’unità HP con tripla riduzione Cone Drive in grado di gestire coppie e precisioni estremamente elevate in un pacchetto compatto e silenzioso. I visitatori possono scattarsi selfie e gustare un pasto in continuo movimento, senza sapere che la nostra tecnologia con ingranaggio a vite senza fine permette loro di godere della vista panoramica.

Telescopio spaziale Hubble
Orbita terrestre bassa
Settore in movimento

Sopportando le forze intense e i rigori dell’orbita intorno alla Terra, questo telescopio continua a catturare image a una distanza di 15 miliardi di anni luce.

I nostri cuscinetti hanno contribuito al lancio e alla guida di Discovery nel 1990. Nel 2009, gli astronauti hanno impiegato strumenti speciali, dotati dei cuscinetti a sfere Timken®, per riparare e migliorare il telescopio. Hubble oggi continua ad andare forte.

Avete bisogno di cuscinetti di precisione mission-critical che durino? Trovateli qui.

Telescopio spaziale Hubble
Orbita terrestre bassa

"Ovunque abbiano luogo le innovazioni tecniche nel mondo, ci sarà sempre bisogno del giusto gruppo propulsore e della giusta tecnologia di gestione dell’attrito. Timken è l’unica in grado di fornire soluzioni per le applicazioni più impegnative".

Ajay Das vicepresidente – sviluppo aziendale e della strategia
Settore in movimento

Sei cuscinetti a rulli conici tecnologicamente avanzati di Timken® corredano il riduttore di velocità da 40 tonnellate nell’ascensore del pilastro nord della Torre Eiffel. È solo un esempio della nostra presenza nelle applicazioni di sollevamento verticale. Dai silos per cereali nelle aziende agricole ai paranchi e alle gru nei principali porti di spedizione, i nostri cuscinetti ad alta tecnologia contribuiscono a spostare persone, prodotti e materiali in tutto il mondo.

Scoprite tutte le opzioni.

Torre Eiffel
Parigi, Francia
Settore in movimento

Il tetto retraibile del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta può aprirsi in soli otto minuti, grazie in parte ai cuscinetti a rulli conici di Timken®. Forbes* l’ha definito lo stadio di football “migliore di sempre”. Noi siamo d’accordo.

*Robert Tuchman, Forbes Contributor

Mercedes Benz Stadium
Atlanta, Ga., U.S.A.

Crediamo che tutto quello che facciamo, dalla nostra strategia, ai nostri investimenti, alle iniziative di eccellenza operativa, debba contribuire al nostro successo con i clienti e a offrire un valore a lungo termine per i nostri azionisti.

RICH KYLE
PRESIDENTE E CEO, THE TIMKEN COMPANY
Crescere

Applichiamo la nostra strategia aziendale per offrire prestazioni di livello superiore e risultati ai nostri investitori.

SCOPRITE COME PROGREDIAMO
Insieme

La soddisfazione dei nostri clienti e azionisti, insieme alla crescita futura di Timken, inizia dai nostri dipendenti.

SCOPRITE QUI LE LORO STORIE