L’innovazione dei cuscinetti montati supporta le tendenze emergenti

Il mondo è in un periodo di rapido progresso tecnologico in cui ogni applicazione viene spinta ai limiti di efficienza, sostenibilità e affidabilità. I cuscinetti montati, noti anche come supporti, rispondono a queste tendenze e aiutano le apparecchiature dei clienti a resistere ad applicazioni estreme come la produzione alimentare ad alte temperature e l’energia mareomotrice del mare mosso.

Supportata da una profonda esperienza tecnica e da una conoscenza approfondita delle sfide ingegneristiche più complesse dei clienti, Timken offre uno dei portafogli di cuscinetti montati più ampi al mondo, con opzioni di personalizzazione quasi infinite.


“Quando risolviamo un problema di un cliente, pensiamo immediatamente a come potrebbe adattarsi ad altre applicazioni e mercati. Lavoriamo tutti per l’innovazione continua”.

Cory Shaw
Direttore generale, Timken Mounted Bearings

vertical space added

“Quando risolviamo un problema di un cliente, pensiamo immediatamente a come potrebbe adattarsi ad altre applicazioni e mercati”, ha affermato Cory Shaw, generation manager della Timken Mounted Bearings. “Lavoriamo tutti per l’innovazione continua”.

Le espansioni del portafoglio affrontano le tendenze di efficienza e affidabilità
Tutti i cuscinetti a rulli consentono il movimento rotatorio, gestiscono l’attrito e le sollecitazioni. I cuscinetti montati sono progettati in modo esclusivo per offrire un supporto aggiuntivo quando la stabilità del sistema e l’accoppiamento forzato dei cuscinetti sono fondamentali per l’efficienza operativa e l’affidabilità.

Una vasta gamma di settori e applicazioni beneficia dei cuscinetti montati, il che ha portato a importanti espansioni del portafoglio Timken e a frequenti innovazioni incrementali dei prodotti da parte degli esperti di cuscinetti montati dell’azienda.

Soluzioni con cuscinetti a sfere montati

Soluzioni Timken® resistenti alla corrosione/igieniche

Applicazioni:

Cibo e bevande

Soluzioni con cuscinetti a sfere montati

Timken® Fafnir®

Applicazioni:

Movimentazione dei cereali, agricoltura, tessile, HVAC, nastri trasportatori

Soluzioni di cuscinetti a sfere montati

Serie U per impieghi pesanti Timken®

Applicazioni:

Agricoltura, imballaggio, carta e stampa

Soluzioni di cuscinetti sferici montati

Unità a blocco compatto Timken®

Applicazioni:

Acciaierie, inerti e cemento, attività minerarie, gestione dell’acqua, veicoli per edilizia

Soluzioni di cuscinetti a sfere montati

Supporti ritti SNT Timken®

Applicazioni:

Trattamento delle acque, strutture mobili pesanti, HVAC, acciaierie e attività minerarie

Soluzioni di cuscinetti a sfere montati

Supporti ritti SAF Timken®

Applicazioni:

Acciaierie, attività minerarie, cartiere e fabbriche di pasta per carta, nastri trasportatori

Soluzioni di cuscinetti conici montati

Timken® Tipo E

Applicazioni:

Trattamento delle acque, attività minerarie, cemento, materiali inerti, industria cartaria

Soluzioni di cuscinetti a sfere montati

Cuscinetto cilindrico in due metà Timken®

Applicazioni:

Cemento, gestione delle acque, lavorazione degli alimenti, settore marittimo e acciaierie

Cuscinetti a strisciamento montati

Cuscinetti igienici Poly-Round® Timken®

Applicazioni:

Cibo e bevande

I problemi dei clienti sono sempre alla base di questi progressi. I cuscinetti montati a rulli cilindrici in due metà di Timken® sono stati sviluppati nello specifico per semplificare l’installazione e la manutenzione dei cuscinetti montati in punti difficili da raggiungere, come le attrezzature per la produzione di acciaio. L’innovazione ha rivoluzionato l’efficienza per i team di manutenzione, e alcuni hanno riferito di aver ridotto i tempi di montaggio dei cuscinetti del 90%.

Nell’industria alimentare e delle bevande, i produttori devono affrontare una sfida diversa: soddisfare rigorosi requisiti di sicurezza alimentare e contemporaneamente soddisfare una maggiore domanda dei consumatori.

L’azienda ha sviluppato cuscinetti a sfere montati igienici IP69K Timken® per soddisfare le esigenze. L’aggiunta al portafoglio è adatta al più alto standard dell’industria alimentare per la protezione all’ingresso ed è stata riconosciuta per la sua straordinaria innovazione e per il servizio ai clienti finali dalla Bearing Specialist Association.

Inoltre, Timken ha recentemente sviluppato e brevettato un nuovo resistente cuscinetto a rulli conici autoallineante che gestisce in modo ottimale il disallineamento nelle applicazioni di lavorazione degli alimenti. La soluzione è già stata adottata da un produttore leader a livello mondiale di attrezzature per la lavorazione degli alimenti utilizzate per la fabbricazione di prodotti da forno, prodotti proteici e alimenti per animali domestici.

Sebbene le principali espansioni del portafoglio Timken contribuiscano a far progredire interi settori, gli ingegneri dell’azienda dedicano gran parte del loro tempo alle personalizzazioni dei prodotti per i singoli clienti con esigenze specifiche e, in alcuni casi, apparecchiature uniche.

I cuscinetti montati Timken svolgono un ruolo cruciale per l’energia mareomotrice, che sfrutta l’energia delle onde dell’oceano e la converte in elettricità per la rete elettrica.

L’«innovazione costante» promuove la sostenibilità di nuova generazione

Grazie a un portafoglio esistente così ampio e ad approfondite capacità di ricerca e sviluppo in tutta l’impresa globale dell’azienda, i cuscinetti montati Timken influenzano sempre più le nuove tecnologie che sostengono un futuro maggiormente sostenibile.

Ad esempio, i processi di produzione delle batterie per veicoli elettrici (VE) utilizzano sostanze chimiche in grado di corrodere le tenute, con conseguenti guasti prematuri dei cuscinetti. Con oltre 2.000 cuscinetti in funzione in un’unica fabbrica di veicoli elettrici, i guasti iniziali possono causare notevoli ritardi nella manutenzione e nella produzione.

Gli esperti di cuscinetti montati Timken hanno risolto il problema per un produttore in Corea del Sud con l’aiuto degli ingegneri della GGB, una società acquisita da Timken leader nel settore dei cuscinetti a strisciamento e delle boccole. Insieme, i team hanno progettato una nuova soluzione di boccole montate che elimina la corrosione e ottimizza la produttività dello stabilimento per accelerare la crescita del settore VE globale.

Nella produzione globale di ferro e acciaio, i recenti progressi di Timken nelle soluzioni per cuscinetti cilindrici e sferici montati in due metà supportano sistemi di riduzione diretta che stanno riducendo il consumo energetico e le emissioni di carbonio nell’industria dei metalli.

Nella Columbia Britannica, i cuscinetti montati Timken svolgono un ruolo cruciale per l’energia mareomotrice, che sfrutta l’energia delle onde dell’oceano e la converte in elettricità per la rete elettrica.

“Non diciamo mai ‘qui c’è il tuo problema, qui c’è la nostra soluzione, vediamo se funziona’. Invece, diciamo ‘ecco come possiamo personalizzare una soluzione esistente per risolvere in modo permanente il tuo problema’”, ha affermato Shaw. “Quando si tratta di clienti, diciamo sempre di sì”.


Il portafoglio di soluzioni Timken in crescita è progettato per soddisfare le esigenze, le aspettative e le opportunità dei clienti in continua evoluzione. Scoprite di più sugli ultimi investimenti dell’azienda in opzioni di prodotto che supportano viaggi aerei più sostenibili e aumentano la produttività della lavorazione degli alimenti sfruttando l’Internet delle cose.