Produzione di energia e energie rinnovabili

Adattarsi alle esigenze dell’innovazione

Spinta dai data center, dall’elettrificazione e dai trasporti, la domanda globale di energia è in crescita. Questi cambiamenti macroeconomici stanno spingendo le industrie ad aumentare l’efficienza, contenere i costi e accelerare i tempi di realizzazione dei progetti.

Spinti dalle esigenze dei nostri clienti, che ci pongono costantemente nuove richieste in materia di trasmissione di potenza meccanica e movimentazione industriale, la nostra innovazione gioca un ruolo essenziale nel percorso di trasformazione che sta portando questi settori a fornire energia al mondo.

Affrontare alcune delle sfide più difficili sulla Terra

Vento: prolungare i cicli di vita

I parchi eolici trasferiscono la potenza grezza del vento dalle pale delle turbine a un generatore. Per farlo in modo affidabile in alcune delle condizioni più difficili del pianeta, sono essenziali soluzioni di trasmissione che non richiedano manutenzione.

Il cuscinetto a rulli per albero principale Timken® Tapered Double Inner (TDI) prolunga la durata e migliora le prestazioni di alcune delle turbine più grandi al mondo. Offriamo anche sistemi di lubrificazione automatica progettati per le turbine eoliche, nonché giunti ad alta velocità e limitatori di coppia. Quando è il momento della manutenzione ordinaria o delle riparazioni critiche, i nostri tecnici altamente qualificati forniscono un supporto affidabile in loco.

Cataloghi e pubblicazioni sull’energia eolica
Contattaci

Energia solare: seguire il sole per catturarne l’energia.

I campi solari devono massimizzare l’esposizione seguendo il sole con precisi sistemi di ingranaggi, ma le vibrazioni causate dai forti venti possono usurare rapidamente gli ingranaggi. Per mantenere bassi i costi energetici, gli ingranaggi devono conservare la loro stabilità e precisione per decenni.

Ci siamo affermati come leader nei sistemi avanzati di inseguimento solare. I sistemi di rotazione Cone Drive® e le viti senza fine a doppio avvolgimento equipaggiano molte delle più grandi centrali solari su scala industriale al mondo. Gestiscono in modo ottimale le sollecitazioni di taglio, flessione e torsione causate dal vento, contribuendo a prevenire danni strutturali e guasti prematuri delle apparecchiature.

Tidal & Wave: Risolvere il problema del mare agitato con processi produttivi innovativi

Le onde oceaniche possono rappresentare una fonte di energia affidabile per le comunità costiere, ma fino a poco tempo fa i pionieri di questo settore si trovavano ad affrontare due ostacoli principali: i danni alle attrezzature causati dal mare agitato e l’elevata complessità e il costo di produzione di soluzioni efficaci.

Rollon ha sviluppato una vite a ricircolo di sfere che sta rivoluzionando il calcolo dell’energia mareomotrice. Questa vite di dimensioni imponenti, in grado di sopportare fino a 8.000 kilonewton, funge da attuatore meccanico per compensare le variazioni cicliche delle maree, mantenendo i convertitori di energia ondosa in posizioni ottimali all’interno dell’acqua. Per sviluppare questa tecnologia, gli ingegneri di Nadella hanno sfruttato la loro profonda conoscenza dei processi produttivi e hanno realizzato attrezzature speciali in grado di lavorare componenti di queste dimensioni.

Logo di BEKA Lubrication Systems
Logo GGB
Logo Des-Case
logo Lagersmit
Logo PT Tech
Logo Philadelphia Gear
Logo iMech

Prodotti innovativi per la generazione di energia

Cuscinetto a rulli per albero principale Timken ® Tapered Double Inner (TDI): rendere l’energia eolica più praticabile

Con la crescita delle dimensioni delle turbine eoliche, che hanno raggiunto proporzioni gigantesche, i cuscinetti a rulli sferici (SRB) utilizzati per l’albero principale si sono usurati più rapidamente. Anche la spinta assiale trasmessa ai componenti della trasmissione a ingranaggi ne ha causato l’usura. I produttori di turbine si sono rivolti a noi per trovare un cuscinetto in grado di sostituire quelli usurati e prolungare la durata della turbina.

Il cuscinetto per albero principale TDI è il risultato di questa collaborazione e offre una maggiore durata e prestazioni di sistema migliorate per le turbine eoliche con montaggio a tre punti. È progettato per sostituire direttamente i cuscinetti a rulli sferici (SRB) dell’albero principale, utilizzando l’alloggiamento esistente.

Un cuscinetto dell’albero principale TDI precaricato riduce significativamente i danni da slittamento e da usura, nonché i carichi sui bordi, comuni nei cuscinetti SRB. Grazie alla minore usura e alla minore presenza di detriti, il cuscinetto dura più a lungo. I cuscinetti TDI aumentano inoltre la rigidità del sistema, riducendo la spinta assiale nella trasmissione a ingranaggi del 67%, il che a sua volta riduce l’usura del cuscinetto e prolunga la durata dei componenti della trasmissione a ingranaggi.