L’automazione sta ridefinendo il modo in cui opera il mondo e influenza tutto, dalle modalità di esecuzione degli interventi chirurgici salvavita alla realizzazione di prodotti essenziali come i semiconduttori.
CGI, leader di mercato nel settore delle trasmissioni di precisione, di recente si è unita al portafoglio di marchi che promuovono le funzionalità di controllo del movimento di Timken per soddisfare le esigenze di un futuro sempre più automatizzato. Fondata nel 1967, CGI è apprezzata per le sue soluzioni altamente tecniche che supportano l’innovazione in settori molto regolamentati come quello medico e aerospaziale.
Leadership crescente nel settore del movimento industriale
Con le acquisizioni di Cone Drive nel 2018 e SPINEA nel 2022, Timken ha aggiunto soluzioni di trasmissione di precisione per l’automazione, ora il secondo mercato finale più grande dell’azienda, al suo portafoglio. La loro esperienza collettiva in soluzioni di trasmissione armoniche, cicloidali e a vite senza fine ha guidato la crescita di Timken nei mercati finali, come la robotica di fabbrica, i veicoli automatizzati e la comunicazione satellitare.
L’aggiunta della vasta esperienza di CGI in ambito di ingegneria, prototipazione, test interni e produzione di precisione completa le capacità esistenti di Cone Drive e SPINEA e amplia il portafoglio di trasmissioni di precisione Timken con soluzioni miniaturizzate da 0,39 pollici (10 mm) a 8 pollici (203,2 mm).
Le dimensioni più piccole consentono di ottenere trasmissioni di precisione in applicazioni quali robot chirurgici, dispositivi di posizionamento laser aerospaziali e apparecchiature di lavorazione che producono cristalli di silicio utilizzati nella realizzazione di semiconduttori. Sebbene i prodotti CGI si trovino nella fascia di più piccole dimensioni del portafoglio, sono progettati e realizzati con lo stesso approccio incentrato sul cliente che gli ingegneri applicano all’intera offerta di cuscinetti ad alta ingegneria e movimento industriale di Timken.
“La nostra cultura e la nostra proposta di valore sono molto simili a Timken, Cone Drive e SPINEA”, ha affermato Tim Pirie, chief technology officer di CGI. “La nostra innovazione è guidata dai clienti e radicata nella profonda conoscenza della tecnologia delle trasmissioni che gestisce la coppia elevata in applicazioni in cui la precisione è fondamentale. La risoluzione dei problemi e la collaborazione di livello mondiale sono nel nostro DNA, ed è per questo che i clienti ci considerano un’estensione dei loro team di ricerca e sviluppo e ingegneria”.
“La nostra innovazione è guidata dai clienti e radicata nella profonda conoscenza della tecnologia delle trasmissioni che gestisce la coppia elevata in applicazioni in cui la precisione è fondamentale”.
Tim Pirie
Chief technology officer, CGI Inc.
Un patrimonio di “primati”
Con quasi 60 anni di influenza nelle soluzioni di trasmissione, CGI è stata originariamente fondata come California Gear and Instrument inizialmente al servizio di due mercati principali: quello aerospaziale e quello dei dispositivi medici. Uno dei primi clienti della società è stato il Jet Propulsion Laboratory della NASA, che supportava sistemi a ingranaggi nella prima generazione di veicoli spaziali. Come la Timken, le soluzioni CGI hanno permesso le missioni Apollo per lo sbarco dei primi uomini sulla Luna. Le prime trasmissioni ad alta precisione e coppia elevata di CGI si sono adattate bene al nascente mercato dei dispositivi medici, che negli anni ‘70 stava sviluppando i primi strumenti per la chirurgia ortopedica.
“Ora è considerata routine, ma lavorare con le ossa in quel momento era difficile e rendeva complesse procedure come la protesi al ginocchio”, ha affermato Pirie. “Abbiamo aiutato il settore a progettare e produrre i primi dispositivi medici e strumenti chirurgici ortopedici. Ora, il nostro lavoro con i progettisti di robotica chirurgica è simile perché è agli inizi, e loro non sono vincolati dalle convenzioni. Stanno creando qualcosa di completamente nuovo, e questo contribuisce davvero all’innovazione”.
Oggi, CGI collabora con un’azienda leader a livello mondiale nell’innovazione dei robot medicali che permette una chirurgia minimamente invasiva e un recupero più rapido dei pazienti, nonché biopsie più semplici che aiutano a rilevare il cancro ai polmoni in anticipo.
I chirurghi hanno condotto più di 14 milioni di interventi chirurgici dal 2022 utilizzando i robot di questo cliente, tra cui il primo intervento chirurgico a distanza al mondo condotto a oltre 8.000 km di distanza, da Roma a Pechino. Ognuna di queste procedure si è basata sulle soluzioni di trasmissione CGI.
Oltre alla chirurgia, le tecnologie CGI supportano l’automazione nelle apparecchiature dei test di laboratorio di nuova generazione. Alcune delle più potenti scatole di trasmissione miniaturizzate aiutano anche i cuori artificiali ad attivare la circolazione e a prolungare la vita delle persone affette da insufficienza cardiaca avanzata.
“C’è un alto livello di regolamentazione e precisione intorno a tutto questo”, ha aggiunto Pirie. “Per coinvolgerci in queste innovazioni, i nostri clienti hanno un alto livello di fiducia e fede nelle nostre capacità tecniche, il che la dice lunga sulla nostra leadership nel controllo del movimento”.
L’innovazione nel movimento industriale di Timken migliora l’efficienza e la sostenibilità in tutti i settori dell’automazione, compresa la robotica industriale. Le soluzioni di trasmissione di precisione Cone Drive equipaggiano robot e cobot che semplificano la produzione, mentre le soluzioni di movimento lineare Rollon consentono a robot sofisticati di “camminare”.
“La nostra innovazione è guidata dai clienti e radicata nella profonda conoscenza della tecnologia delle trasmissioni che gestisce la coppia elevata in applicazioni in cui la precisione è fondamentale”.