Timken Power Systems: il fornitore di servizi end-to-end che alimenta l’energia idroelettrica

Prodotti

Timken Power Systems: il fornitore di servizi end-to-end che alimenta l’energia idroelettrica

Mentre il solare e l’eolico stanno crescendo, il settore idroelettrico, la fonte di energia rinnovabile originale, rappresenta ancora il 60% dell’energia rinnovabile generata a livello globale. Solo negli Stati Uniti, nell’ultimo decennio sono stati investiti 8 miliardi di dollari per ristrutturare e migliorare gli impianti idroelettrici che raggiungono la fine della loro durata iniziale.

L’affidabilità in queste strutture è fondamentale per mantenere attive le comunità. Dopotutto, l’idroelettrico è responsabile del 40% di tutti i black start negli Stati Uniti. Una stazione idroelettrica richiede una potenza iniziale minima per l’avviamento, rendendola la fonte ideale per riavviare le centrali elettriche e le reti dopo un’interruzione.

Tecnologia che massimizza gli investimenti idroelettrici a lungo termine delle comunità


“Quando dici idroelettrico, le persone immaginano operazioni massicce come le cascate del Niagara o la diga di Hoover”, afferma Richard Pelczar, responsabile dei servizi commerciali di Timken Power Systems (TPS) e veterano da 30 anni del settore idroelettrico. “La maggior parte delle centrali idroelettriche si trova vicino a fiumi più piccoli dove il flusso d’acqua dall’immissione all’uscita è basso e l’accumulo di acqua è ridotto o nullo. Molte di queste centrali idroelettriche a bassa prevalenza dipendono dai rilasci d’acqua nelle dighe situate a monte. Hanno flussi d’acqua stagionali e meno fondi disponibili per la manutenzione continua. In queste comunità abbiamo il maggiore impatto”.

Molte comunità statunitensi gestiscono centrali idroelettriche inizialmente costruite negli anni ‘80, quando gli incentivi alle infrastrutture hanno creato un boom idroelettrico. All’epoca, Philadelphia Gear, ora parte di Timken Power Systems, forniva unità all’avanguardia e ad alta affidabilità come equipaggiamento originale o come aggiornamento aftermarket.

Pelczar ricorda molti progetti importanti sui fiumi Arkansas e Allegheny. Il più notevole, secondo lui, è la fornitura dei massicci moltiplicatori di velocità planetari per la Murray Hydro Station sul fiume Arkansas.



“Ciascuno dei due moltiplicatori di velocità della stazione pesa 275.000 libbre ed è grande come una locomotiva”, sostiene. “Sono tra i più grandi moltiplicatori idroelettrici epicicloidali del Nord America e sono stati progettati con prudenza per trasmettere carichi di coppia elevati con alta efficienza e lunga durata. È un merito per i nostri team di progettazione e produzione che questi riduttori funzionino ancora perfettamente dopo 30 anni”.

Nonostante la tecnologia di lunga durata, Pelczar osserva che è importante rinnovare le apparecchiature per garantire un servizio continuo, e molti clienti del settore idroelettrico stanno agendo in questo senso. “I clienti si rivolgono a noi per acquisire competenze collettive nei sistemi elettromeccanici, per ottenere tutto ciò di cui hanno bisogno da un’unica fonte”, afferma.

Creazione di una nuova categoria di servizi di trasmissione end-to-end


Le conoscenze e le capacità elettromeccaniche complete di TPS trascendono ogni singola categoria di servizi industriali. Invece, si sta creando una categoria di servizi completamente nuova che si rivolge all’intera trasmissione, end-to-end.
“Forniamo un servizio unico”, afferma Pelczar. “Quando un cliente può lavorare con un unico punto di contatto e avere accesso a tutto ciò che abbiamo da offrire, è più facile realizzare progetti complessi di riparazione della trasmissione in tempo e rispettando il budget. Questo è vero in tutti i settori, dall’energia rinnovabile al trattamento delle acque, alla lavorazione degli alimenti e a tutti gli altri settori essenziali”.

Promuovere un costante stato di disponibilità per le famiglie e le imprese


Sul fiume Allegheny in Pennsylvania, TPS sta attualmente lavorando con Eagle Creek Renewable Energy su un progetto ad ampio raggio per aggiornare 26 turbine idrauliche per una maggiore affidabilità. Diverse unità dei riduttori personalizzate sono già state sostituite e gli aggiornamenti continueranno fino a quando tutte le turbine non saranno state rinnovate.

Attraverso le recenti acquisizioni, Pelczar osserva che TPS dispone di nuove capacità dei motori elettrici che aumentano il valore per clienti come Eagle Creek. “Gli esperti elettrici del nostro team possono aggiornare i controlli elettrici per mantenere il funzionamento regolare di motori, generatori e riduttori”, afferma.

In un caso, TPS ha utilizzato le sue capacità collettive per aiutare Imperial Irrigation District, un fornitore di energia rinnovabile con sede in California, a realizzare la sua missione di fornire ai clienti uno “stato costante di prontezza e prevedibilità”.

“È nelle nostre corde”, afferma Richard Brossia, territory account specialist. “Più critica è l’applicazione, più valore aggiungiamo. Le nostre capacità combinate nella revisione del cambio, nella riparazione del motore elettrico e nell’esperienza sui cuscinetti consentono a Imperial di fornire energia ininterrotta a 150.000 clienti nella California rurale”.

Richard Brossia
Territory Account Specialist


_____________

“È proprio nelle nostre corde”, afferma Richard Brossia, territory account specialist. “Più critica è l’applicazione, più valore aggiungiamo. Le nostre capacità combinate nella revisione del cambio, nella riparazione del motore elettrico e nell’esperienza sui cuscinetti consentono a Imperial di fornire energia ininterrotta a 150.000 clienti nella California rurale”.

Oltre all’idroelettrico, Timken e la sua famiglia di marchi utilizzano l’esperienza nel campo dello sviluppo di prodotti e nell’assistenza tecnica per promuovere le energie rinnovabili anche nell’eolico e nel solare. Scoprite ulteriori informazioni su come i cuscinetti Timken rendono l’energia eolica più sostenibile e come le trasmissioni a vite senza fine Cone Drive aiutano i parchi eolici e solari a inseguire il sole in modo più efficiente.