Leadership
Offerta ed esperienza leader nel settore della trasmissione di precisione
Nell’ultimo decennio, il mondo ha visto cambiamenti radicali in ogni settore man mano che i servizi sono diventati automatizzati e digitalizzati. Oggi, anche i mercati più tradizionali si affidano ai software per far funzionare i macchinari e automatizzare i processi.
Con la migrazione della tecnologia dell’informazione dai computer al mondo fisico di ingranaggi e motori, anche i macchinari hanno dovuto evolversi. “Se si utilizza un robot per produrre semiconduttori, il posizionamento deve essere esatto”, afferma Kurt Gamelin, presidente di Cone Drive di Timken. “La maggior parte delle applicazioni oggi richiede tecnologie ad alta precisione”.
“Insieme, i tre marchi costituiscono un portafoglio che rappresenta una soluzione integrata per i clienti e offre diverse opzioni su come sviluppare i loro prodotti; inoltre, garantisce la flessibilità di lavorare con una o tutte le nostre aziende su soluzioni altamente tecniche”.
Kurt Gamelin
Presidente, Cone Drive di Timken
Timken ha risposto a questa tendenza investendo in unità di precisione, portando Cone Drive sotto l’ombrello Timken nel 2018 e SPINEA nel 2022. Nel 2024, la società ha annunciato che CGI Inc. avrebbe costituito una terza aggiunta.
“CGI ha completato il portafoglio”, afferma Gamelin. “Nessun’altra azienda oggi offre la vasta gamma di tecnologie che abbiamo messo insieme qui”.

I prodotti SPINEA, Cone Drive e CGI lavorano insieme per coprire i sei assi di un robot, ognuno dei quali presenta diversi requisiti di coppia e precisione. I prodotti per il movimento lineare di Rollon aggiungono un settimo asse, ampliando la gamma del robot.
ed encoder Timken®
ed encoder Timken®
ed encoder Timken®
ed encoder Timken®
ed encoder Timken®
Prodotti complementari. Esperienza complementare.
Le tre aziende sono straordinariamente simili, con culture basate su un forte orgoglio di proprietà e una strategia di mercato che include linee di prodotti standard abbinate a soluzioni tecniche. “Ognuna di loro ha rapporti commerciali e tecnici con i propri clienti, e questo le rende solide”, afferma Gamelin.
CGI affonda le radici nello spazio poiché ha supportato il programma Apollo della NASA, le riparazioni del telescopio spaziale Hubble e altri progetti. Oggi l’azienda è nota per il suo lavoro nella robotica chirurgica. Gli ingegneri CGI hanno contribuito a rendere comuni le sostituzioni dei giunti negli anni ‘70, e oggi i prodotti di precisione CGI consentono la maggior parte degli interventi chirurgici minimamente invasivi condotti nel mondo.
SPINEA, con sede in Slovacchia, è l’unico produttore europeo di ingranaggi e attuatori cicloidali di precisione. In un’azienda incentrata su potenza, precisione e longevità, l’ingranaggio cicloidale di SPINEA offre i risultati migliori, garantendo ai clienti della robotica globale l’accesso a soluzioni per robot industriali di fascia media. È uno dei due soli fornitori in grado di coprire tutti e sei gli assi dei robot a carico utile piccolo, basso e medio.
Cone Drive ha un portafoglio di mercati diversificato con migliaia di clienti che servono decine di settori. Il suo prodotto di punta, l’ingranaggio a vite senza fine con doppio avvolgimento, svolge un ruolo importante nelle applicazioni industriali, come le trasmissioni dei trasportatori e i frantumatori. I suoi cuscinetti rotanti a vite senza fine guidano il mercato dell’inseguimento solaree il suo ingranaggio ad onda di deformazione viene utilizzato nelle comunicazioni satellitari, nella lavorazione di alimenti e bevande, nella robotica e in altre applicazioni.
“Insieme, i tre marchi costituiscono un portafoglio che rappresenta una soluzione integrata per i clienti e offre opzioni su come sviluppare i loro prodotti; inoltre, garantisce la flessibilità di lavorare con una o tutte le nostre aziende su soluzioni altamente tecniche”, afferma Gamelin.
Una strategia globale che consente ai clienti di prendere il comando
Le soluzioni tecniche comprendono gran parte dell’attività delle imprese, il che significa che i clienti apprezzano le loro conoscenze tecniche, la flessibilità e la capacità di collaborazione. “I nostri prodotti ad alta tecnologia spaziano dai derivati dei prodotti standard a design completamente nuovi”, afferma Gamelin. “Nel caso di CGI e del mercato delle teste per apparecchiature medicali, la linea di prodotti è davvero un insieme di soluzioni tecniche guidate dalle applicazioni specifiche del cliente”.
Oggi, Gamelin si concentra sull’espansione del business delle trasmissioni di precisione di Timken in tutto il mondo. Con Cone Drive China in Asia, SPINEA in Europa e Cone Drive e CGI in America del Nord, ora i clienti dispongono di molte opzioni per quanto riguarda le sedi di stoccaggio di magazzino, logistica e supporto tecnico e commerciale.
Per il momento, a Gamelin piace la sfida di far crescere l’azienda a livello globale. “È entusiasmante”, afferma. “Stiamo sfruttando la gamma di conoscenze, prospettive ed esperienze che tutti portano sul tavolo e stiamo creando un team potente e coeso in grado di assistere i clienti globali in modo impeccabile, in qualsiasi modo abbiano bisogno di essere supportati”.
Fornendo attuatori DriveSpin® per gli EDAG CityBots, SPINEA sta contribuendo a plasmare il futuro delle città del mondo. Per saperne di più.
Last Updated: 2025/02/13
Published: 2025/02/11