Gamă și experiență privind angrenajele de precizie de vârf

În ultimul deceniu, lumea a cunoscut schimbări dramatice în fiecare industrie, pe măsură ce serviciile au devenit automatizate și digitalizate. Astăzi, chiar și cele mai convenționale piețe se bazează pe software pentru a opera utilaje și a automatiza procese.

Cum tehnologia informației a migrat de la calculatoare la lumea fizică a angrenajelor și motoarelor, a fost necesar ca utilajele să evolueze și ele. „Dacă utilizați un robot pentru a produce semiconductori, poziționarea trebuie să fie exactă”, spune Kurt Gamelin, președintele Cone Drive de la Timken. „Majoritatea aplicațiilor de astăzi necesită tehnologii de înaltă precizie.”

Kurt Gamelin, president of Cone Drive by Timken.


„Împreună, cele trei mărci constituie un portofoliu care este un magazin universal pentru clienți, oferindu-le opțiuni pentru modul în care își dezvoltă produsele, precum și flexibilitatea de a colabora cu oricare sau cu toate companiile noastre la soluții proiectate.

Kurt Gamelin
președinte, Cone Drive – Timken

spațiu vertical adăugat

Timken a răspuns la această tendință investind în angrenaje de precizie, aducând Cone Drive sub umbrela Timken în 2018 și SPINEA în 2022. În 2024, compania a anunțat că CGI Inc. va constitui o a treia adăugire.

„CGI a completat portofoliul”, spune Gamelin. „Nicio altă companie nu oferă astăzi amploarea tehnologiilor pe care le-am pus la un loc aici.”

Produsele SPINEA, Cone Drive și CGI lucrează împreună pentru a acoperi cele șase axe ale unui robot, fiecare având cerințe diferite de cuplu și precizie. Produsele de mișcare liniară ale Rollon adaugă o a șaptea axă, extinzând raza de acțiune a robotului.

Încheietura robotică cu angrenaj de precizie de la CGI

Angrenaje armonice de la Cone Drive®
și codificatoare Timken®

Angrenaje armonice de la Cone Drive®
și codificatoare Timken®

Angrenaje armonice de la Cone Drive®
și codificatoare Timken®

Reductoare cu angrenaje cicloidale de la SPINEA®
și codificatoare Timken®

Reductoare cu angrenaje cicloidale de la SPINEA®
și codificatoare Timken®

Unități de transfer robotic de la Rollon®

Produse complementare. Experiență complementară.

Cele trei companii sunt remarcabil de asemănătoare, având culturi construite pe o mândrie intensă în ceea ce privește simțul de proprietate și o strategie de piață care include linii de produse standard, împreună cu soluții proiectate. „Fiecare dintre acestea are anumite relații comerciale și tehnice cu clienții săi, ceea ce conduce la o companie puternică”, spune Gamelin.

CGI pornește de la domeniul spațiului cosmic, susținând programul Apollo al NASA, reparațiile telescopului spațial Hubble și alte proiecte. Dar astăzi, compania este cunoscută pentru activitatea sa în robotica chirurgicală. Inginerii CGI au ajutat la înlocuirea articulațiilor în anii 1970, iar astăzi, produsele CGI de angrenaje de precizie sunt integrate în cele mai multe dintre intervențiile chirurgicale minim invazive care au loc în lume.

SPINEA, cu sediul în Slovacia, este singurul producător european de angrenaje cicloidale de precizie și de dispozitive de acționare. Într-o afacere axată pe putere, precizie și longevitate, angrenajul cicloidal al SPINEA oferă cele mai mari ratinguri, oferind clienților din domeniul roboticii acces la soluții pentru roboți industriali de dimensiuni medii. Este unul dintre cei doi furnizori care pot acoperi toate cele șase axe ale roboților cu sarcină utilă mică, redusă și medie.

Cone Drive are un portofoliu de piață diversificat, cu mii de clienți care deservesc zeci de piețe. Produsul său emblematic, angrenajul melcat dublu, joacă un rol în aplicațiile industriale, cum ar fi acționările transportoarelor și concasoarelor. Lagărele lor cu rostogolire cu angrenaj melcat conduc piața de urmărire a energiei solare, iar angrenajul lor cu undă de deformare este utilizat în comunicațiile prin satelit, prelucrarea alimentelor și băuturilor, robotică și alte aplicații.

„Împreună, cele trei mărci constituie un portofoliu care este un magazin universal pentru clienți, oferindu-le opțiuni pentru modul în care își dezvoltă produsele, precum și flexibilitatea de a colabora cu oricare sau cu toate companiile noastre la soluții proiectate”, spune Gamelin.

O strategie globală de a permite clienților să preia conducerea

Soluțiile proiectate cuprind o mare parte din activitatea întreprinderilor, ceea ce înseamnă că toate cunoștințele lor tehnice, flexibilitatea și capacitatea lor de a colabora sunt apreciate de clienți. „Produsele noastre proiectate parcurg toată gama, de la derivați ai produselor standard la modele complet noi”, spune Gamelin. „În cazul CGI și al pieței dispozitivelor medicale, linia de produse este într-adevăr o suită de soluții proiectate, impulsionate de aplicații speciale ale clienților.”

Astăzi, Gamelin se concentrează pe extinderea activității Timken de precizie în întreaga lume. Având la dispoziție Cone Drive China în Asia, SPINEA în Europa și Cone Drive și CGI în America de Nord, clienții au acum multe opțiuni în ceea ce privește soluțiile proiectate și asistența comercială, logistica și locurile de stocare a stocurilor.

Deocamdată, Gamelin se bucură de provocarea de a dezvolta afacerea la nivel global. „Este emoționant”, spune el. Ne valorificăm gama de cunoștințe, perspective și experiențe care constituie avantaje pentru toată lumea și creăm o echipă puternică, coezivă, care îi poate susține pe clienții globali fără probleme, în orice mod au nevoie să fie susținuți.


Furnizând dispozitive de acționare DriveSpin® pentru EDAG CityBots, SPINEA contribuie la modelarea viitorului orașelor lumii. Citiți mai mult.