Liderança
Liderança em seleção e experiência em acionamentos de precisão
Na última década, o mundo viu drásticas alterações em todos os setores conforme os serviços se tornaram automatizados e digitalizados. Hoje, até mesmo os mercados mais convencionais dependem de software para operar máquinas e automatizar processos.
À medida que a tecnologia da informação migrou de computadores para o mundo físico de engrenagens e motores, as máquinas também tiveram de evoluir. “Ao utilizar um robô para fabricar semicondutores, o posicionamento tem de ser exato”, afirma Kurt Gamelin, presidente da Cone Drive by Timken. “A maioria das aplicações de hoje requer tecnologias de alta precisão.”
“Juntas, as três marcas constituem um portfólio que é uma fonte única de produtos para os clientes, oferecendo opções para como eles desenvolvem seus produtos — e a flexibilidade para trabalhar com qualquer uma ou todas as nossas empresas em soluções de última geração.”
Kurt Gamelin
Presidente, Cone Drive by Timken
A Timken respondeu a essa tendência investindo em acionamentos de precisão com a aquisição da Cone Drive em 2018 e da SPINEA em 2022. Em 2024, a empresa anunciou que a CGI Inc. seria um terceiro acréscimo.
“A CGI completou o portfólio”, diz Gamelin. “Nenhuma outra empresa oferece hoje a gama de tecnologias que reunimos aqui.”

Os produtos da SPINEA, Cone Drive e CGI funcionam em conjunto para cobrir os seis eixos de um robô e cada um deles tem requisitos diferentes de torque e precisão. Os produtos de movimento linear da Rollon agregam um sétimo eixo que expande o alcance do robô.
Drive® e Codificadores da Timken®
Drive® e Codificadores da Timken®
Drive® e Codificadores da Timken®
SPINEA® e Codificadores da Timken®
SPINEA® e Codificadores da Timken®
Produtos complementares. Experiência complementar.
As três empresas são notavelmente semelhantes, com culturas baseadas em forte orgulho de proprietário e uma estratégia de mercado que inclui linhas de produtos padrão juntamente com soluções de última geração. “Cada uma tem relacionamentos comerciais e técnicos com seus clientes e isso fortalece uma empresa”, afirma Gamelin.
A CGI tem raízes no espaço sideral, tendo participado do programa Apollo da NASA, de reparos no Telescópio Espacial Hubble e de outros projetos. Mas, hoje, a empresa é conhecida por seu trabalho em robótica cirúrgica. Os engenheiros da CGI ajudaram a tornar comuns as artroplastias na década de 1970 e, hoje, os produtos de engrenagens de precisão da CGI permitem a ocorrência da maioria das cirurgias minimamente invasivas no mundo.
A SPINEA, sediada na Eslováquia, é a única produtora europeia de redutores cicloidais e atuadores de precisão. Em uma empresa com foco em potência, precisão e longevidade, os redutores cicloidais da SPINEA têm as mais elevadas classificações, dando a clientes de robótica globais acesso a soluções para robôs industriais de médio porte. É uma das duas únicas fornecedoras que pode cobrir todos os seis eixos de robôs de carga útil pequena, baixa e média.
A Cone Drive tem um portfólio de mercado diversificado com milhares de clientes que atendem a dezenas de mercados. Seu principal produto, a engrenagem helicoidal de envelope duplo, é utilizado em aplicações industriais, como esteiras transportadoras e trituradores. Seus rolamentos de giro acionados por rosca sem fim lideram o mercado de rastreamento solar e suas engrenagens de onda de tensão são usadas em comunicações via satélite, processamento de alimentos e bebidas, robótica e outras aplicações.
“Juntas, as três marcas constituem um portfólio que é uma fonte única de produtos para os clientes, oferecendo opções para como eles desenvolvem seus produtos — e a flexibilidade para trabalhar com qualquer uma ou todas as nossas empresas em soluções de última geração”, diz Gamelin.
Uma estratégia global de permitir que os clientes assumam a liderança
Soluções de última geração abrangem uma grande parte do trabalho das empresas, o que significa que os clientes valorizam o conhecimento técnico, a flexibilidade e a capacidade de colaboração delas. “Nossos produtos de última geração variam de derivados de produtos padrão a projetos completamente novos”, afirma Gamelin. “No caso da CGI e do mercado de cabeçotes de engrenagens médicas, a linha de produtos é um conjunto de soluções de última geração, impulsionadas por aplicações específicas de clientes.”
Hoje, Gamelin se concentra em expandir a unidade de negócios de acionamento de precisão da Timken em todo o mundo. Com a Cone Drive China na Ásia, a SPINEA na Europa e a Cone Drive e a CGI na América do Norte, os clientes agora têm muitas opções quando se trata de suporte de engenharia e comercial, logística e locais de estoque de inventário.
Por enquanto, Gamelin encara o desafio de expandir o negócio globalmente. “É empolgante”, diz ele. “Estamos aproveitando os conhecimentos, perspectivas e experiências que todos agregam a e criando uma equipe poderosa e coesa que pode ajudar clientes globais de forma impecável com os tipos de suporte de que eles precisam.”
Ao fornecer atuadores DriveSpin® para a EDAG CityBots, a SPINEA está ajudando a moldar o futuro das cidades do mundo. Leia mais.
Last Updated: 2025/02/13
Published: 2025/02/11