Crescita
Crescita: i macrotrend guidano gli investimenti in ricerca e sviluppo di Timken
Il cambiamento climatico sta favorendo il passaggio alle energie rinnovabili. Gli ordini online e la carenza di manodopera stanno promuovendo i progressi nella robotica e nell’automazione. Il desiderio di interconnettività e personalizzazione sta mobilitando i produttori affinché implementino l’Internet delle cose (IoT) e favoriscano l’Industria 4.0, la quarta rivoluzione industriale che utilizza sensori e tecnologia intelligente.
Il team di ricerca e sviluppo di Timken monitora queste tendenze globali e utilizza tale intelligenza per effettuare investimenti oculati che generano valore per tutte le parti interessate.
“Come azienda, siamo attenti a identificare opportunità commerciali interessanti. In qualità di leader tecnici, investiamo in conoscenze e competenze ampliate per distinguerci come i migliori nel nostro campo mentre il futuro evolve”.
Doug Smith
Vicepresidente, Tecnologia
“Alla Timken, il nostro investimento in ricerca e sviluppo avviene all’intersezione tra opportunità e capacità”, afferma Doug Smith, vicepresidente della tecnologia. “Come azienda, siamo attenti a identificare opportunità commerciali interessanti. In qualità di leader tecnici, investiamo per espandere le nostre conoscenze e mantenere la nostra reputazione per quanto riguarda l’ingegneria, i materiali e le competenze applicative”.
Energia rinnovabile: consentire una trasformazione energetica globale
La capacità in materia di energia rinnovabile continua a espandersi mentre sempre più nazioni, città e aziende si impegnano per un futuro a emissioni zero. La tendenza tocca ogni aspetto della vita, dall’illuminazione di una casa all’attraversamento della città.
Nel 2018, il 5% delle vendite Timken riguardava le rinnovabili. Oggi è il più grande settore di mercato finale dell’azienda e rappresenta il 12% delle vendite totali. Questa crescita è supportata da continui investimenti di capitale.
Dal punto di vista della ricerca e sviluppo, Timken investe in capacità tecniche che promuovono la prossima generazione di turbine eoliche più grandi e potenti. Queste turbine dipendono da prodotti e sistemi affidabili e durevoli. Per supportare tali requisiti, Gli ingegneri Timken stanno sviluppando in modo proattivo ricette proprietarie di trattamento termico e capacità di produzione per cuscinetti per applicazioni eoliche, alcuni dei quali misurano fino a 2,5 metri di diametro.
“Abbiamo preso ciò che sappiamo su materiali, progettazione, trattamento termico e produzione per sviluppare processi e realizzare cuscinetti su larga scala e ad alte prestazioni che siano convenienti per i clienti”, afferma Smith. “Si tratta anche di ottimizzare i nostri processi interni in modo che Timken operi nel modo più efficiente e sostenibile possibile”.
Robotica/automazione: progressi degli ingranaggi per fabbriche e magazzini più efficienti
L’aumento degli ordini online sta favorendo la traiettoria di crescita elevata dell’automazione nella vendita al dettaglio. Tuttavia, i progettisti di impianti dei diversi settori stanno sfruttando l’automazione per migliorare l’affidabilità e l’efficienza delle loro operazioni, in particolare con la manodopera qualificata che scarseggia. Le innovazioni di Timken supportano questa tendenza.
Rollon ha innovato le sue soluzioni 7th axis per conferire ai robot dei clienti una maggiore mobilità in tutti gli stabilimenti e magazzini, e la recente acquisizione di Intelligent Machine Solutions (iMS) la aiuterà a conquistare nuovi affari nel settore del movimento lineare per impieghi gravosi.
Mentre le soluzioni Rollon si occupano del movimento lineare nell’automazione, i riduttori di velocità gestiscono la coppia per aiutare le apparecchiature robotiche a svolgere in modo efficiente le attività legate al movimento. Cone Drive di Timken, uno dei principali fornitori di trasmissioni a ingranaggi personalizzate, sta sviluppando robusti riduttori di velocità per trasmissioni armoniche che risolvono le sfide uniche dei sistemi di controllo dell’automazione industriale.
I nuovi strumenti analitici Timken hanno consentito agli ingegneri di ottimizzare gli ingranaggi dei sistemi di azionamento armonici Cone Drive® per applicazioni robotiche.
“Abbiamo sfruttato le capacità di modellazione, produzione e misurazione di Timken in ambito di R&S con l’esperienza di Cone Drive nel settore degli ingranaggi per sviluppare profili dei denti degli ingranaggi ad alte prestazioni con un contatto maggiore su più denti, caratteristica che aiuta a distribuire i carichi per migliori prestazioni del materiale”, afferma Smith. “I riduttori armonici offrono prestazioni più competitive. Grazie a questo lavoro ci siamo assicurati ordini di test e prototipi per potenziali nuovi affari”.
Tecnologie di simulazione: sviluppo di soluzioni incentrate sul cliente
La tecnologia industriale sta cambiando rapidamente. Ciò che prima richiedeva settimane o mesi, ora avviene in giorni oppure ore con il supporto di software di modellazione e simulazione digitale. Lo strumento Syber Bearing System Designer (BSD) di Timken riduce notevolmente il tempo, gli sforzi e il numero di riprogettazioni per i clienti.
Gli esperti di Timken in R&S e Information Technology stanno sviluppando strumenti a cui i clienti possono accedere direttamente per migliorare la velocità e la qualità dei progetti delle apparecchiature.
“Stiamo investendo in strumenti di calcolo e previsione che analizzano ogni aspetto delle prestazioni dei cuscinetti come l’analisi delle sollecitazioni, la coppia, la reologia e il rumore, le vibrazioni e la durezza”, afferma Smith. “Stiamo simulando tutto ciò che possiamo. È tutta una questione di velocità nel prendere decisioni”.
Smith osserva che tutti questi esempi dimostrano l’approccio di Timken nei confronti degli investimenti.
“Comprendiamo dove stanno crescendo i mercati e quali potenziali soluzioni di prodotto saranno richieste per supportarli”, afferma. “Quindi sfruttiamo la nostra esperienza ingegneristica e investiamo in tecnologie che aiutano quei prodotti a soddisfare meglio i requisiti applicativi dei nostri clienti”.
Sebbene Smith sia completamente concentrato sul servizio ai clienti, è una strategia che alla fine genera valore per tutti i portatori di interessi di Timken.
________________________________________________________________________________
Rollon garantisce operazioni senza intoppi per i più grandi rivenditori online del mondo. Leggete per scoprire come.
Published: 2021/11/26
“Come azienda, siamo attenti a identificare opportunità commerciali interessanti. In qualità di leader tecnici, investiamo in conoscenze e competenze ampliate per distinguerci come i migliori nel nostro campo mentre il futuro evolve”.