Sostenibilità
Automazione Timken: produzione di nuova generazione
L’automazione sta trasformando la produzione. Timken contribuisce a guidare questa trasformazione in due modi: creando soluzioni che consentono ai produttori globali di tutti i settori di fare di più con meno elementi e progettando l’automazione nelle proprie operazioni.
Nell’ambito della produzione e della distribuzione a livello globale, Timken investe in tecnologie digitali e di automazione come i veicoli a guida automatica (AGV) e le linee di produzione, i sistemi di visione artificiale e i co-bot. Queste innovazioni favoriscono una maggiore efficienza operativa, sicurezza dei dipendenti e sostenibilità ambientale.
Finitura automatica: efficiente e sicura
Timken adotta un approccio molto strategico allo sviluppo e all’implementazione di soluzioni di automazione. Bill Kelleher, direttore dell’eccellenza operativa, spiega che l’azienda integra tecnologie automatizzate basate sui processi e sulla scala unici di ogni struttura. Una volta che una tecnologia ha avuto successo, viene implementata in altre sedi che condividono processi simili.
“Diamo priorità alle opportunità che non richiedono una personalizzazione significativa ma migliorano l’efficienza, l’assistenza clienti e aumentano la sicurezza e l’ergonomia dei dipendenti”, ha affermato Kelleher. “Unendo questi investimenti ai nostri progressi nella digitalizzazione, creiamo una Timken più connessa e più sostenibile”.
“Unendo questi investimenti ai nostri progressi nella digitalizzazione, creiamo una Timken più connessa e più sostenibile”.
Bill Kelleher
Direttore, eccellenza operativa
Ad esempio, nel suo complesso di produzione a Wuxi, in Cina, Timken gestisce più linee automatizzate che rifiniscono rulli e anelli utilizzati nella produzione di grandi cuscinetti dell’albero principale per turbine eoliche. Il funzionamento completamente automatizzato supporta lo sviluppo di parchi eolici offshore rinnovabili in tutto il mondo.
Timken utilizza diverse tecnologie per automatizzare i processi di finitura dei cuscinetti aerospaziali prodotti presso il suo stabilimento di Lebanon, New Hampshire. I dipendenti lavorano insieme ai co-bot che assistono nella sbavatura, un processo che rimuove piccole imperfezioni dalla superficie dei cuscinetti dopo la lavorazione. È una tecnologia altamente scalabile e adattabile ad altri stabilimenti.
L’automazione di entrambi i processi di finitura riduce le difficoltà ergonomiche associate ai movimenti ripetitivi delle mani e consente alle persone di concentrarsi su attività di alto valore come la misurazione di precisione e la documentazione di conformità. Elimina inoltre le variazioni di finitura, in modo che i prodotti soddisfino costantemente le aspettative dei clienti in termini di qualità e prestazioni.
AGV: sostenibile e flessibile
L’automazione migliora il servizio e la velocità delle operazioni di distribuzione Timken. Presso il centro di assistenza europeo di Strasburgo, in Francia, l’azienda utilizza nove veicoli a guida autonoma (AGV) per spostare i prodotti tra scaffali, stazioni di imballaggio e aree di spedizione senza l’intervento dell’uomo. Gli AGV utilizzano la triangolazione laser, una tecnica di visione artificiale che fornisce ai robot una percezione spaziale e della profondità, per attraversare la struttura con una precisione di 10 mm.

La flotta di AGV utilizza un sistema di pattini sul pavimento per la ricarica continua e richiede meno energia e manutenzione rispetto agli otto carrelli elevatori elettrici utilizzati in precedenza per il prelievo dei prodotti. Le unità sono anche in grado di funzionare oltre le ore di lavoro normalmente lavorate dall’uomo, garantendo flessibilità ed efficienza che consentono allo stabilimento di spedire i prodotti più rapidamente ai clienti.
Kelleher ha notato un altro vantaggio nell’adozione dell’automazione: attirare e trattenere la prossima generazione di dipendenti del settore produttivo. “Oggi le persone preferiscono lavorare con la tecnologia invece di eseguire attività manuali”, ha affermato. “Il nostro investimento dimostra che siamo un produttore orientato al futuro”.
Timken è leader nelle soluzioni di movimento industriale per l’automazione. Siamo leader nella produzione di piccoli ingranaggi robotici cicloidali ad alta precisione e innoviamo attuatori lineari che aiutano i robot industriali a operare con un settimo asse.
Published: 2024/03/13
Bill Kelleher