Responsabilidad
La experiencia en ingeniería de Timken mantiene las vacunas seguras y viables
Las vacunas salvan vidas. Cada año, más del 80 % de los niños pequeños del mundo están completamente vacunados contra la difteria, el tétanos y la tos ferina potencialmente fatales. Actualmente, las comunidades médicas administran alrededor de 22,4 millones de inyecciones contra la COVID-19 diariamente en el esfuerzo de salud pública más grande del mundo.
Timken desempeña una función invisible pero vital en la producción de vacunas. La experiencia en ingeniería y los productos de rodamientos de la empresa ayudan a mantener la seguridad y viabilidad de las inyecciones para los pacientes. Los soportes Timken® respaldan el funcionamiento de torres de refrigeración que actúan como acondicionadores de aire a escala industrial. Las torres de refrigeración mantienen las habitaciones dentro de estrictos rangos de temperatura fría por dos razones: para inhibir el crecimiento bacteriano de modo que cada dosis se mantenga estéril y para estabilizar la estructura molecular de cada inyección para que funcione según lo previsto.

Resolver problemas para respaldar la creciente capacidad de producción de vacunas
Hyacinth Fahsi, gerente territorial de ventas de Timken en Europa Occidental, trabaja detrás de escenas para ayudar a una variedad de industrias a trabajar de manera segura y eficiente. Sin embargo, dijo que considera que brindar apoyo a la fabricación de vacunas, especialmente durante una pandemia mundial, es una de sus experiencias laborales más gratificantes.
“Siempre crecemos ante situaciones en las que nuestra experiencia en ingeniería ayuda a que los sistemas estratégicos funcionen de manera más eficaz”, dijo Fahsi. “En este caso, existe un cierto sentido de orgullo al resolver problemas que ayudan a mejorar la salud pública”.
Fahsi se refiere a la reciente colaboración de Timken con un proveedor de soluciones de refrigeración para ayudar a que un importante centro de producción de vacunas en Europa siga funcionando.
La planta farmacéutica produce vacunas para varias enfermedades infecciosas, incluida la COVID-19. Sin embargo, la planta experimentaba fallas en la torre de refrigeración aproximadamente una vez cada tres meses. La producción se interrumpió cada vez. Esto se debió a problemas de rendimiento con soportes con rodamientos de bolas suministradas por un competidor de Timken. Los soportes son los ejes entre los ventiladores de las torres de refrigeración y los motores eléctricos que los alimentan. Hacen que todo el sistema funcione.
Fahsi se asoció con Hubert Roth, gerente regional de ingeniería de servicios de Timken, quien tenía experiencia previa en torres de refrigeración en otras aplicaciones críticas, incluidas las torres utilizadas en centros de datos masivos que almacenan, procesan y distribuyen información digital en todo el mundo y torres de refrigeración de servicio pesado como las que se utilizan en la refinación de petróleo y la producción química.
Juntos analizaron los rodamientos dañados y utilizaron el software avanzado de Timken para calcular las verdaderas necesidades técnicas de la aplicación. Descubrieron dónde fracasó el diseño de los rodamientos de la competencia; no pudo gestionar el defecto de alineación ni las condiciones de carga de la aplicación.
Desde entonces, Timken ha proporcionado soportes con rodamientos de rodillos cónicos para las cuatro torres de refrigeración existentes del fabricante de vacunas. Recientemente, se entregaron cuatro nuevas torres de refrigeración equipadas con productos Timken para respaldar una expansión importante a medida que la planta crece para respaldar la demanda de la vacuna contra la COVID-19. La solución de Timken ya superó a la competencia dos veces.
____________________________________________________________________________
Obtenga más información sobre cómo Timken realiza aportes técnicos esenciales para la sociedad en sectores como el de vehículos eléctricos, alimentos y bebidas y energías renovables como la eólica y la solar.
Published: 2021/11/26