Responsabilidade
A experiência em engenharia da Timken mantém as vacinas seguras e eficazes
Vacinas salvam vidas. Todos os anos, mais de 80% das crianças do mundo são vacinadas contra difteria, tétano e coqueluche, doenças que podem ser fatais. Atualmente, comunidades médicas administram cerca de 22,4 milhões de vacinas contra a COVID-19 diariamente, na maior iniciativa de saúde pública de todos os tempos.
A Timken desempenha um papel invisível, porém vital na fabricação de vacinas. A experiência em engenharia da empresa e os produtos de rolamentos ajudam a manter as vacinas seguras e eficazes para os pacientes. Os mancais Timken® suportam a operação de torres de resfriamento que atuam como condicionadores de ar de escala industrial. As torres de resfriamento mantêm as salas dentro de faixas estritas de temperatura fria por dois motivos: para inibir o crescimento bacteriano, de forma que cada dose permaneça estéril, e para estabilizar a estrutura molecular de cada vacina, para que ela funcione como planejado.

Resolvendo problemas para apoiar a capacidade crescente de produção de vacinas
Hyacinth Fahsi, gerente de vendas da Timken na Europa Ocidental, trabalha nos bastidores para ajudar uma variedade de setores a trabalhar com segurança e eficiência. Entretanto, ele disse que considera o apoio à fabricação de vacinas, especialmente durante uma pandemia global, uma de suas experiências de trabalho mais gratificantes.
“Sempre ficamos satisfeitos quando a nossa experiência em engenharia ajuda os sistemas estratégicos a funcionar de maneira mais eficaz”, disse Fahsi. “Nesse caso, nos orgulhamos por ajudar a resolver problemas que colaboram com a saúde pública.”
Fahsi se refere à recente colaboração da Timken com um fornecedor de soluções de resfriamento para ajudar um importante centro de fabricação de vacinas na Europa a continuar funcionando.
A instalação farmacêutica produz vacinas contra várias doenças infecciosas, inclusive contra a COVID-19. No entanto, a instalação sofria com falhas na torre de resfriamento uma vez a cada três meses. A produção precisou ser interrompida todas as vezes. A causa foi atribuída a problemas de desempenho de mancais com rolamento de esferas fornecidos por um concorrente da Timken. Os mancais são o elo entre os ventiladores da torre de resfriamento e os motores elétricos que os alimentam. Eles fazem todo o sistema funcionar.
Fahsi se uniu a Hubert Roth, gerente regional de engenharia de serviço da Timken, que tem experiência com torres de resfriamento por conta de outras aplicações críticas, como torres usadas em grandes data centers de armazenamento, processamento e distribuição de informações digitais em todo o mundo e também torres de resfriamento de serviço pesado, como as usadas no refino de petróleo e na produção de produtos químicos.
Juntos, eles analisaram os rolamentos danificados e usaram o moderno Software Timken para calcular as reais necessidades técnicas da aplicação. Eles descobriram a falha no projeto de rolamento do concorrente: o rolamento não era capaz de gerenciar o desalinhamento ou as condições de carga da aplicação.
A Timken então forneceu mancal com rolamento de rolos cônicos para as quatro torres de resfriamento existentes do fabricante de vacinas. Recentemente, quatro novas torres de resfriamento equipadas com mancais Timken foram entregues para colaborar com a grande expansão que está sendo feita para atender à demanda por vacinas contra a COVID-19. A solução da Timken já superou o concorrente duas vezes.
____________________________________________________________________________
Saiba mais sobre como a Timken faz contribuições técnicas críticas para a sociedade em áreas como veículos elétricos, alimentação e bebidas e energia renovável, como eólica e solar.
Last Updated: 2022/01/25
Published: 2021/11/26