Responsabilité
L’expertise technique de Timken assure la sécurité et la viabilité des vaccins
Les vaccins sauvent des vies. Chaque année, plus de 80 % des nourrissons dans le monde reçoivent tous les vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, maladies potentiellement mortelles. Les communautés médicales administrent actuellement chaque jour environ 22,4 millions de vaccins contre COVID-19 dans le cadre du plus grand effort de santé publique jamais effectué au monde.
Timken joue un rôle invisible mais essentiel dans la production de vaccins. L’expertise de l’entreprise en matière d’ingénierie et ses produits de roulement permettent de garantir la sécurité et la viabilité des injections pour les patients. Les paliers de Timken® soutiennent le fonctionnement des tours de refroidissement qui agissent comme des climatiseurs à l’échelle industrielle. Les tours de refroidissement maintiennent les salles dans des plages de températures froides strictes pour deux raisons : inhiber la croissance bactérienne afin que chaque dose reste stérile, et stabiliser la structure moléculaire de chaque injection afin qu’elle agisse comme prévu.

Résoudre les problèmes pour soutenir la capacité croissante de vaccins
Hyacinth Fahsi, directeur commercial territorial de Timken pour l’Europe occidentale, travaille en coulisse pour aider une variété d’industries à travailler de manière sûre et efficace. Il affirme toutefois que le soutien à la fabrication de vaccins, notamment en cas de pandémie mondiale, est une de ses expériences professionnelles les plus enrichissantes.
« Nous sommes toujours ravis des situations où notre expertise en ingénierie aide les systèmes stratégiques à fonctionner plus efficacement, a déclaré M. Fahsi. Dans ce cas, nous éprouvons un certain sentiment de fierté à résoudre des problèmes qui contribuent à améliorer la santé publique. »
M. Fahsi fait référence à la récente collaboration de Timken avec un fournisseur de solutions de refroidissement pour aider un important centre de production de vaccins en Europe à rester opérationnel.
L’installation pharmaceutique produit des vaccins contre plusieurs maladies infectieuses, dont le COVID-19. L’installation connaissait cependant des pannes de tours de refroidissement environ une fois tous les trois mois. La production devait être interrompue à chaque fois. La cause a été attribuée à des problèmes de performances avec des paliers à roulements à billes fournis par un concurrent de Timken. Les paliers sont les points de jonction entre les ventilateurs des tours de refroidissement et les moteurs électriques qui les entraînent. Ils font fonctionner tout le système.
M. Fahsi a fait équipe avec Hubert Roth, directeur régional de l’ingénierie des services de Timken, qui avait déjà une expérience des tours de refroidissement dans d’autres applications critiques, notamment les tours utilisées dans les grands centres de données qui stockent, traitent et distribuent des informations numériques dans le monde entier et les tours de refroidissement à usage intensif comme celles utilisées dans le raffinage du pétrole et la production chimique.
Ensemble, ils ont analysé les paliers et roulements endommagés et utilisé les logiciels de Timken pour calculer les besoins techniques réels de l’application. Ils ont découvert l’erreur de la conception du roulement concurrent, qui ne pouvait pas prendre en charge les conditions de défaut d’alignement ou de charge de l’application.
Timken a depuis fourni des paliers à roulements à rouleaux coniques pour les quatre tours de refroidissement existantes du fabricant de vaccins. Récemment, quatre nouvelles tours de refroidissement équipées de pièces Timken ont été livrées afin de soutenir une expansion majeure, l’installation se développant pour répondre à la demande de vaccin contre le COVID-19. La solution de Timken a déjà été deux fois plus performante que celle du concurrent.
______________________________________________________________________________
Découvrez comment Timken apporte des contributions techniques essentielles à la société dans des domaines tels que les véhicules électriques, l’agroalimentaire et les boissons et les énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire.
Published: 2021/11/26