Generación de energía y energías renovables

Adaptación para satisfacer las necesidades de la innovación

Impulsada por los centros de datos, la electrificación y el transporte, la demanda mundial de energía está creciendo. Estos cambios macroeconómicos están presionando a las industrias para que aumenten su eficiencia, contengan los costos y aceleren los plazos de los proyectos.

Impulsados ​​por nuestros clientes, que constantemente establecen nuevas exigencias para la transmisión de potencia mecánica y el movimiento industrial, nuestra innovación desempeña un papel esencial a medida que estas industrias continúan su avance hacia la transformación de la forma en que generamos energía para el mundo.

Afrontando algunos de los desafíos más difíciles de la Tierra.

Viento: Prolongando los ciclos de vida

Los parques eólicos transfieren la energía bruta del viento desde las palas de las turbinas a un generador. Para que esto ocurra de forma fiable en algunas de las condiciones más adversas del planeta, es fundamental contar con soluciones de transmisión que no requieran mantenimiento.

El rodamiento de rodillos del eje principal Timken® Tapered Double Inner (TDI) prolonga la vida útil y mejora el rendimiento de algunas de las turbinas más grandes del mundo. También ofrecemos sistemas de lubricación automática diseñados para turbinas eólicas, así como acoplamientos de alta velocidad y limitadores de par. Para el mantenimiento rutinario o las reparaciones críticas, nuestros técnicos altamente capacitados brindan asistencia confiable en el sitio.

Catálogos y literatura sobre energía eólica
Contáctanos

Energía solar: Seguimiento del sol para capturar su energía.

Los campos solares deben maximizar la exposición al sol mediante el seguimiento de sistemas de engranajes de precisión, pero las vibraciones provocadas por los fuertes vientos pueden desgastar rápidamente estos engranajes. Para mantener bajos los costos de energía, los engranajes deben conservar su estabilidad y precisión durante décadas.

Nos hemos consolidado como líderes en sistemas avanzados de seguimiento solar. Los sistemas de giro Cone Drive® y los engranajes helicoidales de doble envolvente equipan muchas de las centrales solares a gran escala más grandes del mundo. Estos sistemas gestionan con precisión las tensiones de corte, flexión y torsión provocadas por el viento, lo que ayuda a prevenir daños estructurales y fallos prematuros en los equipos.

Mareas y olas: Soluciones para mares agitados con procesos de fabricación innovadores.

Las olas del océano pueden ser una fuente de energía fiable para las comunidades costeras, pero hasta hace poco, los pioneros en este sector se enfrentaban a dos obstáculos importantes: los daños en los equipos causados ​​por el fuerte oleaje y la gran complejidad y el coste de fabricar soluciones eficaces.

Rollon ha desarrollado un husillo de bolas que está revolucionando el cálculo de la energía mareomotriz. Este husillo de gran tamaño, capaz de soportar hasta 8000 kilonewtons, actúa como actuador mecánico para compensar las variaciones de las mareas, manteniendo los convertidores de energía undimotriz en posiciones óptimas en el agua. Para desarrollar esta tecnología, los ingenieros de Nadella aprovecharon su profundo conocimiento de los procesos de fabricación y desarrollaron herramientas especiales capaces de mecanizar componentes de esta envergadura.

Logotipo de BEKA Lubrication Systems
Logotipo de GGB
Logotipo de Des-Case
Logotipo de Lagersmit
Logotipo de PT Tech
Logotipo de Philadelphia Gear
Logotipo de iMech

Productos innovadores para la generación de energía

Rodamiento de rodillos cónicos dobles internos (TDI) para eje principal Timken® : Haciendo que la energía eólica sea más viable.

A medida que las turbinas eólicas alcanzaron proporciones gigantescas, los rodamientos de rodillos esféricos (SRB) utilizados en el eje principal fallaban con mayor rapidez. El empuje axial transmitido a los componentes de la transmisión también provocaba su desgaste. Los fabricantes de turbinas nos buscaron un rodamiento que pudiera reemplazar esos rodamientos defectuosos y prolongar la vida útil de la turbina.

El rodamiento del eje principal TDI es fruto de esa colaboración y ofrece una mayor vida útil y un mejor rendimiento del sistema para aerogeneradores con montaje de tres puntos. Está diseñado para sustituir directamente los rodamientos de rodillos esféricos (SRB) del eje principal, utilizando la carcasa existente.

Un cojinete de eje principal TDI precargado reduce significativamente los daños por deslizamiento y acumulación de material, así como la carga en los bordes, problemas comunes en los rodamientos de bolas deslizantes (SRB). Gracias a un menor desgaste y menor acumulación de residuos, el cojinete tiene una vida útil más prolongada. Los cojinetes TDI también aumentan la rigidez del sistema, reduciendo el empuje axial en la transmisión de engranajes en un 67 %, lo que a su vez disminuye el desgaste del cojinete y prolonga la vida útil de los componentes de la transmisión de engranajes.