Timken Power Systems: Der End-to-End-Dienstanbieter für Wasserkraft

Produkte

Timken Power Systems: Der End-to-End-Dienstanbieter für Wasserkraft

Während die Nutzung der Solarenergie und der Windenergie zunimmt, macht Wasserkraft – die ursprüngliche erneuerbare Energiequelle – immer noch 60 Prozent des weltweit erzeugten erneuerbaren Stroms aus. Allein in den USA wurden im letzten Jahrzehnt 8 Milliarden US-Dollar in die Sanierung und Modernisierung von Wasserkraftanlagen investiert, die das Ende ihrer ursprünglichen Lebensdauer erreichen.

Die Zuverlässigkeit dieser Anlagen ist von entscheidender Bedeutung, um das reibungslose Funktionieren der Gemeinden zu gewährleisten. Immerhin ist Wasserkraft für 40 % aller Schwarzstarts in den USA verantwortlich. Ein Wasserkraftwerk benötigt zu Startzwecken nur eine minimale Anfangsleistung, was es zur idealen Quelle für den Wiederanlauf von Elektrizitätswerken und Stromnetzen nach einem Ausfall macht.

Technologie, die die langfristigen Wasserkraftinvestitionen der Gemeinden maximiert


„Wenn Sie von Wasserkraft sprechen, denken die meisten Leute an massive Operationen wie die Niagarafälle oder den Hoover-Staudamm“, sagt Richard Pelczar, Manager für kommerzielle Dienstleistungen bei Timken Power Systems (TPS) und 30-jähriger Veteran der Wasserkraftindustrie. „Die meisten Wasserkraftwerke befinden sich in der Nähe kleinerer Flüsse, in denen das Gefälle zwischen Einlass und Auslauf gering ist und keine oder nur begrenzte Möglichkeiten zur Wasserspeicherung vorhanden sind. Viele dieser Wasserkraftwerke mit geringem Druckgefälle sind auf Wasserfreisetzungen an flussaufwärts gelegenen Dämmen angewiesen. Sie haben saisonale Wasserflüsse und weniger verfügbare Mittel für die laufende Wartung. In diesen Gemeinden haben wir den größten Einfluss.“

Viele US-Gemeinden betreiben Wasserkraftwerke, die ursprünglich in den 1980er Jahren gebaut wurden, als Infrastrukturanreize einen Wasserkraftboom auslösten. Zu dieser Zeit lieferte Philadelphia Gear, jetzt Teil von Timken Power Systems, hochzuverlässige, moderne Antriebe als Erstausrüstung oder als Aftermarket-Upgrade.

Pelczar erinnert sich an viele einflussreiche Projekte am Arkansas River und am Allegheny River. Das bemerkenswerteste, glaubt er, war die Lieferung der massiven Planetengetriebe-Drehzahlerhöher an die Murray Hydro Station am Arkansas River.



„Jeder der beiden Drehzahlerhöher der Station wiegt fast 125.000 kg und ist so groß wie eine Lokomotive “, sagt er. „Diese Geräte gehören zu den größten epizyklischen Drehzahlerhöhern für Wasserkraftanlagen in Nordamerika und waren konservativ ausgelegt, um hohe Drehmomentlasten mit hohem Wirkungsgrad über lange Zeit zu übertragen. Es ist der Verdienst unserer Konstruktions- und Fertigungsteams, dass diese Getriebe auch nach 30 Jahren noch einwandfrei funktionieren. “

Trotz der langlebigen Technologie, fügt Pelczar hinzu, ist es wichtig, die Ausrüstung für einen unterbrechungsfreien Betrieb zu überholen, und viele Wasserkunden tun dies jetzt. „Kunden wenden sich an uns, um unser kollektives Fachwissen zu elektromechanischen Systemen zu nutzen, damit sie alles, was sie benötigen, aus einer einzigen Quelle erhalten können“, sagt er.

Schaffung einer neuen Kategorie von End-to-End-Antriebsstrangdiensten


Das kollektive elektromechanische Wissen und die Fähigkeiten von TPS übertreffen jede einzelne Kategorie industrieller Dienstleistungen. Stattdessen wird eine völlig neue Servicekategorie geschaffen, die den gesamten Antriebsstrang, End-to-End, abdeckt.
„Wir bieten einen einzigartigen Service“, sagt Pelczar. „Wenn ein Kunde mit einem einzigen Ansprechpartner zusammenarbeiten und auf alles zugreifen kann, was wir zu bieten haben, lassen sich komplexe Projekte zur Reparatur von Antriebssträngen einfacher termin- und kostengerecht durchführen. Dies gilt für alle Branchen – von erneuerbaren Energien über Wasseraufbereitung und Lebensmittelverarbeitung bis hin zu allen anderen wichtigen Branchen. “

Förderung einer ständigen Bereitschaft für Familien und Unternehmen


Am Allegheny River in Pennsylvania arbeitet TPS derzeit mit Eagle Creek Renewable Energy an einem langfristigen Projekt zur Aufrüstung von 26 Wasserturbinen für mehr Zuverlässigkeit. Einige kundenspezifische Getriebeeinheiten wurden bereits ausgetauscht, und die Aufrüstungen werden fortgesetzt, bis alle Turbinen überholt sind.

Pelczar meinte, dass TPS aufgrund kürzlich getätigter Akquisitionen über neue Möglichkeiten für Elektromotoren verfügt, die Kunden wie Eagle Creek einen Mehrwert bieten können. „Die Experten für Elektrik und Elektronik in unserem Team können die elektrischen Steuerungen verbessern, um einen reibungslosen Betrieb von Motoren, Generatoren und Getrieben zu gewährleisten“, sagt er.

In einem Fall hat TPS seine kollektiven Fähigkeiten genutzt, um Imperial Irrigation District, einem in Kalifornien ansässigen Anbieter erneuerbarer Energien, dabei zu helfen, seine Mission zu erfüllen, nämlich seinen Kunden einen „konstanten Zustand der Bereitschaft und Vorhersehbarkeit“ zu bieten.

„Das ist genau unser Ding“, sagt Richard Brossia, Gebietskundenbetreuer. „Je kritischer die Anwendung ist, desto mehr Wert schaffen wir. Unsere kombinierten Fähigkeiten in den Bereichen Getriebereparatur, Reparatur von Elektromotoren und Wälzlagerexpertise ermöglichen es Imperial, 150.000 Kunden im ländlichen Kalifornien unterbrechungsfrei mit Strom zu beliefern.“

Richard Brossia
Gebietskundenbetreuer


_____________

„Das ist genau unser Ding“, sagt Richard Brossia, Gebietskundenbetreuer. „Je kritischer die Anwendung ist, desto mehr Wert schaffen wir. Unsere kombinierten Fähigkeiten in den Bereichen Getriebereparatur, Reparatur von Elektromotoren und Lagerkompetenz ermöglichen es Imperial, 150.000 Kunden im ländlichen Kalifornien unterbrechungsfrei mit Strom zu beliefern.“

Zusätzlich zur Wasserkraft nutzen Timken und seine Markenfamilie ihr Know-how in der Produktentwicklung und der Servicetechnik, um erneuerbare Energien auch in den Bereichen Wind- und Solarenergie voranzutreiben. Erfahren Sie mehr darüber, wie Timken-Lager Windenergie rentabler machen, und wie Schneckengetriebe von Cone Drive die Sonne in Solarparks effizienter verfolgen können.