Timken Power Systems : Le fournisseur de services complets au service de l’hydroélectricité

Produits

Timken Power Systems : Le fournisseur de services complets au service de l’hydroélectricité

Alors que l’énergie solaire et éolienne se développe, l’hydroélectricité, qui est la source d’énergie renouvelable d’origine, représente encore 60 % de l’énergie renouvelable produite dans le monde. Aux États-Unis seulement, 8 milliards de dollars ont été investis au cours de la dernière décennie pour rénover et moderniser les installations hydroélectriques atteignant la fin de leur durée de vie initiale.

La fiabilité de ces installations est essentielle pour assurer le fonctionnement des communautés. Après tout, l’hydroélectricité est responsable de 40 % de tous les démarrages à froid aux États-Unis. Une centrale hydroélectrique nécessite une puissance initiale minimale pour le démarrage, ce qui en fait la source idéale pour redémarrer les centrales électriques et les réseaux après une panne.

Une technologie qui maximise les investissements hydroélectriques à long terme des collectivités


« Quand vous parlez d’hydroélectricité, les gens pensent aux opérations massives comme Niagara Falls ou le barrage Hoover », déclare Richard Pelczar, directeur des services commerciaux de Timken Power Systems (TPS) et vétéran de 30 années dans le secteur de l’hydroélectricité. « La plupart des centrales hydroélectriques sont situées à proximité de rivières plus petites où le débit d’eau de la prise à la sortie est faible et où il y a peu ou pas de stockage d’eau. Bon nombre de ces centrales hydroélectriques de basse chute dépendent des lâchers d’eau aux barrages situés en amont. Ils ont des débits d’eau saisonniers et moins de fonds disponibles pour l’entretien continu. Ces communautés sont celles où nous avons le plus d’impact. »

De nombreuses communautés américaines exploitent des centrales hydroélectriques initialement construites dans les années 1980, lorsque les incitations à l’infrastructure ont créé un boom de l’hydroélectricité. À l’époque, Philadelphia Gear, qui fait maintenant partie de Timken Power Systems, fournissait des entraînements de pointe et de haute fiabilité comme équipement d’origine ou comme mise à niveau dans le marché secondaire.

Pelczar se souvient de nombreux projets influents sur les rivières Arkansas et Allegheny. Le plus notable, selon lui, est d’avoir fourni les multiplicateurs de vitesse planétaires massifs pour la station hydroélectrique de Murray, sur la rivière Arkansas.



« Chacun des deux multiplicateurs de vitesse de la station pèse 125 000 kg et est aussi gros qu’une locomotive », dit-il. « Ils sont parmi les plus grands multiplicateurs de vitesse hydrique épicycloïdaux en Amérique du Nord et ils ont été conçus de manière conservatrice pour transmettre des charges de couple élevé avec un rendement élevé et une longue durée de vie. C’est un honneur à nos équipes d’ingénierie de conception et de fabrication que ces engrenages fonctionnent toujours parfaitement après 30 ans.

Malgré la technologie durable, Pelczar souligne qu’il est important de remettre à neuf l’équipement pour un service ininterrompu, et de nombreux clients du secteur hydroélectrique le font présentement. « Les clients se tournent vers nous pour une expertise collective dans les systèmes électromécaniques afin de pouvoir obtenir tout ce dont ils ont besoin d’une seule source », dit-il.

Création d’une nouvelle catégorie de services complets en matière de chaîne dynamique


Les connaissances et capacités électromécaniques complètes de TPS transcendent toute catégorie distincte de service industriel. De fait, elles créent une toute nouvelle catégorie de service qui s’adresse à l’ensemble de la chaîne dynamique, de A à Z.
« Nous offrons un service unique », déclare Pelczar. « Lorsqu’un client peut travailler avec un point de contact unique et avoir accès à tout ce que nous proposons, cela facilite la réalisation de projets complexes de réparation de chaîne dynamique dans les délais et le budget. Cela est vrai dans tous les secteurs – des énergies renouvelables au traitement de l’eau, à la transformation des aliments et à toutes les autres industries essentielles. »

Promouvoir un niveau de préparation constant pour les familles et les entreprises


Sur la rivière Allegheny en Pennsylvanie, TPS travaille actuellement avec Eagle Creek Renewable Energy sur un projet à long terme visant à moderniser 26 turbines hydrauliques pour une plus grande fiabilité. Plusieurs engrenages personnalisés ont déjà été remplacés et les mises à niveau se poursuivront jusqu’à ce que toutes les turbines soient rénovées.

Grâce à de récentes acquisitions, Pelczar souligne que TPS a de nouvelles capacités en matière de moteurs électriques qui ajoutent de la valeur pour des clients comme Eagle Creek. « Les experts en électricité de notre équipe peuvent mettre à niveau les commandes électriques pour assurer le bon fonctionnement des moteurs, des générateurs et des engrenages », dit-il.

Dans un cas, TPS a utilisé ses capacités collectives pour aider Imperial Irrigation District, un fournisseur d’énergie renouvelable basé en Californie, à réaliser sa mission de fournir aux clients un « état constant de préparation et de prévisibilité ».

« C’est directement dans notre timonerie », déclare Richard Brossia, spécialiste des comptes de territoire. « Plus l’application est critique, plus nous ajoutons de valeur. Nos capacités combinées de révision des engrenages, de réparation de moteurs électriques et d’expertise en roulements permettent à Impérial de fournir une énergie ininterrompue à 150 000 clients dans les régions rurales de la Californie. »

Richard Brossia
Spécialiste des comptes de territoire


_____________

« C’est directement dans notre timonerie », déclare Richard Brossia, spécialiste des comptes de territoire. « Plus l’application est critique, plus nous ajoutons de valeur. Nos capacités combinées de révision d’engrenages, de réparation de moteurs électriques et d’expertise en roulements permettent à Impérial de fournir une énergie ininterrompue à 150 000 clients dans les régions rurales de la Californie. »

Au-delà de l’hydroélectricité, Timken et son portefeuille de marques utilisent également leur expertise en développement de produits et ingénierie de services pour faire progresser les énergies renouvelables dans l’éolien et le solaire. Découvrez comment les roulements Timken rendent l’énergie éolienne plus viable, et comment les entraînements à vis sans fin Cone Drive aident les parcs éoliens solaires à suivre le soleil plus efficacement.