Inovarea rulmenților montați susține tendințele emergente

Lumea se află într-o perioadă de progres tehnologic rapid, în care fiecare aplicație este împinsă la limitele eficienței, sustenabilității și fiabilității. Rulmenții montați, cunoscuți și sub numele de unități lagăre, abordează aceste tendințe și ajută echipamentele clienților să reziste la aplicații extreme, cum ar fi producția de alimente la temperaturi ridicate și energia mareomotrică în marea agitată.

Beneficiind de experiență tehnică profundă și de perspectivă asupra celor mai complexe provocări de proiectare ale clienților, Timken oferă unul dintre cele mai vaste portofolii de rulmenți montați din lume, cu posibilități de personalizare aproape infinite.


„Când rezolvăm o problemă a unui client, ne gândim imediat cum s-ar putea aplica aceasta și altor aplicații și piețe. Totul se rezumă la inovație continuă.„

Cory Shaw
Manager de generație, „Rulmenți montați”, la Timken

vertical space added

Când rezolvăm o problemă a unui client, ne gândim imediat cum s-ar putea aplica aceasta și altor aplicații și piețe.”, a declarat Cory Shaw, manager de generație, „Rulmenți montați”, la Timken. „Noi toți suntem dedicați inovației continue.

Extinderea portofoliului abordează tendințele privind eficiența și fiabilitatea
Toți rulmenții cu role permit mișcarea de rotație, gestionarea frecării și a stresului. Rulmenții montați sunt proiectați în mod unic pentru a oferi susținere suplimentară atunci când stabilitatea sistemului și fixarea strânsă a rulmenților sunt esențiale pentru eficiența și fiabilitatea operațională.

O gamă diversă de industrii și aplicații beneficiază de rulmenți montați, ceea ce a condus la extinderi majore ale portofoliului Timken și la inovații de produse, progresive, frecvente de către experții în rulmenți montați ai companiei.

Soluții de rulmenți cu bile, montați

Soluții Timken® rezistente la coroziune/igienice

Aplicații:

Alimente și băuturi

Soluții de rulmenți cu bile, montați

Timken® Fafnir®

Aplicații:

Manipularea cerealelor, agricultură, textile, HVAC, benzi transportoare

Soluții de rulmenți cu bile, montați

Seriile U, de regim de lucru greu Timken®

Aplicații:

Agricultură, ambalaje, hârtie și imprimare

Soluții de rulmenți cu bile, montați

Monoblocuri Timken®

Aplicații:

Oțelării, agregate și ciment, minerit, gospodărirea apei, vehicule de construcții

Soluții de rulmenți cu bile, montați

Lagăre principale Timken® SNT

Aplicații:

Tratarea apei, structuri mobile grele, HVAC, oțelării și minerit

Soluții de rulmenți cu bile, montați

Lagăre principale Timken® SAF

Aplicații:

Oțelării, minerit, fabrici de celuloză și hârtie, benzi transportoare

Soluții de rulmenți cu role conice, montați

Tip E Timken®

Aplicații:

Tratarea apei, minerit, ciment, agregate, celuloză și hârtie

Soluții de rulmenți cu bile, montați

Cilindrici, secționați Timken®

Aplicații:

Ciment, managementul apei, procesarea alimentelor, industria marină și oțelării

Unități montate cu rulmenți simpli

Poly-Round® igienic Timken®

Aplicații:

Alimente și băuturi

Problemele clienților stau întotdeauna la baza acestor progrese. Lagărele cu rulmenți cu role cilindrice, secționați, de la Timken® au fost dezvoltate special pentru a simplifica instalarea și întreținerea rulmenților montați în locuri greu accesibile, cum ar fi echipamentele de producere a oțelului. Inovația a transformat radical eficiența echipelor de întreținere, unele raportând timpi de montare a rulmenților reduși cu până la 90%.

În industria alimentară și a băuturilor, producătorii au o problemă diferită: îndeplinirea cerințelor stricte privind siguranța alimentară, abordând în același timp cererea mai mare a consumatorilor.

Compania a dezvoltat rulmenți cu bile montați igienic, Timken® IP69K pentru a satisface nevoia respectivă. Adăugirea la portofoliu este evaluată pentru respectarea celui mai înalt standard al industriei alimentare privind protecția împotriva infiltrării și a fost recunoscută pentru inovația și serviciile sale remarcabile pentru clienții finali de către Bearing Specialist Association.

În plus, Timken a dezvoltat și brevetat recent un nou lagăr cu rulment cu role conice, monobloc, cu autoaliniere, care gestionează în mod optim alinierea greșită în aplicațiile de procesare a alimentelor. Soluția a fost deja adoptată de către un producător global de echipamente de procesare a alimentelor, utilizate pentru fabricarea produselor de panificație, a produselor proteice și a hranei pentru animale de companie.

Deși extinderile majore ale portofoliului Timken contribuie la dezvoltarea unor industrii întregi, inginerii companiei își dedică o mare parte din timp personalizărilor produselor pentru clienții individuali cu nevoi unice și, în unele cazuri, echipamentelor unice.

Rulmenții montați de la Timken joacă un rol esențial în energia mareomotrică, ce valorifică energia valurilor oceanului și o transformă în energie electrică pentru rețeaua electrică.

„Inovația constantă” face să progreseze sustenabilitatea revoluționară

Datorită unui portofoliu existent atât de vast și a capacităților extinse de cercetare și dezvoltare în cadrul activității companiei la nivel mondial, rulmenții montați de la Timken influențează din ce în ce mai mult noile tehnologii care susțin un viitor mai sustenabil.

De exemplu, procesele din fabricarea bateriilor vehiculelor electrice (EV) utilizează substanțe chimice care pot coroda garniturile, ducând la defectarea prematură a rulmenților. Având peste 2.000 de rulmenți care funcționează într-o singură fabrică EV, defecțiunile timpurii pot crea întârzieri semnificative ale întreținerii și producției.

Experții Timken au rezolvat problema pentru un producător din Coreea de Sud, cu ajutorul inginerilor de la GGB, o companie achiziționată de Timken, lider în producerea rulmenților simpli și a bucșelor. Împreună, echipele au proiectat o nouă soluție de bucșe montate, care elimină coroziunea și optimizează productivitatea instalației pentru a contribui la accelerarea dezvoltării industriei mondiale a vehiculelor electrice.

În producția mondială de fier și oțel, progresele recente ale Timken în ceea ce privește soluțiile de lagăre cu rulmenți secționați cu role cilindrice și cu role butoi susțin sistemele de reducere directă, ce reduc consumul de energie și emisiile de carbon ale industriei metalurgice.

Iar în British Columbia, rulmenții montați de la Timken joacă un rol crucial în energia mareomotrică, ce valorifică energia valurilor oceanului și o transformă în electricitate pentru rețeaua electrică.

<>a spus Shaw. „Când vine vorba de clienți, spunem întotdeauna da.”


Portofoliul tot mai mare de soluții Timken este conceput pentru a răspunde nevoilor, așteptărilor și oportunităților în schimbare ale clienților. Aflați mai mult despre cele mai recente investiții ale companiei în opțiuni de produse care susțin călătoriile aeriene mai sustenabile și măresc productivitatea procesării alimentelor prin accesarea internetului obiectelor.