Croissance
L’innovation en matière de roulements montés soutient les tendances émergentes
Le monde traverse une période de progrès technologiques rapides où chaque application est poussée aux limites de l’efficacité, de la durabilité et de la fiabilité. Les roulements montés, également appelés paliers auto-aligneurs, répondent à ces tendances. Ils aident les équipements des clients à résister à des applications extrêmes telles que la production alimentaire à haute température et l’énergie marémotrice en haute mer.
Fort d’une expertise technique approfondie et d’une bonne compréhension des défis techniques les plus complexes des clients, Timken propose l’un des plus vastes portefeuilles de roulements montés au monde, avec des options de personnalisation presque infinies.
« Lorsque nous résolvons le problème d’un client, nous pensons immédiatement à la façon dont cela pourrait s’appliquer à d’autres applications et marchés. Nous sommes très attachés à l’innovation permanente. »
Cory Shaw
Directeur général de Timken Mounted Bearings.
« Lorsque nous résolvons le problème d’un client, nous pensons immédiatement à la manière dont cela pourrait s’appliquer à d’autres applications et marchés », déclare Cory Shaw, directeur général de Timken Mounted Bearings. « Nous sommes très attachés à l’innovation permanente. »
L’élargissement du portefeuille répond aux tendances en matière d’efficacité et de fiabilité.
Tous les roulements à rouleaux permettent un mouvement de rotation, gèrent le frottement et supportent les contraintes. Les roulements montés sont conçus de manière unique pour fournir un soutien supplémentaire lorsque la stabilité du système et un ajustement serré des roulements sont cruciaux pour l’efficacité et la fiabilité opérationnelles.
Une gamme variée d’industries et d’applications bénéficie des roulements montés, ce qui a conduit à d’importants élargissements de la gamme Timken et à de fréquentes innovations de produits par les experts en roulements montés de la société.
Les problèmes des clients sont toujours à l’origine de ces progrès. Les roulements montés à rouleaux cylindriques en deux parties de Timken® ont été spécialement conçus pour simplifier l’installation et la maintenance des roulements montés dans des endroits difficiles d’accès tels que les équipements de production d’acier. Cette innovation a changé la donne en matière d’efficacité pour les équipes de maintenance, certaines signalant une réduction des temps de montage des roulements allant jusqu’à 90 %
.Dans le secteur de l’agroalimentaire, les producteurs sont confrontés à un défi différent : répondre aux exigences strictes en matière de sécurité alimentaire tout en répondant à la demande croissante des consommateurs.
L’entreprise a développé les roulements à billes montés sanitaires Timken® IP69K afin de répondre à ce besoin. LCet ’ajout au portefeuille est évalué selon la norme la plus élevée de l’industrie alimentaire en matière de protection contre les infiltrations et a été reconnu pour son innovation et son service exceptionnels aux clients finaux par la Bearing Specialist Association.
En outre, Timken a récemment développé et breveté un nouveau roulement à rouleaux coniques solide et auto-aligneur qui gère de manière optimale les défauts d’alignement dans les applications de transformation des aliments. Cette solution a déjà été adoptée par un grand producteur mondial d’équipements de transformation des aliments utilisés pour la fabrication de produits de boulangerie, de produits protéinés et d’aliments pour animaux domestiques.
Alors que des extensions majeures du portefeuille Timken comme celle-ci contribuent à faire progresser des industries entières, les ingénieurs de l’entreprise consacrent une grande partie de leur temps à la personnalisation des produits pour des clients individuels ayant des besoins uniques et, dans certains cas, un équipement unique en son genre.

Les roulements montés Timken jouent un rôle crucial dans l’énergie marémotrice, qui exploite l’énergie des vagues de l’océan et la convertit en électricité pour le réseau électrique.
L’innovation constante fait progresser la durabilité de la prochaine génération
Grâce à un portefeuille existant aussi large et à des capacités de R&D approfondies au sein de l’entreprise mondiale, les roulements montés Timken influencent de plus en plus les nouvelles technologies qui soutiennent un avenir plus durable.
Par exemple, les processus de fabrication des batteries de véhicules électriques utilisent des produits chimiques qui peuvent corroder les joints, entraînant une défaillance prématurée des roulements. Avec plus de 2 000 roulements en fonctionnement dans une seule usine de véhicule électrique, les défaillances précoces peuvent entraîner d’importants retards de maintenance et de production.
Les experts en roulements montés de Timken ont résolu ce problème pour un fabricant de Corée du Sud, avec l’aide des ingénieurs de GGB, une entreprise acquise par Timken et leader dans le domaine des paliers lisses et des bagues. Ensemble, les équipes ont conçu une nouvelle solution de bagues montées qui élimine la corrosion et optimise la productivité de l’installation afin d’aider à accélérer la croissance de l’industrie mondiale des véhicules électriques.
Dans la production mondiale de fer et d’acier, les récentes avancées de Timken en matière de solutions de roulements à rouleau cylindriques et sphériques soutiennent les systèmes de réduction directe qui réduisent la consommation d’énergie et les émissions de carbone de l’industrie métallurgique.
Et en Colombie-Britannique, les roulements montés Timken jouent un rôle crucial dans l’énergie marémotrice, qui exploite l’énergie des vagues de l’océan et la convertit en électricité pour le réseau électrique.
« Nous ne disons jamais, voici votre problème, voici notre solution, voyons si elle fonctionne. » Au lieu de cela, nous disons « voici comment nous pouvons adapter une solution existante pour résoudre définitivement votre problème », a déclaré M. Shaw. « Lorsqu’il s’agit des clients, nous disons toujours oui. »
Le portefeuille de solutions Timken, en pleine expansion, est conçu pour répondre à l’évolution des besoins, des attentes et des opportunités des clients. En savoir plus sur les derniers investissements de l’entreprise dans des options de produits qui favorisent des voyages aériens plus durables et augmentent la productivité de la transformation des aliments en exploitant l’Internet des objets.
Published: 2025/06/10