Innovative montierte Lager unterstützen aufkommende Trends

Die Welt befindet sich in einer Phase rasanten technologischen Fortschritts, in der jede Anwendung an die Grenzen ihrer Effizienz, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit gebracht wird. Montierte Lager, auch als Gehäuseeinheiten bezeichnet, adressieren diese Trends und sorgen dafür, dass die Geräte und Anlagen der Kunden extremen Einsatzbedingungen wie beispielsweise hohen Temperaturen bei der Lebensmittelproduktion oder der rauen See bei Gezeitenkraftwerken standhalten können.

Dank seines fundierten technischen Know-hows und seines tiefen Verständnisses der anspruchsvollsten technischen Herausforderungen seiner Kunden ist Timken in der Lage, eines der weltweit umfassendsten Portfolios an montierten Lagern mit nahezu unbegrenzten Anpassungsmöglichkeiten anzubieten.


„Wenn wir ein Kundenproblem lösen, überlegen wir sofort, wie sich das auf andere Anwendungen und Märkte übertragen ließe. Bei uns geht es um kontinuierliche Innovation.“

Cory Shaw
Geschäftsführer des Bereichs Montierte Lager bei Timken

vertical space added

„Wenn wir ein Kundenproblem lösen, überlegen wir sofort, wie sich das auf andere Anwendungen und Märkte übertragen ließe“, meinte Cory Shaw, Geschäftsführer des Bereichs Montierte Lager bei Timken. „Bei uns geht es um kontinuierliche Innovation.“

Portfolioerweiterungen adressieren Trends bezüglich Effizienz und Zuverlässigkeit
Alle Rollenlager ermöglichen Drehbewegungen, reduzieren Reibung und nehmen Belastungen auf. Montierte Lager sind speziell dafür ausgelegt, zusätzliche Unterstützung zu bieten, wenn Systemstabilität und eine enge Lagerpassung für die Betriebseffizienz und Zuverlässigkeit entscheidend sind.

Eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen profitiert von montierten Lagern, was zu einer erheblichen Erweiterung des Timken-Portfolios und zu häufigen Produktinnovationen durch die Experten für montierte Lager des Unternehmens geführt hat.

Lösungen für montierte Kugellager

Korrosionsbeständige/Hygienische Timken®-Lösungen

Anwendungen:

Lebensmittel und Getränke

Lösungen für montierte Kugellager

Timken® Fafnir®

Anwendungen:

Getreideumschlag, Landwirtschaft, Textilien, HLK, Förderer

Lösungen für montierte Kugellager

Timken® Heavy-Duty-Serie U

Anwendungen:

Landwirtschaft, Verpackungen, Papier und Druck

Lösungen für montierte Pendelrollenlager

Ungeteilte Timken®-Gehäuseeinheiten

Anwendungen:

Stahlwerke, Zuschlagstoffe und Zement, Bergbau, Wasserwirtschaft, Baufahrzeuge

Lösungen für montierte Kugellager

Timken® SNT-Stehlager

Anwendungen:

Wasseraufbereitung, schwere bewegliche Strukturen, HLK, Stahlwerke und Bergbau

Lösungen für montierte Kugellager

Timken® SAF-Stehlager

Anwendungen:

Stahlwerke, Bergbau, Zellstoff- und Papierfabriken, Förderer

Lösungen für Kegelrollenlager

Timken® Typ E

Anwendungen:

Wasseraufbereitung, Bergbau, Zement, Zuschlagstoffe, Zellstoff und Papier

Lösungen für montierte Kugellager

Geteilte Timken®-Zylinderrollenlager

Anwendungen:

Zement, Wasserwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung, Schifffahrt und Stahlwerke

Montierte Gleitlagereinheiten

Hygienische Timken®- Poly-Round®-Lager

Anwendungen:

Lebensmittel und Getränke

Kundenprobleme sind immer die Ursache für diese Fortschritte. Geteilte Timken®-Zylinderrollenlager-Gehäuseeinheiten wurden speziell entwickelt, um die Montage und Wartung von Lagern an schwer zugänglichen Stellen, wie beispielsweise in Stahlwerken, zu vereinfachen. Diese Innovation hat die Effizienz der Wartungsteams erheblich verbessert. Einige berichten von einer Reduzierung der Lagerpassungszeiten um bis zu 90 %.

In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie stehen die Hersteller vor einer anderen Herausforderung: Sie müssen strenge Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit erfüllen und gleichzeitig der steigenden Nachfrage der Verbraucher gerecht werden.

Das Unternehmen hat hygienische, IP69K-konforme Timken®-Kugellager-Gehäuseeinheiten entwickelt, , um den Anforderungen gerecht zu werden. Die Portfolioerweiterung erfüllt die höchsten Standards der Lebensmittelindustrie bezüglich des Schutzes vor dem Eindringen von Verunreinigungen und das Unternehmen wurde von der Bearing Specialist Association für seine herausragende Innovation und seinen Service für Endkunden ausgezeichnet.

Darüber hinaus hat Timken vor kurzem eine neue ungeteilte, selbstausrichtende Kegelrollenlager-Gehäuseeinheit entwickelt und patentiert, die Fehlausrichtungen in Anwendungen im Bereich Lebensmittelverarbeitung optimal bewältigt. Die Lösung wurde bereits von einem weltweit führenden Hersteller von Lebensmittelverarbeitungsanlagen für Backwaren, Eiweißprodukte und Haustiernahrung übernommen.

Während bedeutende Erweiterungen des Timken-Portfolios wie diese dazu beitragen, ganze Branchen voranzubringen, widmen die Ingenieure des Unternehmens einen Großteil ihrer Zeit der Produktanpassung für einzelne Kunden mit besonderen Anforderungen und in einigen Fällen sogar für einzigartige Anlagen.

Montierte Timken-Lager spielen eine entscheidende Rolle für Gezeitenkraftwerke, die die Energie der Meereswellen nutzt und in Strom für das Stromnetz umwandelt.

„Kontinuierliche Innovation“ fördert Nachhaltigkeit der nächsten Generation

Dank dieses breit gefächerten Portfolios und der umfassenden F+E-Fähigkeiten des globalen Unternehmens beeinflussen montierte Timken-Lager in zunehmendem Maße neue Technologien, die eine nachhaltigere Zukunft ermöglichen.

Beispielsweise werden bei der Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge Chemikalien verwendet, die Dichtungen angreifen und zu vorzeitigem Versagen der Lager führen können. Da in einer einzigen Elektrofahrzeugfabrik mehr als 2.000 Lager im Einsatz sind, können vorzeitige Ausfälle erhebliche Wartungs- und Produktionsverzögerungen verursachen.

Spezialisten für montierte Lager bei Timken lösten das Problem für einen Hersteller in Südkorea mit Unterstützung der Ingenieure von GGB, einem von Timken übernommenen Unternehmen und Marktführer für Gleitlager und Buchsen. Gemeinsam haben die Teams eine neue Lösung für montierte Buchsen entwickelt, die Korrosion verhindert und die Produktivität der Anlage optimiert, um das Wachstum der globalen Elektrofahrzeugindustrie zu beschleunigen.

In der globalen Eisen- und Stahlproduktion unterstützen die jüngsten Fortschritte von Timken bei Lösungen für montierte geteilte Zylinderrollenlager und Pendelrollenlager Direktreduktionsanlagen, die den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen in der Metallindustrie senken.

Und in British Columbia spielen Timken-Lager eine entscheidende Rolle bei der Gezeitenenergie, die die Energie der Meereswellen nutzt und in Strom für das Stromnetz umwandelt.

„Wir sagen niemals: ‚Hier ist Ihr Problem und hier ist unsere Lösung, lassen Sie uns sehen, ob sie funktioniert.‘ Stattdessen sagen wir: ‚So können wir eine bestehende Lösung anpassen, um Ihr Problem dauerhaft zu beheben‘“, so Shaw. „Wenn es um den Kunden geht, sagen wir einfach immer Ja.“


Das wachsende Portfolio an Timken-Lösungen ist darauf ausgelegt, wechselnde Kundenbedürfnisse, Erwartungen und Chancen zu erfüllen. Erfahren Sie mehr über die neuesten Investitionen des Unternehmens in Produktoptionen, die nachhaltigere Flugreisen unterstützen und die Produktivität der Lebensmittelverarbeitung steigern, indem Sie das Internet der Dinge nutzen.