Sostenibilità
Le tecnologie eoliche svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere l’alimentazione accesa
Il 2020 e il 2021 hanno visto installazioni di turbine eoliche da record negli Stati Uniti, che hanno aumentato la capacità del 30%. Oggi, l’industria supporta oltre 120.000 lavori, dai progettisti, produttori e installatori di turbine a quelli che si arrampicano sulle torri per eseguire manutenzioni e riparazioni.
In qualità di business manager per H&N Wind , parte del gruppo di assistenza Timken Power Systems, Nathan Glessner gestisce team di tecnici che vanno a grandi altezze, letteralmente, per mantenere le luci accese per le comunità in tutta l’America.
Abilità meccaniche abbinate a un supporto profondo e a livello di Timken.
Glessner ha iniziato in H&N Electric prima del suo ingresso nel settore eolico. “Mi sono diplomato in una scuola superiore dall’altra parte del fiume e sono diventato un saldatore, quindi ho iniziato nel nostro negozio di fabbricazione”, dice.
Nel 2005, è stato il primo tecnico H&N a scalare una torre eolica. “Era in Oregon”, dice. “Due tecnici dal Giappone sono volati negli Stati Uniti cercando di risolvere un problema. Non avevano gli strumenti giusti, quindi ci hanno trovato”.
“L’energia eolica è sempre più critica per la rete elettrica, il che significa che anche il lavoro che svolgiamo è fondamentale”.
Nathan Glessner
Direttore commerciale, H&N Wind
Oggi, far crescere il team H&N è la sfida più grande di Glessner. “Le tecnologie eoliche sono molto richieste “, afferma. “È un ottimo lavoro per un giovane in cerca di libertà e avventura. Conosci persone in tutto il paese ed è un lavoro importante”.
È costantemente alla ricerca di candidati addestrabili ed è noto per consegnare la sua carta a giovani talenti promettenti ovunque li incontri. “Puoi acquistare carrelli elevatori, torni, edifici e simili, ma è difficile trovare lavoratori duri”, afferma.
Alcune turbine da 3 MW torreggiano per 35 piani sul paesaggio. Lassù succedono molte cose, dice Glessner, ma con il giusto atteggiamento e un po’ di abilità meccanica, puoi prendere velocità velocemente. “Cambiamenti di cuscinetti, aggiornamenti elettrici, torsioni, tensionamenti, cambi dell’olio: questo è il lavoro quotidiano che facciamo”, afferma.
H&N ha dietro di sé tutte le risorse e le conoscenze di Timken, inclusa la riparazione di riduttori, generatori e motori, nonché l’esperienza di cuscinetti e limitatori di coppia. Tutto ciò che può entrare in gioco durante le chiamate di manutenzione e le emergenze.
“Quando un cliente ha una torre abbassata, la situazione è sempre urgente”, afferma. “I parchi eolici stipulano contratti con società elettriche per mantenere sempre disponibile una certa percentuale delle loro turbine. Se una torre crolla, hanno bisogno di te ieri.
Andare sul sicuro e godersi il paesaggio
La giornata di un tecnico eolico inizia con una riunione mattutina sul portellone bagagliaio per esaminare l’agenda, i protocolli di sicurezza e tutti i possibili pericoli. Venti forti o tempeste di fulmini possono cambiare rapidamente il piano.
Prima dell’arrampicata, è obbligatoria un’ispezione dell’imbracatura. La maggior parte delle turbine ha un motore che tira su il cavo, prendendo da 80 a 100 libbre di peso per aiutarti a salire. Strumenti, parti, acqua, cibo e altre necessità salgono sulla torre con argani esterni o un sistema di sollevamento interno.
I parchi eolici vengono costruiti in luoghi dove il vento è forte e affidabile: zone costiere, colline arrotondate, pianure aperte e fessure montuose. Questo di solito non equivale a terreno navigabile o clima moderato, ma la varietà e l’avventura sono imbattibili. “Sono stato in tutto il mondo”, dice Glessner. “Per la maggior parte del nostro lavoro, siamo al sicuro all’interno della navicella in fibra di vetro, ma ovviamente si apre il coperchio ogni volta, solo per controllare la vista.”

Non più una fonte di alimentazione “transitoria”.
Il 29 marzo 2022, l’energia eolica negli Stati Uniti ha raggiunto un importante traguardo. Per la prima volta, i parchi eolici statunitensi hanno generato oltre 2.000 GWh, elettricità sufficiente per alimentare più di due milioni di case medie per un mese. In quel periodo di 24 ore, il vento ha battuto ogni fonte di energia tranne il gas naturale.
“L’energia eolica è sempre più fondamentale per la rete elettrica”, afferma Glessner. “Il che significa che anche il lavoro che svolgiamo è fondamentale”.
I tecnici ei tecnici dell’assistenza sono fondamentali per la crescita dell’energia eolica in tutto il mondo. Leggi come Andy Zhou e il suo team risolvono le sfide dell’energia eolica in Cina.
Published: 2022/10/12