Impatto
Aerei antincendio di nuova generazione
Matt Carl, esperto di ingegneria applicativa di Timken, comprende l’importante ruolo della tecnologia Timken nella lotta contro gli incendi boschivi di grandi dimensioni. I vigili del fuoco aerei si affidano alle soluzioni Timken per salvare vite umane, proteggere le proprietà e preservare l’ambiente. È un lavoro critico che ha un impatto sul mondo reale per le comunità di tutto il mondo e aggiunge un ulteriore livello di soddisfazione sul lavoro per coloro che contribuiscono allo sforzo.
Carl collabora con i costruttori di elicotteri su piattaforme utilizzate nella difesa e nell’aviazione civile, tra cui gli elicotteri antincendio. I cuscinetti Timken® sono utilizzati in applicazioni critiche come scatole di trasmissione del rotore principale, intermedio e di coda.
“Questi elicotteri non volano senza Timken”, ha affermato Carl. “Timken è la fonte di cuscinetti per molti elicotteri poiché nessun altro è così qualificato. Questo la dice lunga sulla nostra competenza e sull’importanza del nostro lavoro”.
“Timken è la fonte di cuscinetti per molti elicotteri poiché nessun altro è così qualificato. Questo la dice lunga sulla nostra competenza e sull’importanza del nostro lavoro”.
Matt Carl
Esperto di ingegneria applicativa di Timken
A bordo del più grande e sofisticato elicottero antincendio del mondo
Il cambiamento climatico ha aumentato la frequenza e l’intensità degli incendi boschivi, con il 2021 che ha visto incendi da record in diverse regioni come la Siberia, la Grecia e gli Stati Uniti[1] I vigili del fuoco di terra e gli elicotteri antincendio tradizionali non sono più sufficienti.
Gli equipaggi si stanno rivolgendo a elicotteri più grandi e più sofisticati che possono lavorare di notte per rilasciare con precisione grandi quantità di liquido ritardante. La notte gli incendi sono più deboli a causa della maggiore umidità e del vento minore.
Spesso gli elicotteri antincendio sono elicotteri da difesa dismessi e adattati per l’estinzione degli incendi per via aerea. Alcuni sono tra i più grandi al mondo, in grado di aspirare 3.000 galloni d’acqua da una fonte in soli 90 secondi. I computer e la visione notturna aiutano i piloti a far cadere con precisione l’acqua o i ritardanti di fiamma.
Altri hanno adattato cisterne con una capacità di 1.000 galloni e sistemi di snorkel per il rifornimento da qualsiasi fonte d’acqua in qualunque momento, nonché sistemi elettronici speciali per raccogliere informazioni, valutare l’efficacia del getto e identificare gli obiettivi.
Timken fornisce anche cuscinetti per un elicottero all-in-one adatto a più missioni, costruito appositamente per la lotta aerea contro gli incendi. Può trasportare fino a 11 vigili del fuoco boschivi, la loro attrezzatura e 1.000 galloni d’acqua. È anche l’elicottero più flessibile del settore grazie alle sue riconfigurazioni in volo per favorire ricerca e soccorso, salvataggi con paranchi e trasporto medico.
Creare impatto su tutte le applicazioni
Con una carriera alla Timken che dura da 26 anni, 20 dei quali trascorsi a lavorare con clienti di elicotteri, Carl ha affermato di essere ancora entusiasta del suo lavoro poiché si tratta di applicazioni uniche. Lui e i suoi colleghi hanno la facoltà di utilizzare le loro conoscenze per creare nuovi progetti per nuove sfide. Nel mondo degli elicotteri succede spesso.
Gli elicotteri non utilizzano cuscinetti standard “a catalogo”. Questo perché i cuscinetti devono resistere a condizioni estreme e adattarsi al design unico dei chopper dei diversi produttori di elicotteri. Gli ingegneri Timken lavorano con i clienti per superare condizioni operative impegnative nel pacchetto più leggero possibile.
Gli ingegneri gestiscono i carichi pesanti favorendo la leggerezza. Ciò significa che i cuscinetti sono progettati per adattarsi a un piccolo pacchetto, ma tecnicamente possono gestire gli stessi carichi di un cuscinetto molto più grande. Meno peso sull’elicottero significa più peso che il cuscinetto può aiutare a sostenere in termini di passeggeri o ritardanti di fiamma.
Per resistere alle alte temperature, gli ingegneri Timken concepiscono acciai speciali e sviluppano tecniche di trattamento termico per la produzione di cuscinetti. Inoltre, personalizzano i profili di progettazione interni di ogni cuscinetto dell’elicottero per tollerare condizioni di disallineamento difficili. Ci vogliono esperienza tecnica e capacità di produzione, e i clienti sanno che Timken le può offrire entrambe.
Anche se il suo ruolo a volte richiede di avvicinarsi all’ingegneria a un livello minimo, Carl ha notato che è gratificante vedere come anche piccole innovazioni di design contribuiscano a un mondo più sicuro ed efficiente.
“Ho molti amici che lavorano nell’ingegneria meccanica”, ha affermato. “Sono sicuro che quello che fanno sia entusiasmante, ma il nostro lavoro alla Timken gioca un ruolo su tutti i fronti, dai voli commerciali sicuri alla creazione di energie rinnovabili. Quello che facciamo fa davvero la differenza”.
______________________________________________________________________________
La crescita dell’energia eolica in Cina supera le aspettative. Il team di tecnici dell’assistenza di Andy Zhou fornisce un supporto vitale al settore.
Last Updated: 2022/03/7
Published: 2021/11/29
“Timken è la fonte di cuscinetti per molti elicotteri poiché nessun altro è così qualificato. Questo la dice lunga sulla nostra competenza e sull’importanza del nostro lavoro”.