L’automatisation redéfinit le mode de fonctionnement du monde et a un impact sur tous les aspects de la vie, qu’il s’agisse de la manière dont sont pratiquées les interventions chirurgicales salvatrices ou de la manière dont sont fabriqués des produits essentiels tels que les semi-conducteurs.
CGI, un leader du marché des solutions d’engrenages de précision, a récemment rejoint le portefeuille de marques qui font progresser les capacités de contrôle du mouvement de Timken afin de répondre aux besoins d’un avenir de plus en plus automatisé. Fondée en 1967, CGI est reconnue pour ses solutions hautement techniques qui soutiennent l’innovation dans des secteurs très réglementés comme la médecine et l’aérospatiale.
[Embed]https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4-vDu8z_WXI[/embed]
Renforcement du leadership dans le mouvement industriel
Avec les acquisitions de Cone Drive en 2018 et de SPINEA en 2022, Timken a ajouté à son portefeuille des solutions d’engrenages de précision pour l’automatisation, qui constitue désormais le deuxième marché final de l’entreprise. Leur expertise collective en matière de solutions d’engrenages harmoniques, cycloïdaux et à vis sans fin a permis à Timken de se développer sur des marchés finaux tels que la robotique industrielle, les véhicules automatisés et la communication par satellite.
L’ajout de la vaste expertise de CGI en ingénierie, en prototypage, en essais internes et en fabrication de précision complète les capacités existantes de Cone Drive et de SPINEA, et élargit la gamme d’engrenages de précision de Timken avec des solutions miniaturisées mesurant de 10 mm (0,39 po) à 203,2 mm (8 po).
Des tailles plus petites permettent de réaliser des engrenages de précision dans des applications telles que les robots chirurgicaux, les dispositifs de positionnement laser pour l’aérospatiale et les équipements de traitement qui produisent des cristaux de silicium utilisés dans la fabrication des semi-conducteurs. Bien que les produits CGI se situent dans le segment des produits de petite taille, ils sont conçus et fabriqués selon la même approche centrée sur le client que celle appliquée par les ingénieurs à l’ensemble de la gamme de roulements et de mouvements industriels de Timken.
« Notre culture et notre proposition de valeur sont très similaires à celles de Timken, Cone Drive et SPINEA », a déclaré Tim Pirie, directeur de la technologie de CGI. « Notre innovation est guidée par les clients et enracinée dans notre connaissance approfondie de la technologie des engrenages qui permet de gérer des couples élevés dans des applications où la précision est primordiale. La résolution de problèmes et la collaboration à l’échelle mondiale font partie de notre ADN, c’est pourquoi les clients nous considèrent comme une extension de leurs propres équipes de recherche et de développement et d’ingénierie. »
« Notre innovation est guidée par les clients et enracinée dans notre connaissance approfondie de la technologie des engrenages qui permet de gérer des couples élevés dans des applications où la précision est primordiale. »
Tim Pirie
Directeur de la technologie, CGI Inc
Une tradition de « premières »
CGI, qui compte près de 60 ans d’influence dans le domaine des solutions d’engrenage, a été fondée à l’origine sous le nom de California Gear and Instrument pour servir deux marchés principaux : l’aérospatiale et les appareils médicaux. Un des premiers clients de l’entreprise a été le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui a pris en charge les systèmes à engrenages de la première génération de vaisseaux spatiaux. Comme dans le cas de Timken, les solutions de CGI ont permis aux missions Apollo de poser les premiers hommes sur la lune. Les premiers engrenages de haute précision et à couple élevé de CGI ont été bien accueillis par le marché naissant des appareils médicaux qui, dans les années 1970, mettait au point les premiers outils de chirurgie orthopédique.
« Aujourd’hui, on considère que c’est de la routine, mais à l’époque, les opérations sur les os représentaient un défi et rendaient difficiles des interventions telles que les prothèses de genou », a déclaré M. Pirie. « Nous avons aidé l’industrie à concevoir et à fabriquer les premiers appareils médicaux orthopédiques et outils chirurgicaux. Aujourd’hui, notre travail avec les concepteurs de robots chirurgicaux est similaire parce que ce secteur n’en est qu’à ses débuts et qu’ils ne sont pas liés par des conventions. Ils créent quelque chose de complètement nouveau, ce qui est vraiment propice à l’innovation. »
Aujourd’hui, CGI s’associe à un leader mondial de l’innovation dans le domaine des robots médicaux qui permettent des interventions chirurgicales peu invasives afin d’accélérer le rétablissement des patients et de faciliter les biopsies qui aident à détecter plus tôt le cancer du poumon.
Depuis 2022, les chirurgiens ont effectué plus de 14 millions d’interventions chirurgicales à l’aide des robots de ce client, notamment la première opération chirurgicale à distance au monde réalisée sur une distance de 8 000 km, entre Rome et Pékin. Chacune de ces procédures a été optimisée par des solutions d’engrenages CGI.
Au-delà de la chirurgie, les technologies de CGI prennent en charge l’automatisation des équipements de test de laboratoire de la prochaine génération. Certains de ses réducteurs miniatures les plus puissants aident également les cœurs artificiels à assurer la circulation sanguine et à prolonger la vie des personnes souffrant d’insuffisance cardiaque avancée.
« Tout cela est soumis à un niveau élevé de réglementation et de rigueur », a ajouté M. Pirie. « Nos clients ont une grande confiance dans nos capacités techniques pour nous impliquer dans ces innovations, ce qui en dit long sur notre leadership dans le domaine du contrôle du mouvement. »
Les innovations de Timken en matière de mouvement industriel améliorent l’efficacité et le développement durable dans tous les domaines de l’automatisation, y compris la robotique industrielle. Les solutions d’engrenages de précision Cone Drive équipent les robots et les cobots qui simplifient la fabrication, tandis que les solutions de mouvement linéaire Rollon permettent à des robots sophistiqués de « marcher ».
« Notre innovation est guidée par les clients et enracinée dans notre connaissance approfondie de la technologie des engrenages qui permet de gérer des couples élevés dans des applications où la précision est primordiale. »