Valori
Schiacciata per la STEM: Timken si unisce alla LeBron James Family Foundation in I PROMISE

“Siamo una famiglia”. Questa filosofia guida la I PROMISE School, una collaborazione tra la LeBron James Family Foundation e le Akron Public Schools vicino alla sede mondiale di Timken. Qui, centinaia di studenti a rischio tra gli 8 e i 12 anni hanno accesso a un intervento accademico rivoluzionario, un supporto completo per le famiglie e un curriculum STEM che può cambiare il corso della loro vita.
Presto, questi innovatori in erba impareranno a conoscere le opportunità legate a carriera scientifica, ingegneristica e tecnica dagli esperti Timken grazie all’unione dell’azienda con la famiglia di partner della LeBron James Family Foundation.
“È una combinazione eccellente”, afferma Mike Leftwich, J.D., esperto delle relazioni con i dipendenti di Timken e membro del consiglio consultivo di LeBron James recentemente nominato. “Ci sono molti ragazzi capaci nella nostra comunità che hanno bisogno solo delle risorse e delle opportunità per trasformare i talenti innati in grandi cose. Vedere esempi positivi di ciò che si può ottenere nel mondo STEM li aiuta a sapere che possono farcela”.
La promessa di Timken: Tutor STEM, Academic Advocate
“La speranza è una cosa molto potente”, ha affermato LeBron James in un’intervista all’inizio dell’anno. “A prescindere dalla situazione, se un bambino sa che qualcuno crede veramente in lui, questo cambia la sua visione di tutto. Con la nostra scuola, tutto si basa sul dare ai bambini la sicurezza di poter fare qualsiasi cosa. Sanno che credo in loro, sanno che i loro insegnanti, il personale e tutti quelli che li circondano credono in loro. È incredibile quello che possono fare quando percepiscono quel sostegno”.
Quel sostegno include tutto, dai piani di apprendimento basati sui problemi a servizi di intervento che affrontano questioni come la fame e l’alloggio. L’approccio olistico ha funzionato; solo nel primo anno della I PROMISE School nel 2018, il 90% degli studenti ha soddisfatto o superato la crescita prevista in matematica e lettura.
Timken si è impegnata a essere un partner STEM della I PROMISE School e sponsorizzerà il “Makerspace” della scuola, un laboratorio e una biblioteca dove gli studenti potranno coltivare il pensiero innovativo attraverso l’esplorazione pratica. Dotati di forniture per costruire robot, creare arte o vivere avventure attraverso la lettura, risorse come queste possono stimolare obiettivi futuri e speranza tra i bambini che hanno lottato dal punto di vista scolastico o affrontato sfide a casa.
“Vorremmo anche mettere in contatto gli studenti con gli ingegneri Timken specializzati in varie discipline tecniche come l’ingegneria meccanica, la scienza dei materiali e la tribologia, ossia la scienza delle superfici interattive in moto relativo”, afferma Leftwich. “Gli ingegneri possono condividere il modo in cui lavorano con gli altri e con i clienti per risolvere problemi tecnici del mondo reale”.

Ispirati dalla promessa di LeBron James di restituire alla comunità della città natale, i bambini e gli insegnanti della I PROMISE School si impegnano per garantire che ogni studente abbia successo.
Restituire per far avanzare il mondo

Mike Leftwich, esperto di relazioni con i dipendenti, rappresenta Timken nel comitato consultivo della LeBron James.
Leftwich sente un forte legame con la I PROMISE School per due motivi: percepisce il reale impatto che ha nella sua comunità ed è un investimento nella crescita futura nel campo della STEM a livello regionale e globale.
“LeBron e I PROMISE sono motivi di enorme orgoglio nella nostra area”, ha affermato. “Conosco personalmente ragazzi che hanno ottenuto borse di studio e altri che hanno ricevuto assistenza grazie al programma e ciò ha fatto la differenza per intere famiglie. Quando mi è stato chiesto di prendere parte al consiglio, ho risposto subito di sì”.
Leftwich afferma inoltre che la collaborazione tra la Timken e la LeBron James Family Foundation è qualcosa che avrà un effetto a catena al di là della comunità, nel mondo della tecnologia più ampio.
“La Timken ha l’opportunità di condividere le risorse, le conoscenze e la passione con questi ragazzi in modo che siano ispirati a entrare nel campo delle STEM”, ha affermato Leftwich. “Per me, il momento più importante per chiudere il cerchio sarebbe, in futuro, fare un colloquio a un ex studente della I PROMISE per una posizione alla Timken. Si tratta di incoraggiare la nuova generazione di talenti, sia che finiscano qui o da qualche altra parte, affinché innovino per il futuro.
Da Akron all’India, Timken investe nelle comunità per rendere il mondo un posto migliore. Scoprite altri esempi di come l’azienda promuove la leadership nel Rapporto sulla responsabilità sociale d’impresa di Timken.

Published: 2021/04/23