Valeurs
Slam Dunk pour STEM : Timken s’associe à la LeBron James Family Foundation dans le cadre de I PROMISE

« Nous sommes une famille. » Cette philosophie guide l’école I PROMISE, une collaboration entre la LeBron James Family Foundation et les écoles publiques d’Akron, à proximité du siège mondial de Timken. Ici, des centaines d’élèves à risque du CE2 à la sixième ont accès à une assistance scolaire révolutionnaire, à un soutien global pour toute leur famille et à un programme STEM qui peut changer le cours de leur vie.
Bientôt, ces innovateurs en herbe découvriront des perspectives de carrière dans les domaines des sciences, de l’ingénierie et de la technique auprès d’experts de Timken, l’entreprise se joignant à la famille des partenaires de la LeBron James Family Foundation.
« C’est une excellente association, déclare Mike Leftwich, J.D., spécialiste des relations avec les collaborateurs de Timken et membre récemment nommé du conseil consultatif de a LeBron James. De nombreux enfants de notre communauté possèdent les capacités nécessaires et n’ont besoin que de ressources et d’opportunités pour concrétiser leurs talents inhérents. Le fait de voir des exemples positifs de ce qui peut être réalisé dans le monde des STEM les aide à savoir qu’ils peuvent aussi y arriver. »
La promesse de Timken : Mentor STEM, promoteur scolaire.
« L’espoir est quelque chose de très puissant, a déclaré LeBron James dans un entretien plus tôt cette année. Peu importe la situation, si un enfant sait que quelqu’un croit vraiment en lui, sa vision des choses change. Dans notre école, tout est fait pour donner aux enfants la confiance que rien ne leur est impossible. Ils savent que je crois en eux, ils savent que leurs professeurs, l’ensemble du personnel et tous ceux que nous avons mis autour d’eux croient en eux. C’est incroyable ce qu’ils peuvent faire quand ils sentent ce soutien. »
Ce soutien comprend tout, des programmes d’apprentissage basés sur les problèmes aux services d’intervention qui traitent de questions telles que la faim et le logement. L’approche globale a fonctionné, dès la première année de l’école I PROMISE en 2018, 90 % des élèves ont atteint ou dépassé la progression prévue en mathématiques et en lecture.
Timken s’est engagé à être un partenaire STEM pour l’école I PROMISE et parrainera le « Makerspace » de l’école : un laboratoire et une bibliothèque où les élèves peuvent cultiver une réflexion innovante grâce à l’exploration pratique. Avec des fournitures permettant de construire un robot, de créer des œuvres d’art ou de partir à l’aventure grâce à la lecture, des ressources comme celles-ci peuvent contribuer à susciter des objectifs futurs et de l’espoir chez les enfants qui ont eu des difficultés scolaires ou qui ont été confrontés à des problèmes à la maison.
« Nous aimerions également mettre les étudiants en contact avec des ingénieurs de Timken spécialisés dans diverses disciplines techniques telles que l’ingénierie mécanique, la science des matériaux et la tribologie, la science de l’interaction des surfaces pendant un mouvement relatif, explique M. Leftwich. Les ingénieurs peuvent partager la façon dont ils travaillent entre eux et avec les clients afin de résoudre les problèmes techniques du monde réel. »

Inspirés par la promesse de LeBron James de redonner à la communauté de sa ville natale, les enfants et les enseignants de l’école I PROMISE prêtent leur propre serment pour garantir la réussite de chaque élève.
Redonner pour faire avancer le monde

Mike Leftwich, spécialiste des relations avec les collaborateurs, représente Timken au sein du conseil consultatif de LeBron James.
M. Leftwich ressent un lien fort avec l’école I PROMISE pour deux raisons : il voit l’impact réel qu’elle a dans sa propre communauté et il s’agit d’un investissement dans la croissance future des domaines STEM au niveau régional et mondial.
« LeBron et I PROMISE sont de véritables sources de fierté dans notre région, a-t-il déclaré. Je connais personnellement des enfants qui ont reçu des bourses d’études et d’autres qui ont reçu une aide par le biais du programme et je vois la différence que cela apporte à des familles entières. Quand on m’a demandé de participer au conseil d’administration, j’ai accepté sans hésiter.
M. Leftwich estime également que la collaboration entre Timken et la LeBron James Family Foundation aura des répercussions au-delà de la communauté, dans le monde plus vaste de la technologie.
« C’est l’occasion pour Timken de partager ses ressources, ses connaissances et sa passion avec ces enfants afin de les inspirer à se lancer dans un domaine lié aux STEM, explique M. Leftwich. Pour moi, le plus beau moment serait si, à l’avenir, nous faisions passer un entretien à un ancien élève de I PROMISE pour un poste chez Timken. Il s’agit d’encourager la prochaine génération de talents, qu’ils se retrouvent ici ou ailleurs, pour l’innovation du futur. »
D’Akron à l’Inde, Timken investit dans les communautés pour rendre le monde meilleur. Découvrez d’autres exemples de la manière dont l’entreprise encourage le leadership dans le rapport sur la responsabilité sociale de la société Timken.

Last Updated: 2023/12/12
Published: 2021/04/23