Sostenibilidad
Innovación de Rollon para ómnibus eléctricos ecológicos
Los Ángeles planea una flota de ómnibus totalmente eléctricos para 2030. Para 2025, la flota europea será un 40 % eléctrica. El crecimiento continúa en China, que ya opera el 99 % de los ómnibus eléctricos del mundo. Es una tendencia de alto impacto, ya que por cada 1000 ómnibus eléctricos en la carretera, se desplazan diariamente 500 barriles de diésel.
Las políticas ambientales impulsan este rápido cambio hacia las soluciones eléctricas, y es la tecnología la que lo hace posible. Todos los aspectos de la ingeniería de vehículos eléctricos han avanzado hasta el punto en que los ómnibus eléctricos ofrecen cero emisiones, son eficientes y confiables y tienen sentido financiero a largo plazo, incluidas las guías telescópicas en la caja de batería de cada unidad.
En Rusia y la Comunidad de Estados Independientes, todas esas guías telescópicas están equipadas con productos de movimiento lineal Rollon de Timken. Rollon es el proveedor exclusivo de guías telescópicas de la región para cajas de batería de ómnibus eléctricos que se abren y cierran con frecuencia para el mantenimiento, la recarga y el reemplazo de la batería.

Las guías telescópicas de Rollon manejan una gran capacidad de carga y ofrecen carreras completas o sobreexigidas. Eso significa que una caja de batería se puede extraer completamente de un compartimiento (sin quitarla por completo del ómnibus), lo que brinda a los profesionales de mantenimiento acceso completo a todo el equipo que se encuentra dentro.
Productos sustentables que benefician a múltiples industrias ecológicas
Pavel Vaganov es el director comercial de Rollon en Rusia. Vaganov sostiene que acumular experiencia y aplicarla en diferentes industrias es una filosofía de Rollon.
“Estamos aportando el mismo valor a los fabricantes de ómnibus eléctricos que para los operadores de ferrocarriles eléctricos,” afirma. “Nuestra experiencia en ingeniería de aplicaciones y nuestra innovación en aplicaciones electrificadas ofrecen a nuestros clientes una ventaja competitiva, porque ayudamos a que sus sistemas funcionen mejor”.
En una hazaña extrema de ingeniería de guías eléctricas, las guías telescópicas creadas a medida de Rollon extraen y soportan 1000 kg (una tonelada) de equipo de caja de batería en solo 1,5 metros (5 pies) en un tren de pasajeros de dos pisos totalmente eléctrico.
Los fabricantes de ómnibus eléctricos no tienen esos requisitos, pero administrar el peso de sus costosos componentes integrales requiere prioridades de ingeniería similares. Deben diseñarse para una vida útil prolongada y proporcionar a los clientes finales, generalmente ciudades y municipios, un mantenimiento más fácil y un costo total de propiedad más bajo. Las soluciones de Rollon permiten la extracción completa de las cajas de batería en los ómnibus eléctricos, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para recargarlas y mantenerlas al tiempo que mejoran la seguridad de quienes realizan el mantenimiento.
Nuestra experiencia en ingeniería de aplicaciones y nuestra innovación en aplicaciones electrificadas ofrecen a nuestros clientes una ventaja competitiva, porque ayudamos a que sus sistemas funcionen mejor.
Pavel Vaganov
Gerente comercial, Rollon
Personalización para diseños de ómnibus locales e infraestructura de carga
Pavel señala que todas las soluciones de guías telescópicas de Rollon tienen propiedades de funcionamiento óptimas debido a las pistas de rodadura endurecidas por inducción. Cada guía utiliza bolas de acero inoxidable para evitar la corrosión y grasa especial para operar sin problemas en temperaturas de 60 a 120 grados Celsius bajo cero (72 a 248 grados Fahrenheit bajo cero). Se requieren algunas personalizaciones para adaptarse a diferentes configuraciones de ómnibus eléctricos, que son impulsadas por la infraestructura de carga local.
“En Moscú, los operadores de ómnibus prefieren las baterías en el techo (arriba a la izquierda) porque la ciudad tiene la infraestructura para cargarlas de esa manera durante todo el día”, explica Vaganov. “En San Petersburgo, cargan los ómnibus por la noche desde el costado de la carretera, por lo que las cajas de la batería están ubicadas en la parte trasera del ómnibus (arriba a la derecha) para facilitar el acceso”.
“Nuestros clientes han aprendido que pueden confiar en Rollon porque nuestros productos están diseñados para una alta durabilidad”, sostiene Vaganov. “Ofrecemos hasta 40 años de vida útil sin la necesidad de reemplazar la guía telescópica, lo que representa básicamente toda la vida útil del ómnibus. Eso significa menos desechos, lo que también es bueno para el planeta”.
Desde los ómnibus eléctricos hasta la expansión global de la energía eólica, Timken habilita la tecnología para un futuro más sustentable. Averigua cómo están invirtiendo en fabricación para ayudar a China a satisfacer el 20 % de sus necesidades energéticas con energías renovables para 2030.
Published: 2021/08/3