Innovazione
Su misura: Rollon personalizza soluzioni di movimento lineare all’avanguardia
L’era digitale ha generato una nuova era nei modelli di consumo e un ecosistema di mercato online che ruota attorno a un potente fascino: la soddisfazione immediata. Visualizza un prodotto, fai clic su un link e viene consegnato a casa tua in due giorni o meno.
Dinamiche simili caratterizzano il mercato business-to-business. Gli ingegneri di oggi si aspettano risposte rapide dai produttori e, sempre più, personalizzazione di prodotti e servizi per applicazioni altamente specializzate sia nei mercati tradizionali che in quelli emergenti.
“Mi piace pensare a Rollon come a una sartoria high-tech in grado di modellare il componente che si adatta perfettamente alle peculiarità dell’applicazione che ne ha bisogno.”
Fabrizio Gallone
Responsabile del reparto applicazioni senior, Rollon
Quando Timken ha acquisito Rollon nel 2018 , non solo ha aggiunto al suo ampio portafoglio di soluzioni di trasmissione di potenza e controllo del movimento, ma ha anche migliorato la sua capacità di adattarsi, prosperare e distinguersi in questo universo di fornitura e “on-demand”.
Rollon è specializzata nella progettazione e realizzazione di attuatori lineari e guide lineari e telescopiche . I suoi prodotti sono molto diffusi: negli ospedali , nei negozi al dettaglio , nelle fabbriche, negli e-bus e negli aerei ecologici, solo per citarne alcuni. Rollon è un leader del settore, rinomato per la personalizzazione di soluzioni per alcune delle applicazioni di movimento lineare più complesse al mondo.
“Mi piace pensare a Rollon come a una sartoria high-tech in grado di modellare il componente che si adatta perfettamente alle peculiarità dell’applicazione che ne ha bisogno”, afferma Fabrizio Gallone, senior application department manager di Rollon.
Competenza tecnica su misura
Gallone stima che oltre il 75% del business dell’azienda sia guidato dalla sua capacità di generare soluzioni complesse e personalizzate.
Ideali per molti scopi industriali, le guide telescopiche sono dotate di guide lineari e curve con cuscinetti a sfere e rulli, piste di rotolamento temprate, elevate capacità di carico, bassa flessione e resistenza agli urti e alle vibrazioni. I sistemi di attuazione sono responsabili del movimento e del controllo di un meccanismo. Allo stesso modo servono molte funzioni industriali, dai servosistemi di macchinari alle applicazioni di assemblaggio, confezionamento e produzione ad alta precisione.
Ma questi non sono prodotti semplici, fuori dagli schemi, adatti a tutti.
“Quando hai così tanti componenti diversi in un sistema, la meccanica e la fisica sono una considerazione costante”, afferma Gallone. “Poiché si tratta di sistemi autoportanti, è necessario calcolare la deflessione e la torsione, la velocità, l’accelerazione, la precisione, la forza di spinta e così via. Devi essere un po’ un inventore quando costruisci un sistema per soddisfare le esigenze del cliente”.
Nuove frontiere
Oltre ai mercati tradizionali, Rollon serve il crescente settore dell’intralogistica, della gestione e della gestione dei magazzini automatizzati . Ciò è in linea con la traiettoria più ampia di Timken, poiché l’automazione rappresenta ora il suo secondo mercato finale individuale più grande.
Allo stesso modo, Gallone dice di vedere opportunità nel campo di frontiera dei “cobot” o robot collaborativi, che hanno braccia articolate e possono essere programmati per svolgere vari compiti insieme agli esseri umani, più comunemente in magazzini o in fabbrica. Con l’espansione dei cobot in aree come l’agricoltura e la produzione alimentare automatizzata, dove sarà necessario più movimento, ritiene che Rollon sia ben posizionato per fornire la sua esperienza.
Secondo Gallone, le capacità di personalizzazione avanzate di Rollon distinguono l’azienda dalla concorrenza. “Il nostro vantaggio è che non vendiamo prodotti. Vendiamo soluzioni”.
Scopri di più su my Rollon, una nuova piattaforma di configurazione che consente agli utenti di personalizzare le proprie soluzioni di movimento lineare.
Last Updated: 2023/06/23
Published: 2022/06/24
“Mi piace pensare a Rollon come a una sartoria high-tech in grado di modellare il componente che si adatta perfettamente alle peculiarità dell’applicazione che ne ha bisogno.”