Conducere
Investițiile ajută giravioanele să zboare mai repede și mai departe
Elicopterul este o minune inginerească. Precum aeronavele tradiționale, elicopterele utilizează aerodinamica pentru a genera ridicarea în aer, dar ele se bazează foarte mult pe forța brută a lamelor lor rotative. Opriți lamele și un elicopter coboară aproape instantaneu. Când vine vorba de greutate, fiecare uncie contează, nu doar pentru a menține aeronava în aer, ci și pentru a se asigura că are suficientă capacitate dedicată scopului său principal: transportarea sigură și eficientă a sarcinii utile.
Astăzi, producătorii de echipamente originale pentru giravioane (OEM) caută să zboare mai repede și mai departe cu ajutorul unor proiecte noi. Timken îi ajută să atingă aceste obiective investind în tehnologii noi și neîndepărtându-se niciodată de angajamentul de a înțelege ce le trebuie clienților și cum să le livreze ce vor.
Timken investments help keep aerospace customers on the leading edge in every sector:
Optzeci de ani de îmbunătățire a elicopterului
În anii `40, inginerii Timken au lucrat îndeaproape cu Igor Sikorsky, pentru a-l ajuta să-și aducă visul la viață. Sikorsky R-4 a fost primul elicopter vândut în volum mare, manevrabilitatea sa oferind lumii un instrument puternic pentru efectuarea misiunilor de salvare.
Timken furnizează rulmenți pentru aproape fiecare poziție de pe platformele de giravioane de astăzi. „Există un respect profund pentru clienții din domeniul giravioanelor, respect care pătrunde în fabricile noastre”, spune Dave Dechellis, care gestionează unitățile din New Philadelphia și Gambrinus, Ohio.
Piața giravioanelor este de multă vreme o piață pentru Timken, dar este în continuă schimbare. „Vedem un val de energie în jurul mișcării mai rapide și bazate mai mult pe colaborare”, spune Seun Craig, manager de cont de vânzări, arospațiale. Clienții solicită termene mult mai scurte – într-un caz, conceperea unei noi cutii de viteze, de la proiectare la livrare, în 18 luni.
Noile platforme împing motoare cu mai mulți cai putere care necesită ca giravioanele să zboare mai repede, să transporte mai multă încărcătură și să opereze în medii mai dificile. Rulmenții cu role, hibrizi, de la Timken susțin aceste noi eforturi de proiectare, oferind optimizarea masei (~15-20% reducere a greutății totale a rulmentului), rezistența la reziduuri și capacitatea de a funcționa la temperaturi mai mari. „Clienților producători de giravioane le plac enorm hibrizii”, spune Craig. „Platformele solicită din ce în ce mai mult hibrizi când este posibil – și ni se adresează nouă pentru experiența noastră în design.”
Experiența de proiectare a Timken a reprezentat întotdeauna un avantaj major pentru clienții producători de giravioane, care-i consideră pe inginerii de aplicații ai Timken ca fiind extensii ale propriilor lor echipe de proiectare. Ingineria de service joacă, de asemenea, un rol important, mergând la fața locului pentru a rezolva problemele clienților atunci când acestea apar.
„Există aproximativ 30 de aplicații diferite pentru rulmenți cu role la un nou elicopter și le susținem pe toate”, spune Matt Carl, specialist în ingineria aplicațiilor. „Implicarea tehnică este esențială. Avem o foaie de aprcurs a tehnologiei specifică aplicațiilor pentru giravioane, îmbunătățită de feedbackul clienților.”
„Există aproximativ 30 de aplicații diferite pentru rulmenți cu role la un nou elicopter și le susținem pe toate.”
Matt Carl,
specialist în ingineria aplicațiilor
Investițiile de capital urmează adesea. „Deoarece specificațiile clienților se adaptează la piețe sau nevoi, acolo investim”, spune Dechellis. „Noile linii de rulmenți hibrizi, ceramici, ale Timken sunt alimentate și conduse de la o altă unitate din SUA unde dispunem de experiență și echipamente de măcinare de ultimă generație.”
Pentru a ajuta la scurtarea timpilor de execuție, compania modernizează în mod regulat echipamentele și a cumpărat recent utilaje avansate de prelucrare. „Investiția noastră continuă în unitățile și tehnologia noastră de producție ne ajută să deservim mai eficient nevoile clienților noștri”, spune Carl. Un nou utilaj funcționează autonom și ar putea produce piese complexe pentru giravioane, împreună cu piesele arborelui principal al motorului aeronavei.
Astăzi, clienții se pot baza pe Timken pentru mai mult decât rulmenți cu role. Companiile proaspăt achiziționate, cum ar fi GGB și Aurora Bearing Company, adaugă experiență și capacități care fac din Timken un magazin universal pentru domeniul giravioanelor. „Este o evoluție constantă și suntem încântați să împărtășim întreaga gamă a portofoliului Timken, deoarece rulmenții cu role conice, rulmenții din articulațiile cu tijă, rulmenții cu role butoi, cei simpli și mulți alții, există într-un giravion”, spune Craig. „Cu fiecare achiziție, extindem ceea ce putem oferi clienților din industria aerospațială – și pieței.”
Tehnologia Timken joacă un rol vital pentru elicoptere, care sunt esențiale pentru combaterea incendiilor din întreaga lume. Citiți mai mult.
Last Updated: 2026/01/9
Published: 2025/09/9