Efficienza
Risultati positivi: il portafoglio Timken offre risultati per l’agricoltura
Molte delle crisi attuali si stanno unendo per produrre una “tempesta perfetta” per l’insicurezza alimentare globale. La guerra in Ucraina; bloccato le esportazioni di grano; catene di fornitura precarie; aumento dei prezzi dei fertilizzanti, del carburante e dei prodotti alimentari; cambiamento climatico; e gli impatti persistenti del COVID-19. Inoltre, con la previsione di un aumento della popolazione mondiale di 2,2 miliardi entro il 2050, secondo l’Association of Equipment Manufacturers le aziende agricole dovranno produrre circa il 70% in più di cibo rispetto a quanto fanno attualmente. Sebbene le nuove tecnologie stiano contribuendo a massimizzare la produzione potenziale dei terreni coltivabili, l’efficienza e i tempi di attività sono particolarmente essenziali per ridurre al minimo le lacune nella produzione agricola.
Timken svolge un ruolo storico e dietro le quinte su questo fronte, con oltre 100 anni di esperienza al servizio del settore agricolo. Infatti, l’azienda produceva cuscinetti per alcuni dei primi trattori del Nord America. Oggi, Timken produce una varietà di prodotti progettati appositamente per rispondere alle sfide uniche delle attrezzature agricole, in modo che gli agricoltori che si affidano a loro possano soddisfare meglio il bisogno sempre più urgente di cibo a livello mondiale.
“Si tratta sicuramente di sfide formidabili”, afferma Mark Stangl, manager della divisione marketing globale di Timken. “Gli elementi sono sempre stati un fattore determinante in agricoltura, poche industrie richiedono una maggiore varietà di tipi e dimensioni di attrezzature e i macchinari devono funzionare in modo affidabile in condizioni spesso sporche, difficili e austere”.
“Più cose cambiano nel settore, più preziosa diventa la nostra conoscenza perché il cambiamento ha sempre convalidato la nostra competenza ingegneristica”.
Mark Stangl
Direttore, marketing globale
Disposizione del terreno
Veterano di Timken da 25 anni e ingegnere di professione, Stangl è cresciuto in una piccola comunità agricola dell’Iowa.
“Questo mi è molto vicino perché l’agricoltura era un’attività familiare”, dice Stangl. “Quindi è piuttosto interessante vedere com’era 45 anni fa, quando guidavo insieme a mio nonno sul suo trattore e quanto sta diventando sofisticata l’agricoltura.”
Oggi, Stangl ha una visione in prima linea delle tendenze agricole globali: la macromigrazione dalle aree agricole rurali in tutto il mondo, il cambiamento dei modelli di proprietà agricola, l’aumento delle attrezzature utilizzate per compensare i limiti della diminuzione della forza lavoro, la transizione dall’agricoltura fossile combustibili, l’ottimizzazione dell’utilizzo dell’acqua e l’avvento dell’”agricoltura di precisione” – che descrive l’uso di macchinari in grado di osservare, misurare e rispondere alla variabilità all’interno del campo tramite l’intelligenza artificiale.
“Ciò che ci aspettiamo oggi da un trattore è molto diverso da quello che ci aspettavamo 30 anni fa”, afferma Stangl. “Quando ero bambino, gli agricoltori sopravvivevano davvero solo se sapevano come riparare le loro attrezzature. Erano saldatori; erano meccanici. Oggi non si riesce più a farlo con un trattore da mezzo milione di dollari”.
Eppure alcune cose non cambiano.
“Anche con l’emergere di trattori e attrezzature autonome, c’è sempre una finestra ristretta fondamentale per l’operatività”, afferma Stangl. “È qui che la qualità dei componenti dei tuoi macchinari diventa importante, perché hai a che fare con qualcosa che cresce, vive, matura e quindi devi raccoglierlo prima che sia troppo tardi, prima che gli agrumi diventino troppo maturi, per esempio, o prima che arrivi il primo gelo.

La catena della serie Diamond offre catene a rulli con attacco, catene di trasporto a doppio passo e catene per applicazioni agricole speciali. Qui è mostrato il sistema rotativo della moderna mietitrebbiatrice.
Separazione del grano dalla pula
Stangl vede anche come Timken sia pronta a mantenere il suo ruolo di leadership al servizio di un settore in evoluzione.
“I nostri clienti sanno che non vendiamo solo prodotti; siamo partner che aiutano a risolvere i problemi”, afferma. “I nostri ingegneri si sforzano di comprendere le complessità di ciò con cui ogni pezzo di macchinario si confronta, il che dà forma ai loro progetti per garantire che lo strumento a portata di mano possa svolgere il compito per cui è stato creato, che si tratti di lavorazione del terreno, semina o raccolta. E, allo stesso tempo, più le cose cambiano nel settore, più preziosa diventa la nostra conoscenza perché il cambiamento ha sempre convalidato la nostra competenza ingegneristica”.
Ciò è, in parte, la testimonianza della forte cultura collaborativa che Timken coltiva non solo con i propri clienti ma anche con i propri talenti.
“La nostra struttura è orientata alla comunicazione trasversale, con specialisti di diversi settori che lavorano insieme”, afferma Stangl. “Sappiamo per esperienza che questo aiuta assolutamente ad approfondire ulteriormente la nostra conoscenza collettiva e conferisce ai nostri team di ingegneri una maggiore capacità di fornire soluzioni in una vasta gamma di applicazioni”.
Inoltre, Timken ha ampliato molto attivamente la propria forza lavoro e le proprie competenze. Negli ultimi 12 anni consecutivi, l’azienda ha perseguito una serie di acquisizioni strategiche che hanno ampliato in modo significativo il suo portafoglio di trasmissioni meccaniche di potenza, consolidato il suo ruolo di leadership globale nei sistemi di lubrificazione automatica e fatto crescere il suo marchio in altri modi rilevanti per il settore agricolo.
“Alla fine, il tutto vale quanto la somma delle sue parti”, afferma Stangl. “Questo è ciò che garantisce il successo di Timken in ogni mercato in cui opera. E nel caso dell’agricoltura, questo è in definitiva ciò che aiuta a mettere il cibo sugli scaffali e sui tavoli”.
Crema del raccolto
I cuscinetti, le coclee, le catene, i giunti e i sistemi di lubrificazione automatica di Timken sono tutti specificatamente progettati per migliorare le prestazioni delle attrezzature agricole, dai trattori e dalle attrezzature per la raccolta a una gamma completa di attrezzi agricoli.

Trasportatore per testa e alimentatore per cereali
- Drives® Coclee
- Cuscinetti a rulli conici Timken®
- Catena serie Diamond®
Sistema di lubrificazione automatica
- Sistema di lubrificazione automatica Groeneveld-BEKA®
Trasmissioni su ruote e cingoli
- Cuscinetti a rulli conici Timken®
Scaricatore
- Cuscinetti a rulli conici Timken®
- Drives® Coclee
Trasferimento del serbatoio
- Drives® Coclee
- Cuscinetti a rulli conici Timken®
Setacci, lame, trebbiatrici e trasportatori
- Catena serie Diamond®
- Cuscinetti a rulli conici Timken®
- Cuscinetti montati Timken®
Scopri come i sistemi di lubrificazione automatica Groeneveld-BEKA stanno consentendo la digitalizzazione e l’automazione nella lavorazione alimentare per supportare una produzione sicura ed efficiente di beni essenziali come cereali, verdure e prodotti in scatola.
Last Updated: 2026/10/1
Published: 2022/08/10