Verimlilik
Hasat Sonuçları: Timken Portföyü Tarım İçin Sunuyor
Mevcut birçok kriz, küresel gıda güvensizliğine “mükemmel bir zemin” hazırlamak üzere birleşmekte. Ukrayna’daki savaş, engellenen tahıl ihracatı, istikrarsız tedarik zincirleri, artan gübre, yakıt ve gıda fiyatları, iklim değişikliği ve COVID-19’un kalıcı etkileri. Ek olarak, Ekipman Üreticileri Birliği’ne göre, 2050 yılına kadar küresel nüfusun 2,2 milyar artması beklenirken, çiftliklerin şu anda olduğundan yaklaşık yüzde 70 daha fazla gıda üretmesi gerekecek. Yeni teknolojiler ekilebilir arazinin potansiyel çıktısını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olurken, verimlilik ve çalışma süresi, tarımsal üretimdeki boşlukları en aza indirmek için özellikle önemlidir.
Timken, tarım endüstrisine hizmet eden 100 yılı aşkın uzmanlığıyla bu cephede perde arkası ve tarihi bir rol oynamaktadır. Şirket, temelde Kuzey Amerika’daki ilk traktörlerin bazıları için rulman üretmiştir. Günümüzde ise Timken, tarım ekipmanlarının benzersiz zorluklarını karşılamak için hassas bir şekilde tasarlanmış çeşitli ürünler üretmektedir. Böylece aletlerine güvenen çiftçiler, dünyanın giderek artan acil gıda ihtiyacını daha iyi karşılayabilir.
Timken’in küresel pazarlama bölümünün yöneticisi Mark Stangl, “Bunlar elbette çok büyük zorluklar” diyor. “Elementler tarımda her zaman bir faktör olmuştur, çok az endüstri daha fazla çeşitte ekipman türü ve boyutu gerektirir ve makineler genellikle kirli, zorlu ve zorlu koşullarda güvenilir bir şekilde çalışmalıdır.’’
“Sektörde ne kadar çok şey değişirse, bilgimiz o kadar değerli olur çünkü değişim her zaman mühendislik uzmanlığımızı doğrulamıştır. ”
Mark Stangl
Yönetici, Küresel Pazarlama
Toprak Özellikleri
25 yıllık bir Timken emektarı ve ticaret mühendisi olan Stangl, küçük bir Iowa çiftçi topluluğunda büyüdü.
Stangl, “Bu benim için evime çok yakın çünkü tarım bir aile mesleğiydi” diyor. “Yani, 45 yıl önce büyükbabamla birlikte traktörün üzerinde tarımın ne kadar sofistike hale geldiğine giderken nasıl bir şey olduğunu görmek oldukça ilginç.”
Bugün, Stangl küresel tarım trendleri hakkında önden bir görüşe sahip: Dünya genelinde kırsal tarım alanlarından makro-göç, değişen çiftlik mülkiyet modelleri, azalan işgücünün sınırlamalarını, fosil yakıtlardan uzaklaşmayı, su kullanımının optimizasyonunu ve “hassas tarımın” ortaya çıkışını dengelemek için kullanılan ölçeklendirilmiş ekipman; bu, yapay zeka aracılığıyla saha içi değişkenliği gözlemleyebilen, ölçebilen ve bunlara yanıt verebilen makinelerin kullanımını açıklamaktadır. Stangl,
“Bugün bir traktörden beklediğimiz, 30 yıl önce beklediğimizden çok farklı” şeklinde fikrini beyan etmiştir. “Ben çocukken, çiftçiler ancak ekipmanlarını nasıl tamir edeceklerini bilirlerse gerçekten hayatta kalırlardı. Onlar kaynakçılardı, mekaniklerdi. Bugün bunu yapabilmeniz için yarım milyon dolarlık bir traktöre ihtiyacınız yok.”
Yine de bazı şeyler değişmiyor.
Stangl, “Otonom traktörlerin ve ekipmanların ortaya çıkmasıyla bile, her zaman çalışma süresi açısından kritik olan dar bir pencere vardır” diyor. “Makinenizdeki parçaların kalitesinin önem kazandığı yer burasıdır, çünkü büyüyen, yaşayan, olgunlaşan bir şeyle uğraşıyorsunuz ve sonra çok geç olmadan, örneğin narenciye çok olgunlaşmadan veya ilk don vurmadan önce onu hasat etmeniz gerekiyor.”

Diamond serisi zincirler, ek makaralı zincir, çift adımlı konveyör zincirleri ve özel tarım zincir imkanı sunmaktadır. Modern biçerdöverdeki döner sistem burada gösterilmektedir.
Buğdayı Samandan Ayırmak
Stangl ayrıca Timken’in gelişen sektöre hizmet etmedeki liderlik rolünü sürdürmeye nasıl hazır olduğunu da görebilmektedir.
“Müşterilerimiz sadece ürün satmadığımızı biliyor; sorunları çözmeye yardımcı olan ortaklarız” diyor. “Mühendislerimiz, her bir makine parçasının neyle uğraştığının karmaşıklığını anlamaya çalışıyor ve bu da, ister toprak işleme, ekim veya hasat olsun, eldeki aletin yapıldığı görevi yerine getirmesini sağlamak için tasarımlarını bilgilendiriyor. Aynı zamanda, endüstride ne kadar çok şey değişirse, bilgimiz o kadar değerli hale gelir çünkü değişim her zaman mühendislik uzmanlığımızı doğrulamıştır.
”Bu, kısmen Timken’in yalnızca müşterileriyle değil, kendi yetenekleri arasında da geliştirdiği güçlü işbirlikçi kültürün kanıtıdır.
“Yapımız, farklı alanlardaki uzmanların birlikte çalıştığı çapraz iletişime yöneliktir” diyor. “Bunun, kolektif bilgimizin derinliğini kesinlikle artırdığını ve mühendislik ekiplerimizi çeşitli uygulamalarda çözümler sunma konusunda daha büyük bir yetenekle güçlendirdiğini deneyimlerimizden biliyoruz.”
Ayrıca Timken, işgücünü ve uzmanlığını oldukça aktif bir şekilde genişletiyor. Arka arkaya 12 yıl boyunca şirket, mekanik güç aktarım portföyünü önemli ölçüde genişleten, otomatik yağlama sistemlerinde küresel liderlik rolünü sağlamlaştıran ve markasını tarım sektörüyle ilgili diğer yollarla büyüten bir dizi stratejik satın alma gerçekleştirmiştir.
Stangl, “Günün sonunda, elimizde olan her şey sadece parçalarının toplamı kadardır” diyor. “Timken’i hizmet verdiği her pazarda başarılı kılan şey budur. Çiftçilikle birlikte, nihayetinde yiyecekleri raflara ve masalara koymaya yardımcı olan şey budur.”
Pastadaki Krema
Timken’in yatakları, helezonları, zincirleri, kaplinleri ve otomatik yağlama sistemlerinin tümü, traktörler ve hasat ekipmanlarından tam bir tarım ekipmanı yelpazesine kadar tarım ekipmanlarının performansını artırmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Tahıl Kafası ve Besleyici Konveyörü
- Drives® Burguları
- Timken® Konik Makaralı Rulmanlar
- Diamond® Serisi Zincir
Otomatik Yağlama Sistemi
- Groeneveld-BEKA® Sistemleri
Tekerlek ve Palet Tahrikleri
- Timken® Konik Makaralı Rulmanlar
Boşaltıcı
- Timken® Konik Makaralı Rulmanlar
- Drives® Burguları
Tank Transferi
- Drives® Burguları
- Timken® Konik Makaralı Rulmanlar
Elekler, Bıçaklar, Harman Makineleri ve Konveyörler
- Diamond® Serisi Zincir
- Timken® Konik Makaralı Rulmanlar
- Timken® Montajlı Rulmanlar
Nasıl öğrenilir Groeneveld-BEKA otomatik yağlama sistemleri, tahıl, sebze ve konserve gibi temel ürünlerin güvenli ve verimli üretimini desteklemek için gıda işlemede dijitalleşme ve otomasyon sağlıyor.
Last Updated: 2026/10/1
Published: 2022/08/10