Trova il tuo posto.

Fai la differenza.

Innovare insieme.

Cultura collaborativa

Entrerai a far parte di un team diversificato e inclusivo, formato da esperti del settore manifatturiero e da professionisti capaci di affrontare e risolvere le sfide più complesse.

Valorizziamo le prestazioni elevate, promuoviamo la condivisione delle conoscenze e accogliamo con entusiasmo le idee e i punti di vista di ogni membro del team.

Impatto sul mondo reale

A seconda delle tue competenze, avrai l’opportunità di progettare soluzioni innovative per far progredire la robotica, produrre componenti per le future esplorazioni spaziali, oppure ottimizzare la catena di approvvigionamento, consentendo ai clienti di stare al passo con i ritmi sempre più veloci del cambiamento.

Restituire insieme.

Mettiamo a disposizione la nostra esperienza ingegneristica per costruire un mondo più sostenibile per le generazioni future.

Avrai numerose occasioni per contribuire alle nostre iniziative di responsabilità sociale, dal volontariato nella comunità, al tutoraggio dei futuri talenti.

Feeding America Logo

Attraverso la nostra partnership con Feeding America, aiutiamo 200 banche alimentari, mense e programmi alimentari che servono 40 milioni di persone in tutti gli Stati Uniti.

FIRST Logo

In occasione del nostro 125° anniversario, abbiamo avviato una nuova collaborazione con FIRST®, l’organizzazione no-profit leader a livello mondiale per la promozione dell’educazione STEM.

Women MAKE America Logo

Attraverso il nostro sempre maggiore impegno nell’iniziativa Women MAKE America del Manufacturing Institute, supportiamo lo sviluppo di una solida rete di giovani talenti per il futuro.

United Way Logo

La nostra attività filantropica è iniziata oltre 100 anni fa con il sostegno a United Way. L’attenzione dell’organizzazione per la salute, l’istruzione e la stabilità finanziaria di ogni persona in ogni comunità è in linea con i nostri valori e ci permette di tradurli in azioni concrete attraverso donazioni e volontariato.

Cresci insieme a noi.

Sviluppo professionale

Le tue aspirazioni di carriera sono un percorso unico e personale.

Lavoreremo insieme per individuare le opportunità di crescita che meglio si adattano ai tuoi obiettivi e alle tue ambizioni.

Benessere personale

Il successo professionale parte dal benessere individuale.

Pur variando in base alla località e al tipo di attività, tutti i nostri vantaggi si concentrano su: Salute, Benessere economico, Formazione, Famiglia.

Ricordo che da bambino visitai lo stabilimento con mio padre, che lavorava qui, e dissi: “Un giorno anche io costruirò uno di questi”. Il lavoro che viene svolto per realizzare i nostri principali ingranaggi di riduzione è straordinario.

Danny MojicaAssemblatore MeccanicoLos Alamitos, California, Stati Uniti

Mi è stata data tutta la formazione e il supporto di cui avevo bisogno per sentirmi sicura nel mio ruolo. Man mano che crescevo, ho ricevuto lo stesso tipo di supporto.

Amy WillisTeam leader, ProduzioneLincolnton, Carolina del Nord, Stati Uniti

Timken e i nostri clienti stanno affrontando la sfida di fare di più con meno, ridurre gli sprechi, ed è evidente l’impatto duraturo che stiamo creando.

Ryan FernandesIngegnere applicativo principaleSede centrale, Ohio, Stati Uniti

La Settimana della sicurezza ci ha dato l’opportunità di fermarci, riflettere e rafforzare la cultura della sicurezza in Timken, creando un forte senso di comunità e responsabilità condivisa.

Ian ColesTecnico Senior EHS e FormazioneNorthampton, Regno Unito

Lavoriamo insieme come una squadra per offrire prodotti sicuri e affidabili ai nostri clienti. Prendiamo sul serio il nostro lavoro e siamo consapevoli che la vita delle persone è nelle nostre mani.

Errol SimpsonIspettore dimensionale e tecnico elettronicoLos Alamitos, California, Stati Uniti

La parte migliore del mio lavoro è la varietà dei test che eseguiamo. Il reparto Ricerca e Sviluppo di Timken è una struttura di livello mondiale, alla pari con molte università internazionali, dotata di attrezzature personalizzate che non si trovano da nessun’altra parte.

Jill MyersCapogruppo – Caratterizzazione dei materialiSede centrale, Ohio, Stati Uniti

La nostra struttura è pensata per favorire la comunicazione tra esperti di diversi settori, che collaborano per fornire soluzioni in un’ampia gamma di applicazioni.

Mark StanglResponsabile, Marketing globaleSede centrale, Ohio, Stati Uniti

Il team di Tyger River è come una grande famiglia. Da nuovo dipendente, tutti sono stati pazienti con me durante il periodo di formazione, aiutandomi a imparare il mio lavoro, i prodotti che realizziamo e il loro utilizzo.

Shanyia McBethOperatrice alle macchine di alta precisioneTyger River, Carolina del Sud, Stati Uniti

Cambia il futuro del movimento insieme a noi.

La prossima generazione di applicazioni ingegneristiche ha il potere di trasformare il nostro mondo e il futuro. Lavorare con Timken può cambiare anche il tuo futuro.

Non vediamo l’ora di darti il benvenuto nel nostro team.

Unisciti a noi.

Stai aspettando il lavoro dei tuoi sogni? Timken pubblica sempre nuove opportunità. Ricevi gli avvisi quando una posizione disponibile risponde alle tue aspirazioni professionali.