Eficiencia
Diseño de una mejor atención al paciente
La tecnología de movimiento lineal respalda los avances en el cuidado de la salud
Los avances en la tecnología médica están transformando la asistencia sanitaria. Desde los complejos sistemas de diagnóstico por imágenes que identifican las fracturas hasta los sistemas quirúrgicos que reparan las extremidades y los equipos de entrenamiento de la marcha que facilitan la recuperación, estas innovaciones mejoran la condición humana. Las soluciones de movimiento lineal de Rollon son compatibles con muchas de las máquinas que diagnostican, tratan y rehabilitan a los pacientes, mejorando y extendiendo así la calidad de vida.
Los ingenieros de Rollon utilizan su experiencia técnica en este campo para mejorar la comodidad de los pacientes, facilitar el trabajo de los trabajadores sanitarios y mejorar la eficiencia en hospitales y clínicas.
“Los ingenieros de equipos tienen constantemente ideas brillantes de lo que es posible en apoyo de una mejor atención y prácticas médicas”, dijo Jörg Lillpopp, director de ventas e ingeniería de Rollon, una marca de Timken Company. “Lo que ofrecemos es un conocimiento profundo y una amplia cartera de soluciones personalizables que pueden hacer realidad esas ideas en todos los aspectos de la atención al paciente”.
“Los ingenieros de equipos tienen constantemente ideas brillantes de lo que es posible en apoyo de una mejor atención y prácticas médicas. Lo que ofrecemos es un conocimiento profundo y una amplia cartera de soluciones personalizables que pueden hacer realidad esas ideas en todos los aspectos de la atención al paciente”.
Jörg Lillpopp
Director de Ventas e Ingeniería en Rollon
Mayor comodidad durante la toma de imágenes médicas
En la última década, la tecnología de imágenes médicas avanzó para capturar imágenes más precisas. Eso se traduce en una detección más temprana de las complicaciones, en diagnósticos más precisos y en una menor necesidad de cirugías exploratorias.
La tecnología Rollon ayuda a posicionar a los pacientes durante las radiografías, las resonancias magnéticas y las imágenes de medicina nuclear. Estos diagnósticos detectan afecciones que van desde las fracturas óseas hasta el cáncer. Debido a que los pacientes pueden sentir dolor, estrés o ambas cosas durante estas pruebas, mantenerlos en calma es una prioridad absoluta.
Algunos equipos de resonancia magnética utilizan el sistema Easyslide de Rollon, que mejora la comodidad del paciente mediante un movimiento suave y silencioso. El sistema beneficia a los técnicos de imágenes médicas. La durabilidad y la facilidad de movimiento ayudan a los técnicos a posicionar correctamente a los pacientes de todos los tamaños, y la fiabilidad y longevidad del equipo ayudan a diagnosticar más pacientes de manera eficiente.
Los sistemas de movimiento lineal Rollon® se componen de rodamientos de bolas enjaulados que funcionan dentro de guías lineales de acero estirado en frío. Las correderas en el interior de las guías garantizan un sistema excepcionalmente compacto para reducir el tamaño del equipo de diagnóstico por imágenes. En la fabricación, Rollon puede aplicar acabados de superficie como el niquelado a las pistas de rodadura para lograr una mayor capacidad de carga y durabilidad.
La combinación de tratamientos de superficie y diferentes tipos de materiales para optimizar los sistemas diferencia a Rollon de otros proveedores de soluciones de movimiento lineal. “Somos únicos y eso es lo que se necesita para satisfacer a esta industria”, dijo Lillpopp. “Los clientes de equipos médicos tienen sus propios requisitos técnicos y preferencias, y el 100 % de lo que innovamos se personaliza de alguna manera”.
La resonancia magnética (MRI) produce imágenes tridimensionales de los sistemas internos del cuerpo para detectar y diagnosticar enfermedades y controlar el progreso del tratamiento. El sistema Easyslide de Rollon permite un movimiento suave y silencioso de los pacientes hacia la máquina para realizar pruebas no invasivas. Ver más tecnología Rollon en movimiento.
Cirugías más fáciles y seguras
En los quirófanos de todo el mundo, el equipo quirúrgico de vanguardia ahora cuenta con mayor tecnología, pero también con más monitores y más cables de alimentación. Los proveedores de equipos ahora conectan todo lo que pueden a los brazos montados en el techo, fabricados con actuadores lineales Rollon®, para que el personal tenga más espacio para trabajar y colocar eficazmente las herramientas durante los procedimientos.
Esto crea desafíos técnicos únicos. Rollon debe asegurarse de que los pacientes estén protegidos de factores mecánicos que podrían comprometer su cirugía, como partículas contaminantes o fugas de lubricación.
Los actuadores lineales Rollon son ideales para sistemas de salas limpias que permitan el movimiento al tiempo que evitan la descarga de partículas en la sala. Las unidades accionadas por correas incluyen sistemas de vacío que aspiran las partículas liberadas durante el uso del sistema y las dirigen a las áreas de filtración de aire.
La lubricación es esencial en estos sistemas para evitar el desgaste, pero debe minimizarse. Los ingenieros de Rollon diseñan los actuadores para que funcionen con volúmenes muy bajos de grasa o aceite, lo suficiente para estabilizar la aplicación, pero no para generar fugas.
Los actuadores lineales Rollon son ideales para sistemas de salas limpias que permitan el movimiento al tiempo que evitan la descarga de partículas en la sala.
Una mejor experiencia de rehabilitación física.
Con el apoyo de Rollon, los avances en la tecnología de rehabilitación benefician a los pacientes que aprenden a caminar de nuevo. Los dispositivos de rehabilitación actuales utilizan robótica que se adapta a la estatura, el estado y la gravedad físicas de los pacientes y reducen los tiempos de preparación entre citas. Los pacientes reciben una atención más personalizada que fomenta los patrones de marcha naturales y un progreso más rápido. También obtienen más tiempo neto de terapia con sus fisioterapeutas.
En los equipos de entrenamiento de la marcha asistidos por robot, los reposabrazos móviles utilizan sistemas de rieles telescópicos que permiten a los pacientes subirse a la máquina. El movimiento del pie de la máquina también utiliza sistemas de rieles que apoyan el movimiento de avance y de retroceso del paciente mientras practica la marcha.
El corazón de la máquina es un sistema de guía pélvica que sostiene la sección media del paciente y se mueve hacia arriba y hacia abajo con su marcha natural. En el interior, un actuador Rollon facilita el movimiento horizontal suave. El actuador sostiene al paciente y promueve una sensación de ingravidez. Es una sensación que, al mismo tiempo, protege a los pacientes de un esfuerzo adicional y les da confianza en sus capacidades y progresos.
Preparar el camino para el futuro
A medida que la tecnología avanza rápidamente en todos los aspectos de la atención médica, el compromiso con la ingeniería conjunta que Rollon tiene con los clientes contribuirá a innovaciones exitosas con impactos globales. Un ejemplo es la cirugía robótica remota, en la que un cirujano de un país podrá operar a un paciente que se encuentra a cientos o miles de kilómetros de distancia utilizando equipos en red. Esta capacidad podría ampliar el acceso a una atención médica excepcional a las regiones más remotas y con mayores dificultades económicas del mundo.
“Mecánicamente, se probó y ya es posible”, dijo Lillpopp. “El sector simplemente está esperando que las redes de datos se vuelvan más estables para respaldarla. Cuando así sea, estaremos preparados”.
Obtenga más información sobre las capacidades de Rollon que admiten otras tecnologías de vanguardia en la fabricación automatizada, los almacenes automatizados de bienes de consumo, y los autobuses eléctricos ecológicos.

Published: 2021/12/19