Effizienz
Technik für bessere Patientenversorgung
Lineartechnik unterstützt Fortschritte im Gesundheitswesen
Fortschritte in der Medizintechnik verändern das Gesundheitswesen. Von komplexen Bildgebungssystemen zur Erkennung von Frakturen über chirurgische Systeme zur Reparatur von Gliedmaßen bis hin zu Gangtrainingsgeräten, die die Genesung erleichtern, verbessern diese Innovationen die Lebensqualität der Menschen. Lineare Bewegungslösungen von Rollon sind Bestandteil vieler Maschinen, die Patienten diagnostizieren, behandeln und rehabilitieren und so die Lebensqualität verbessern und verlängern.
Rollon-Ingenieure nutzen ihr technisches Know-how in diesem Bereich, um den Patientenkomfort zu verbessern, die Arbeit des Gesundheitspersonals zu erleichtern und die Effizienz in Krankenhäusern und Kliniken zu verbessern.
„Geräteingenieure haben ständig hervorragende Ideen dazu, was zur Unterstützung einer besseren medizinischen Versorgung und Praxis möglich ist“, so Jörg Lillpopp, Director Sales and Engineering bei Rollon, einer Marke der Timken Company. „Wir bieten fundiertes Wissen und ein umfangreiches Portfolio anpassbarer Lösungen, mit denen diese Ideen in allen Aspekten der Patientenversorgung Wirklichkeit werden können.“
„Geräteingenieure haben ständig hervorragende Ideen dazu, was für eine bessere medizinische Versorgung und Praxis möglich ist. Wir bieten fundiertes Wissen und ein umfangreiches Portfolio anpassbarer Lösungen, mit denen diese Ideen in allen Aspekten der Patientenversorgung Wirklichkeit werden können.“
Jörg Lillpopp
Director Sales and Engineering, Rollon
Mehr Komfort bei der medizinischen Bildgebung
In den letzten zehn Jahren hat die medizinische Bildgebung Fortschritte gemacht, um genauere Bilder zu erfassen. Das bedeutet eine frühere Erkennung von Komplikationen, genauere Diagnosen und weniger explorative Operationen.
Die Rollon-Technologie hilft, Patienten bei Röntgen-, MRT- und nuklearmedizinischen Bildgebungen in die gewünschte Position zu bringen. Diese Diagnostik erkennt Erkrankungen von Knochenbrüchen bis hin zu Krebs. Da Patienten während dieser Tests möglicherweise Schmerzen haben oder gestresst sind, hat die Beruhigung der Patienten oberste Priorität.
Einige MRT-Geräte verwenden das Easyslide-System von Rollon, das den Patientenkomfort aufgrund seiner sanften, geräuscharmen Bewegungen verbessert. Das System bietet Vorteile für die medizinischen Bildgebungstechniker. Die Strapazierfähigkeit und Leichtgängigkeit helfen Technikern, Patienten jeder Größe richtig zu positionieren, und die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Geräte erleichtert die gezielte Diagnose von Patienten.
Rollon®-Linearbewegungssysteme bestehen aus Kugellagern mit Käfig, die in Linearführungen aus kaltgezogenem Stahl laufen. Gleiter innerhalb der Führungen sorgen für ein außergewöhnlich kompaktes System, um die Größe der Bildverarbeitungsgeräte zu reduzieren. Bei der Herstellung kann Rollon Oberflächenbehandlungen wie eine Vernickelung auf die Laufbahnen aufbringen, um eine höhere Tragfähigkeit und Haltbarkeit zu erzielen.
Die Kombination von Oberflächenbehandlungen und unterschiedlichen Materialtypen zur Systemoptimierung unterscheidet Rollon von anderen Anbietern im Bereich der Lineartechnik. „Wir sind einzigartig, und das ist es, was gebraucht wird, um dieser Branche zu dienen“, erklärt Lillpopp. „Kunden in der Medizintechnik haben ihre eigenen technischen Anforderungen und Vorlieben, und 100 % unserer Innovationen sind in irgendeiner Weise kundenspezifisch.“
Die Magnetresonanztomographie (MRT) erzeugt dreidimensionale Bilder der inneren Systeme des Körpers, um Krankheiten zu erkennen und zu diagnostizieren und den Behandlungsverlauf zu überwachen. Das Easyslide-System von Rollon unterstützt den geräuscharmen, sanften Transport von Patienten in das Gerät für nicht-invasive Tests. Sehen Sie mehr Rollon Technologie in Bewegung.
Einfachere und sicherere Operationen
In Operationssälen weltweit sind modernste chirurgische Geräte mit mehr Technologie ausgestattet, aber auch mit mehr Monitoren und mehr Netzkabeln. Gerätehersteller befestigen jetzt möglichst viel an deckenmontierten Auslegern mit Rollon®-Linearantrieben, damit das Personal mehr Platz zum Arbeiten und zur effizienten Positionierung der Werkzeuge bei Eingriffen hat.
Dies führt zu neuen, speziellen technischen Herausforderungen. Rollon muss sicherstellen, dass Patienten gegenüber mechanischen Einflüssen geschützt sind, die ihre Operation beeinträchtigen könnten – wie Partikelverunreinigungen oder austretende Schmierung.
Rollon Linearantriebe sind ideal für Reinraumsysteme, die Bewegungen ermöglichen und gleichzeitig verhindern, dass Partikel in den Raum gelangen. Zu den riemengetriebenen Einheiten gehören Vakuumsysteme, die während des Systembetriebs freigesetzte Partikel aufsaugen und zu den Luftfilterbereichen leiten.
Schmierung ist in diesen Systemen unerlässlich, um Verschleiß zu vermeiden, muss jedoch minimiert werden. Rollon-Ingenieure konstruieren Antriebe für den Betrieb mit sehr geringen Mengen von Schmierfett oder Öl, die gerade ausreichen, um die Anwendung zu stabilisieren, aber nicht ausreichen, um Leckagen zu erzeugen.
Rollon Linearantriebe sind ideal für Reinraumsysteme, die Bewegungen ermöglichen und gleichzeitig verhindern, dass Partikel in den Raum gelangen.
Ein besseres körperliches Rehabilitationserlebnis
Mit Unterstützung von Rollon kommen Fortschritte in der Rehabilitationstechnologie Patienten zugute, die wieder laufen lernen. Moderne Rehabilitationsgeräte verwenden Roboter, die sich an die körperliche Statur, den Zustand und den Schweregrad der Patienten anpassen und die Rüstzeiten zwischen den Terminen verkürzen. Die Patienten erhalten eine individuellere Pflege, die natürliche Gangmuster und schnellere Fortschritte fördert. Sie bekommen auch mehr Nettotherapiezeit mit ihren Physiotherapeuten.
An robotergestützten Gangtrainingsgeräten werden bewegliche Armlehnen mit Teleskopführungen verwendet, die dem Patienten ermöglichen, auf die Maschine zu steigen. Für die Fußbewegung der Maschine werden ebenfalls Schienensysteme verwendet, die die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung des Patienten beim Üben des Gehens unterstützen.
Das Herzstück der Maschine ist ein Beckenführungssystem, das die Körpermitte des Patienten unterstützt und sich im natürlichen Gang auf und ab bewegt. Im Inneren sorgt ein ein Rollon-Aktuator für eine sanfte, horizontale Bewegung. Der Aktuator unterstützt den Patienten und fördert ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Es handelt sich hierbei um ein Gefühl, das den Patienten gleichzeitig vor zusätzlicher Belastung schützt und ihm Vertrauen in seine Fähigkeiten und Fortschritte gibt.
Wegbereiter für die Zukunft
Da sich die Technologie in allen Aspekten der medizinischen Versorgung rasant weiterentwickelt, wird Rollons Engagement für die Entwicklung in Zusammenarbeit mit Kunden zu erfolgreichen Innovationen mit globaler Wirkung beitragen. Ein Beispiel ist die ferngesteuerte Roboterchirurgie, bei der es einem Chirurgen in einem Land möglich sein wird, mit vernetzten Geräten einen Patienten zu operieren, der Hunderte oder Tausende von Kilometern entfernt ist. Diese Fähigkeit könnte den Zugang zu außergewöhnlicher medizinischer Versorgung in die entlegensten und wirtschaftlich am meisten benachteiligten Regionen der Welt erweitern.
„Mechanisch wurde es getestet und es ist bereits möglich“, so Lillpopp. „Die Branche wartet nur darauf, dass Datennetze stabiler werden, um sie zu unterstützen. Wenn sie soweit sind, sind wir bereit.“
Erfahren Sie mehr über die Fähigkeiten von Rollon, die andere Spitzentechnologien unterstützen, z. B. in derautomatisierten Fertigung, in automatisierten Konsumgüterlagern, und in umweltfreundlichen E-Bussen.

Published: 2021/12/14