Creștere
Lubrifierea automată ajută la dezvoltarea energiei eoliene
Investiția în energie regenerabilă este o afacere bună – pentru clienți și piețele de capital, precum și pentru viitorul umanității – și Timken continuă să demonstreze acest lucru. Compania este un partener tehnic de top pentru producătorii de turbine eoliene și sistemele de energie solară importante din întreaga lume.
Când Timken a intrat pe piața energiei eoliene în 2007, accentul s-a pus pe rulmenți. În deceniul care a urmat, compania a construit o unitate de producție în Xiangtan, China și a făcut investiții în întreaga lume pentru a proiecta rulmenți pentru arbori principali uriași și cutii de viteze pentru unele dintre cele mai mari turbine eoliene de pe planetă.
Astăzi, Timken așază toată greutatea portofoliului său variat de produse în spatele energizării lumii prin intermediul vântului, iar investiția dă roade — pentru companie și pentru lume. Producția globală de energie eoliană a crescut cu 275% din 2010 până în 2020 și este pe punctul de a se dubleze din nou în următorul deceniu.
Un factor de creștere important este că a scăzut constant costul pe kilowatt-oră al energiei eoliene, iar tehnologiile Timken au contribuit la această eficiență. Producătorii de turbine eoliene se bazează astăzi pe Timken pentru o ofertă extinsă care să-i ajute să reducă frecarea, să mărească producția de energie și să minimizeze costurile de întreținere pentru turbinele eoliene.
„Turbinele funcționează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, iar oprirea lor pentru lubrifierea manuală a rulmenților sau a transmisiilor cu angrenaje întrerupe alimentarea cu energie pe care o produc.”
Bernd Bertelmann
Director de vânzări, Groeneveld-BEKA
Rolul lubrifierii automate în energia eoliană
Bernd Bertelmann, director de vânzări pentru activitatea eoliană a Groeneveld-BEKA din Pegnitz, Germania, oferă o perspectivă directă asupra creșterii Timken pe piață. BEKA a început să investească în energia eoliană cam în același timp cu Timken. Până în momentul în care Timken a achiziționat compania în 2019, produsele de lubrifiere automată BEKA deveniseră echipamente standard pentru multe turbine mai mari.
Service-ul și accesibilitatea sunt factorii cheie care fac din lubrifierea automată o necesitate pentru turbinele eoliene. „Turbinele funcționează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, iar oprirea lor pentru lubrifierea manuală a rulmenților sau a transmisiilor cu angrenaje întrerupe alimentarea cu energie pe care o produc”, spune Bertelmann. Lubrifierea manuală este totodată și consumatoare de timp, costisitoare și potențial riscantă pentru tehnicianul de service.
Această turbină eoliană din Olanda este echipată cu un sistem automat de lubrifiere BEKA-Wind, care lubrifiază automat toate componentele importante, cum ar fi rulmenții și roțile dințate, cu cantități de lubrifiant măsurate cu precizie, la momentul potrivit.
Video pus la dispoziție de ExploringBro
Un partener de neegalat pentru turbine eoliene ușor de întreținut
Timken a achiziționat Groeneveld în 2017, așa că astăzi, Groeneveld și BEKA oferă împreună cunoștințe, experiență și o gamă de produse de neegalat clienților Timken. În vreme ce producătorii de turbine eoliene au început să folosească sistemele progresive BEKA în turbinele lor în urmă cu 15 ani, Groeneveld a intrat recent pe piață când un producător de turbine eoliene din Olanda a adoptat linia Twin.
Clientul a văzut beneficiile pentru designul lor, inclusiv o instalare mai simplă și un sistem care să furnizeze constant lubrifiant în întregul sistem, chiar și dacă un punct este blocat. „Acesta a fost primul producător care a folosit linia Twin, dar sunt destul de sigur că nu va fi ultimul”, spune Bertelmann
În formatul Groeneveld-BEKA, cele două echipe își folosesc expertiza combinată pentru a dezvolta noi produse, cum ar fi noua pompă cu cavități progresive GP, care a deschis porțile afacerii pe piețele eoliene din China.
Ca și în cazul altor activități deținute Timken, clienții apelează la Groeneveld-BEKA pentru nivelul înalt de asistență tehnică, precum și pentru produsele sale premium. „De obicei, când un client vine la noi, este începutul unui dialog pe termen lung”, spune Bertelmann. „Ne implicăm devreme și lucrăm împreună la o soluție personalizată. În cele din urmă, clientul primește un sistem de lubrifiere care se potrivește 100% aplicației sale.”
De exemplu, un client recent folosea un lubrifiant care avea tendința de a se separa sub presiune, așa că a solicitat o funcție de reducere a presiunii. „Le-am proiectat sistemul folosind componente existente din programul nostru industrial – doar le-am instalat și configurat într-un mod nou”, spune el. „Am putut să furnizăm acea soluție personalizată rapid și rentabil, într-un mod care se îndeplinește întocmai cerințele lor.”

„Pentru orice unitate mai mare de doi megawați, sistemul de lubrifiere este standard și este indispensabil pentru orice parc eolian offshore. La urma urmei, nu poți să sari într-o dubă și să mergi să lucrezi la ele.”
Dezvoltare care este benefică pentru lume
Momentul lansării pe piață, împreună cu fiabilitatea pe termen lung, este esențial în acest domeniu care avansează rapid. Experți în energie eoliană supervizați de Laboratorul Național Lawrence Berkeley în 2020 se așteaptă să scadă costurile energiei eoliene între 17% și 35% până în 2035 și între 37% și 49% până în 2050. Această veste bună pentru lume este determinată în mare măsură de existența unor turbine mai mari și mai eficiente. Experții de la Berkeley Lab se așteaptă ca unele turbine offshore să atingă o capacitate de 17 megawați până în 2035.
Turbinele offshore vor fi cel mai mare factor de creștere în următoarele decenii și necesită sisteme automate de lubrifiere. „Pentru orice unitate mai mare de doi megawați, sistemul de lubrifiere este standard și este indispensabil pentru orice parc eolian offshore”, spune Bertelmann. La urma urmei, nu poți să sari într-o dubă și să mergi să lucrezi la ele.”
Bertelmann a lucrat în domeniul lubrifierii întreaga sa carieră de 37 de ani, la fel ca și tatăl său înaintea lui. Astăzi este mândru când trece cu soția sa pe lângă un parc eolian local și îi arată diferitele tipuri de turbine care funcționează acolo. „O mulțime de mărci diferite – toți clienții Groeneveld-BEKA”, spune el. „Mă face să mă simt puțin mândru să știu că, în acest fel, contribuim la o lume mai sustenabilă.”
Citiți mai mult despre modul în care inovația produselor Timken susțin impactul radical al energiei eoliene asupra producției globale de energie.
Last Updated: 2024/01/10
Published: 2021/11/19