성장
로봇 리더십을위한 팀켄 포지셔닝
세계는 점점 더 자동화 된 산업 시대로 접어 들고 있습니다. 산업용 로봇은 인적 오류와 위험한 작업장 상황을 제거하고 있습니다. 노동력이 줄어들고있는 곳에서 지속적인 성장을 가능하게합니다. 또한 인간 작업자가 반복적 인 작업보다는 큰 그림 솔루션에 집중하도록 돕고 있습니다.
국제 로봇 연맹 (International Federation of Robotics)에 따르면 산업용 로봇 판매는 2013 년부터 2017 년까지 전 세계적으로 두 배 증가했으며 2018 년 매출 미화 165 억 달러 기록 . 자동차 및 전자 제품 제조업체는 시장의 약 45 %를 차지하는 가장 큰 채택 자로 남아 있지만 업계는 다양 화되고 있습니다. 예를 들어, 식음료는 2013 년 이후 로봇 설치 수를 두 배로 늘려 2018 년 미국에서 73 % 증가했습니다.
팀켄은 2018 년에 로봇 시장에 상당한 움직임을 보였습니다. 콘 드라이브 과 Rollon 그룹 . 두 사업 모두 로봇 공학에 대한 주목할만한 투자를 특징으로하며이 시장에서 고객에게 서비스를 제공 할 수있는 좋은 위치에 있습니다.

시장 개방 확인
Cone Drive의 사장 인 Kurt Gamelin이 몇 년 전 로봇 공학에 더 많은 리소스를 투입하기로 결정했을 때이 회사는 이미 정밀 모션 제어 분야의 리더십을 확립했습니다. 이것의 Accudrive 제품 라인 지난 10 년 동안 대부분의 기간 동안 자동 제조 및 컴퓨터 제어 (CNC) 기계 및 로봇 공학에서 흔히 볼 수있는 서보 모터 시장에 서비스를 제공해 왔습니다.
Cone Drive는 진입 장벽이 높은 기술적으로 복잡한 제품을 개발하는 것으로 유명합니다. 2015 년에 회사의 기존 제품 라인은 잘 작동했고 Gamelin은 그 가치 제안을 활용할 기회를 찾고있었습니다.
로보틱스와 자동화가 법안에 부합하고 Gamelin의 팀은 고조파 드라이브 시스템 에 따르면 매년 거의 50 % 씩 성장하는 시장 World Robotics Report. Gamelin은“전 세계의 거의 모든 로봇이 최소 2 개를받습니다.
OEM (Original Equipment Manufacturer)은 가능한 소스를 찾고있었습니다. 시장에서 실행 가능한 인수 목표가없는 Cone Drive 팀은 솔루션을 유기적으로 개발하기로 결정했습니다.
“Cone Drive는 제품 개발에 탁월합니다. 강력한 엔지니어와 우수한 프로세스는 물론 최첨단 동력계 테스트 시설도 갖추고 있습니다.”
가장 중요한 수평축
Rollon의 사장 인 Rudi Knevels는 로봇 공학 및 자동화에 대한 회사의 투자가 성공적인 비즈니스 모델의 논리적 확장이라고 말합니다. “Rollon은 기계 산업의 시장 틈새 시장에서 시작하여 맞춤형 선형 및 텔레스코픽 모션 솔루션 ”라고 그는 말합니다.
2006 년 Knevels는 회사의 판매 전략을 확장하는 책임을 맡았으며 오늘날 물류 및 철도 시장은 직선 운동 제품을 위해 Rollon에 의존하고 있습니다. 또한 좌석 추적 시스템에서 수하물 운반기에 이르기까지 모든 것을위한 모션 시스템을 설계하는 상업 항공 산업에서도 강합니다.
Knevels는“우리는 모든 애플리케이션에 대해 거의 모든 것을 사용자 정의 할 수 있습니다. “우리는 고객이 상품보다 고유 한 솔루션을 찾고있는 산업 분야에서 성장 포켓을 지속적으로 찾고 있습니다.”
로봇 공학은 자연스럽게 그의 눈을 사로 잡았습니다. “액추에이터와 시스템의 범위를 확장하는 것은 우리의 원동력이었습니다.”라고 그는 말합니다. “로봇 공학 및 자동화 분야의 고객은 단일 구성 요소가 아닌 특정 응용 분야를 위해 설계된 완전한 시스템 또는 액추에이터를 구매하는 것을 선호합니다.”
2011 년에 두 번의 인수를 통해 회사의 선형 모션 시스템 제품을 혁신했습니다. 오늘날 Rollon의 선형 액추에이터 및 시스템은 공장 자동화 설계자, 물류 회사 및 OEM이 이미 모든 방향으로 이동할 수있는 로봇에 수평 축을 추가하는 데 도움이됩니다.
Knevels는“전 세계에 설치된 모든 산업용 로봇의 최대 7 %에 7 번째 축이 장착되어 있습니다. “추정 된 시장 규모는 3 억 6 천만 달러이며 빠르게 성장하고 있습니다.”
맞춤형 고조파 솔루션. 빠른.
Rollon과 Cone Drive는 모두 로봇 공학에 대한 투자의 초기 단계에 있지만 결과적으로 이미 수익을 창출하고 있습니다.
Cone Drive는 자동차 제조업체가 페인팅, 용접 및 조립에 사용하는 산업용 로봇에서 일반적으로 사용되는 고조파 솔루션을위한 여러 최상위 로봇 OEM과 함께 다양한 개발 단계에 있습니다. 또한 인간과 나란히 작업하는 새로운 협동 로봇 (코봇)에서 중심적인 역할을합니다.
의료 장비 제조업체는 이미징 기계와 수술대에 고조파 솔루션을 사용한다고 Gamelin은 말합니다. “우리는 또한 군대가 폭발물을 탐지하기 위해 사용하는 위성 위치 확인 시스템, 색인 생성 메커니즘 및 자동화 차량에서도 볼 수 있습니다.”

제품 테스트에 따르면 Cone Drive 엔지니어는 고조파 드라이브 시스템의 진입 장벽을 허물고 있습니다. “우리 테스트 시설은 고객을위한 차별화 요소입니다.”라고 그는 말합니다.

회사의 리드 타임도 눈에 띄게 만듭니다. 각 산업 및 각 로봇에는 고유 한 모션 사양이 제공되므로 Cone Drive가 구축하는 거의 모든 고조파 시스템이 사용자 정의됩니다. “우리는 특별 주문을 신속하게 설계 할 수 있습니다.”라고 Gamelin은 말합니다. 이는 오늘날의 역동적 인 시장에서 차이를 만듭니다.
일곱 번째 축 간소화
Rollon은 또한 로봇 공학 및 공장 자동화 분야에서 시장 점유율을 확보하기 위해 맞춤형 강점과 짧은 배송 시간을 자랑합니다. 로봇 공학을위한 회사의 주력 제품- 일곱 번째 축 셔틀 시스템-무거운 로봇을 수평 축으로 이동합니다. 각 시스템은 모듈 식 플랫폼에 구축되어 회사가 비용을 절감하고 배송 시간을 단축하는 동시에 맞춤형 사양을 구축하는 데 도움이됩니다.
Rollon은 비즈니스의 80 % 이상을 맞춤형 솔루션에 집중하기 때문에 반복적 인 비즈니스 수준이 높습니다. 이 회사는 OEM과의 파트너십에 중점을두고 있지만 산업 부문과 직접 협력하기도합니다. 예를 들어 자동차 제조업체는 Seventh Axis 시스템을 사용하여 뜨거운 금속 시트를 오븐에서 금속 프레스로 이동하여 인간을 위험한 상황에서 벗어나게합니다.
또한 고객은 여러 정적 로봇을 수평으로 움직이는 하나의 로봇으로 교체 할 때 자본 비용을 줄이고 효율성을 높입니다. 대형 온라인 소매 업체는 점점 더 창고 로봇을 사용하여 제품을 선반에서 선적 컨테이너로 이동합니다.

공작 기계 산업은 또 다른 성장 시장입니다. 오늘날 로봇은 종종 도구 변경 활동 또는 작업 부품 변경을 주도하고 이러한 로봇은 선형 액추에이터를 통해 이동합니다.
일곱 번째 축은 혁신과 간소화 된 솔루션을위한 시장을 나타냅니다. Knevels는“오늘날 많은 로봇 사용자가 다양한 공급 업체로부터 부품을 구입하고 자체 선형 시스템을 구축합니다. Seventh Axis 시스템은 이러한 홈 메이드 솔루션을 대체하여 모든 유형의 로봇과 쉽게 통합되고 바닥, 천장 또는 벽에 장착 할 수 있습니다.
통합의 이점
Rollon 및 Cone Drive 고객 모두 혁신 및 제품 개발 측면에서 팀켄과의 비즈니스 통합을 통해 이익을 얻습니다. “Timken은 광범위한 야금 지식 기반을 보유하고 있으며 우리는 재료, 열처리 및 표면 경화 분석을 포함한 다양한 기술적 과제를 해결하기 위해 그들과 협력합니다.”라고 Gamelin은 말합니다.
영업 측면에서 그는 “Timken의 글로벌 입지는 우리에게 더 많은 범위와 도달 범위를 제공합니다.”라고 말합니다. 한국은 세계에서 로봇 밀도가 가장 높은 나라로 중요한 시장을 제시하고 있지만 롤 론도 콘 드라이브도 팀켄의 일부가되기 전에는 존재하지 않았다. 한국 팀은 Cone Drive의 하모닉 라인으로 실행 중입니다.
Knevels의 팀은 한국뿐 아니라 스페인, 캐나다 및 스웨덴에서 새로운 영업 엔지니어를 교육하고 있으며, 많은 자동차 고객이 공장 자동화 분야의 선구자 인 더 많은 고객과 소통하게되어 기쁩니다.

이점은 양방향으로 진행됩니다. 철도 및 상업 항공 공간의 Rollon 고객은 팀켄 제품 라인에 대한 접근성이 향상되는 이점을 누릴 수 있습니다.
Rollon 제품은 밸브, 기어 박스 및 윤활 시스템 시스템으로 자체 시너지 효과를 제공합니다. Knevels는“볼륨이 증가함에 따라 점점 더 고도로 엔지니어링 된 팀켄 제품을 액추에이터 및 시스템에 통합하고 있습니다.
미래에 투자
협동 로봇 시장은 아직 작지만 Knevels와 Gamelin은 앞으로 몇 년 동안 인간이 작업 환경에 더 많은 협동 로봇을 도입 할 것으로 기대합니다. Cone Drive의 고조파 솔루션에 대한 투자는 회사를 좋은 위치에두고 있다고 Gamelin은 말합니다. 코봇은 종종 6-8 개의 고조파 시스템을 사용합니다.
협동 로봇을 두 발로 걸어 다니는 협업 로봇을 생각할 수도 있지만 Knevels는 반드시 그런 것은 아니라고 말합니다. “많은 협업 로봇도 협업 7 축이 필요합니다.”라고 그는 말합니다. 오늘날 Rollon 개발 팀은 이러한 응용 프로그램을 해결하기 위해 열심히 일하고 있습니다.
Rollon은 또한 소프트웨어 회사 및 전자 제조업체와 협력하여 Seventh Axis 시스템을 디지털화하고 자동화하는 인더스트리 4.0 기술에 투자하고 있습니다. Knevels는“특정 시점에서 이는 고객의 가장 강력한 요청이 될 것입니다.
비전 : 로봇 구동 시스템의 # 1
Rollon과 Cone Drive는 업계 리더십, 혁신적인 파트너십, 최고 수준의 개발 프로세스 및 강력한 엔지니어링 노하우의 결과로 팀켄 회사가되었습니다. Knevels와 Gamelin은 이러한 특성이 로봇 공학 분야에서도 리더십 위치를 차지하는 데 도움이 될 것으로 기대합니다.
이 목표를 달성하기 위해 두 리더는 유사한 플레이 북에서 작업하고 있습니다. 고객 요구 사항을 최우선에 두십시오. 맞춤형 사양에 맞게 제작 된 프리미엄 제품을 제공하고 리드 타임을 짧게 유지하여 고객이 가장 역동적 인 시장에서 빠르게 이동할 수 있도록합니다.
Last Updated: 2023/10/25
Published: 2021/03/24