Equipo ejecutivo
Timken y GGB: experiencia e innovación exponenciales
Timken ha completado 24 adquisiciones desde 2010 para mejorar su experiencia en rodamientos de ingeniería y movimiento industrial. El último, GGB, brinda soluciones técnicas adicionales que fortalecen la posición de Timken en mercados estratégicos clave.
En GGB, los ingenieros aplican conocimientos especializados en ciencia de materiales y tribología para innovar en recubrimientos de polímeros y soluciones de cojinetes lisos para aplicaciones industriales, incluidas bombas y compresores, HVAC, fuera de carretera, energía, manejo de materiales y aeroespacial. Con la adquisición de GGB, Timken diversifica su experiencia técnica y liderazgo mundial en rodamientos de alta ingeniería, brindando a los clientes acceso a más soluciones de rodamientos personalizados en más mercados.

GGB innova y personaliza revestimientos de polímeros y soluciones de cojinetes lisos para aplicaciones como bombas y compresores, HVAC, fuera de carretera, automotriz, energía, manejo de materiales y aeroespacial.
Innovación exponencial para cambiar las tendencias de diseño
Andreas Roellgen, vicepresidente ejecutivo y presidente del grupo Engineered Bearings, dijo que la adquisición de GGB se basa en las «tecnologías de revestimiento avanzadas y soluciones personalizadas de Timken para las necesidades específicas de los clientes en mercados fragmentados». Si bien cada adquisición se trata de agregar valor para los clientes, cuantas más sinergias haya, mayor será el potencial.
“Timken tiene capacidades muy sólidas en ciencia de materiales, ingeniería de superficies y tribología, específicamente para rodamientos de acero con elementos rodantes”, dijo Roellgen. “GGB se basa en el fortalecimiento del conocimiento más allá de las competencias de rodamientos de acero en las tres áreas que ayudan a abordar las tendencias técnicas emergentes para nuestros clientes”.
Dos de estas tendencias son la reducción de peso y la reducción de tamaño en aplicaciones como los vehículos eléctricos y la energía eólica . Las soluciones de cojinetes deslizantes de GGB ayudan con esto mediante el uso de una amplia gama de materiales como recubrimientos de polímeros, plásticos de ingeniería, compuestos reforzados con fibra y bimetales.
En muchos casos, las dos empresas diseñan soluciones adyacentes de ultra alto rendimiento para los mismos clientes y equipos.
Por ejemplo, el rover Curiosity ha estado operando en Marte durante más de 10 años y depende de los casquillos de polímero de metal autolubricantes de GGB para ayudar a perforar muestras de roca. También a bordo hay dos cojinetes Timken de ¼ de pulgada (6,35 mm) que hacen funcionar una bomba de vacío en apoyo del equipo analítico del rover. Esencialmente, GGB ayuda a recopilar las muestras y Timken hace posible conocerlas. Ambos son cruciales para el éxito de la misión.

Tanto Timken como GGB son compatibles con el rover Curiosity que ha estado explorando Marte durante más de una década.
Legado compartido, productos complementarios
GGB se fundó en 1899, el mismo año en que Timken comenzó a producir su primer rodamiento de rodillos cónicos patentado. También similar a Timken, GGB demostró un liderazgo temprano en mercados clave, inventando el primer cojinete de polímero de metal autolubricado, y son reconocidos por su excelencia en ingeniería de aplicaciones.
Chris Small, presidente de GGB, agregó que esto es lo que distingue a GGB en el mercado mundial de cojinetes lisos.
“Es extremadamente competitivo, pero podemos ganar clientes debido a nuestras sólidas capacidades de ingeniería de aplicaciones y nuestro legado de innovaciones en ciencia de materiales”, dijo. “Colaborar con los clientes, diseñar sus aplicaciones y resolver sus problemas más críticos genera mucha lealtad”.
Y al igual que Timken, GGB tiene una huella de fabricación global comprometida con la seguridad, la calidad y la eficiencia, en apoyo de una línea de productos en constante evolución.
“GGB tendrá un impacto notable debido a su tamaño y alcance, dijo Roellgen. Tienen capacidades y productos nuevos para nuestros clientes. Tenemos el acceso al canal para llevarlos a nuevos espacios de mercado. Desde el punto de vista de la creación de valor para el cliente, es bastante emocionante”.
Mientras que los ingenieros de GGB se especializan en recubrimientos de polímeros, plásticos de ingeniería, compuestos reforzados con fibra y bimetales, Timken se ha especializado durante mucho tiempo en la ciencia de los materiales y la tribología relacionada con los rodamientos de acero. El Dr. Carl Hager, especialista en tribología de Timken reconocido internacionalmente, explica.
Published: 2023/01/23