Leadership
Timken et GGB : expertise et innovation exponentielles
Timken a réalisé 24 acquisitions depuis 2010 pour faire progresser son expertise en matière de roulements techniques et de mouvement industriel. Le dernier en date, GGB, propose des solutions techniques supplémentaires qui renforcent la position de Timken sur des marchés stratégiques clés.
Chez GGB, les ingénieurs appliquent des connaissances spécialisées en science des matériaux et en tribologie pour innover dans les revêtements polymères et les solutions de paliers lisses pour les applications industrielles, y compris les pompes et les compresseurs, le CVC, le tout-terrain, l’énergie, la manutention et l’aérospatiale. Avec l’acquisition de GGB, Timken diversifie son expertise technique et son leadership mondial dans les roulements de haute technicité, permettant aux clients d’accéder à davantage de solutions de roulements personnalisées sur un plus grand nombre de marchés.

GGB innove et personnalise les revêtements polymères et les solutions de paliers lisses pour des applications telles que les pompes et les compresseurs, le CVC, le tout-terrain, l’automobile, l’énergie, la manutention et l’aérospatiale.
Innovation exponentielle pour changer les tendances du design
Andreas Roellgen, vice-président exécutif et président du groupe Engineered Bearings, a déclaré que l’acquisition de GGB s’appuie sur les « technologies de revêtement avancées et les solutions personnalisées de Timken pour les besoins spécifiques des clients sur des marchés fragmentés ». Bien que chaque acquisition vise à ajouter de la valeur pour les clients, plus il y a de synergies, plus le potentiel est grand.
« Timken possède de très solides capacités en science des matériaux, en ingénierie des surfaces et en tribologie – spécifiques aux roulements en acier avec éléments roulants », a déclaré Roellgen. « GGB s’appuie sur le renforcement des connaissances au-delà des compétences en acier dans les trois domaines qui aident à répondre aux tendances techniques émergentes pour nos clients. »
Deux de ces tendances sont l’allègement et la réduction des effectifs dans des applications telles que les véhicules électriques et l’énergie éolienne . Les solutions de paliers lisses GGB y contribuent en utilisant une large gamme de matériaux tels que des revêtements polymères, des plastiques techniques, des composites renforcés de fibres et des bimétalliques.
Dans de nombreux cas, les deux sociétés conçoivent des solutions adjacentes ultra-performantes pour les mêmes clients et équipements.
Par exemple, le rover Curiosity opère sur Mars depuis plus de 10 ans et dépend des bagues métal-polymère autolubrifiantes GGB pour aider à forer des échantillons de roche. À bord se trouvent également deux roulements Timken de ¼ de pouce (6,35 mm) qui font fonctionner une pompe à vide à l’appui de l’équipement analytique du rover. Essentiellement, GGB aide à rassembler les échantillons et Timken permet d’en apprendre davantage à leur sujet. Les deux sont essentiels au succès de la mission.

Timken et GGB prennent en charge le rover Curiosity qui explore Mars depuis plus d’une décennie.
Héritage partagé, produits complémentaires
GGB a été fondée en 1899, la même année où Timken a commencé à produire son premier roulement à rouleaux coniques breveté. Également similaire à Timken, GGB a démontré très tôt son leadership sur des marchés clés, en inventant le premier roulement métal-polymère autolubrifié, et ils sont reconnus pour leur excellence en ingénierie d’application.
Chris Small, président de GGB, a ajouté que c’est ce qui distingue GGB sur le marché mondial des paliers lisses.
« C’est extrêmement compétitif, mais nous sommes en mesure de gagner des clients grâce à nos solides capacités d’ingénierie d’application et à notre héritage d’innovations en science des matériaux », a-t-il déclaré. « Collaborer avec les clients, concevoir leurs applications et résoudre leurs problèmes les plus critiques apporte une grande fidélité. »
Et comme Timken, GGB a une empreinte de fabrication mondiale engagée dans la sécurité, la qualité et l’efficacité, à l’appui d’une gamme de produits en constante évolution.
« GGB aura un impact notable en raison de sa taille et de sa portée », a déclaré Roellgen. Ils ont des capacités et des produits nouveaux pour nos clients. Nous avons l’accès au canal pour les faire entrer dans de nouveaux espaces de marché. Du point de vue de la création de valeur client, c’est assez excitant.
Alors que les ingénieurs de GGB se spécialisent dans les revêtements polymères, les plastiques techniques, les composites renforcés de fibres et les bimétalliques, Timken s’est depuis longtemps spécialisé dans la science des matériaux et la tribologie liée aux roulements en acier. Le Dr Carl Hager, spécialiste de la tribologie Timken de renommée internationale, explique.
Last Updated: 2023/01/27
Published: 2023/01/23