Innovación
SPINEA juega un papel central en la transformación de las ciudades del mundo
La población humana mundial está aumentando a un ritmo de alrededor del 1,1 % anual y los centros urbanos, que reciben la mayor parte de ese crecimiento, están alcanzando los límites de lo que las tecnologías y estructuras organizativas actuales pueden enfrentar. El setenta por ciento de las emisiones de cambio climático provienen de las ciudades, y la congestión del tráfico está alcanzando niveles intolerables.
El transporte público, los robots y los vehículos eléctricos jugarán un papel en la solución, pero EDAG Group, un proveedor independiente líder en servicios de ingeniería global, la está abordando de manera global, integrando muchos sistemas previamente aislados en un único ecosistema integrado de “ciudad inteligente” que es más limpio, más seguro, más eficiente y más conectado.
Para conducir a los robots al centro de ese ecosistema, EDAG confía en los actuadores DriveSpin® personalizados de SPINEA. Así es como funciona:
En el centro de la solución EDAG hay una flota de robots modulares en red capaces de realizar de forma autónoma los diversos servicios que requiere la vida urbana como eliminación de basura, jardinería, transporte, entregas, limpieza de calles y mucho más. Los CityBots de EDAG funcionarán las 24 horas del día en áreas definidas donde los vehículos privados, excepto las bicicletas, ya no estarán permitidos. El flujo de tráfico optimizado por software reducirá la contaminación y el estrés, por lo que las personas que viven y trabajan allí pueden disfrutar de una mayor comodidad, movilidad y seguridad.
[Embed]https://youtu.be/EToawaD519Y[/embed]
El sistema modular CityBot de EDAG se basa en un solo tractor eléctrico que, al agregar varios accesorios, se puede utilizar en un número casi infinito de formas. “La idea es crear un flujo constante de tráfico en toda la ciudad”, comenta Josef Strohbach, gerente de Ventas de Territorio de SPINEA. Cuando un tractor termina una tarea, cambiará a otro módulo y hará otra cosa. Mientras que algunas tareas deben completarse durante el día, otras pueden hacerse por la noche, equilibrando así el flujo del tráfico.
El equipo de SPINEA trabaja con EDAG Group para entregar actuadores DriveSpin para los motores eléctricos del cubo de rueda del tractor, proporcionando una dirección eficiente en todas las ruedas que le permite mover cada rueda de forma independiente hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados.
Casos de uso ilimitados. Una única solución SPINEA.
“Solo unos pocos productos en el mundo podrían cumplir con las limitaciones de espacio y los requisitos de densidad de torque para esta aplicación”, afirma Strohbach. Para entrar en el espacio envolvente, los actuadores deben ser lo más pequeños y planos posible, y llevar el torque necesario para que el tractor pueda encauzarse con precisión en cualquier situación que encuentre.
“Solo unos pocos productos en el mundo podrían cumplir con las limitaciones de espacio y los requisitos de densidad de torque para esta aplicación”.
Josef Strohbach
Director de Ventas Territoriales, SPINEA
Los actuadores DriveSpin combinan el reductor TwinSpin® de SPINEA con un servomotor de CA. “No es usual que una caja de engranajes funcione continuamente, pero nuestros engranajes cicloidales son ideales para el trabajo 24/7 del CityBot de EDAG ”, sostiene.
Cuando el equipo de EDAG se acercó a SPINEA, estaban trabajando en una línea de tiempo corta, y el actuador estándar de SPINEA se ajustaba a las especificaciones con modificaciones adaptadas a la aplicación. “La modularidad de nuestros actuadores DriveSpin permite un desarrollo rápido”, comenta Strohbach. “Nuestro equipo fue capaz de reaccionar y responder rápidamente para adecuarse a los requisitos del cliente”.
Formando el futuro de las ciudades del mundo
EDAG Group ha probado el ecosistema CityBot en sus instalaciones en Fulda, Alemania y está pasando a la siguiente etapa, la prueba de un sistema más grande en el laboratorio “Campus Free City” del estadio Deutsche Bank Park de Frankfurt, financiado por el Ministerio Federal de Asuntos Digitales y Transporte. Allí, los CityBots de EDAG realizarán todo, desde el transporte de visitantes con restricciones de movilidad y el riego de árboles hasta el suministro de cabinas de cerveza. La fase de pruebas está programada para durar hasta poco antes de los partidos del Campeonato de Europa de la UEFA 2024 en junio.
EDAG está en conversaciones con aeropuertos y ciudades de todo el mundo para integrar el ecosistema CityBot en la infraestructura local. Es un momento emocionante, afirma Strohbach. “Es una tecnología y aplicación totalmente nueva para el transporte y para SPINEA. Estamos muy contentos de participar en esta etapa temprana del proceso, para ayudar a dar forma al futuro de la movilidad y las ciudades del mundo”.
Timken trabaja con los fabricantes para ofrecer una mayor eficiencia y rendimiento a medida que el mercado de vehículos comerciales eléctricos se expande por todo el mundo. Leer más.

Published: 2024/02/27