Conducem mișcarea liniară prin gamă, timp de livrare și instrumente digitale

Companiile de producție devin artiști care își schimbă rapid consumațiile. Industria auto, de exemplu, se confruntă cu fluctuații ale cererii între vehiculele electrice și cele pe benzină, forțându-le să-și reconfigureze fabricile mai des.

Aceste fabrici sunt automatizate, ceea ce înseamnă că furnizorii de mișcare liniară precum Rollon din cadrul Timken joacă un rol important, oferind unitățile robot de transfer de mare capacitate (RTU) și sistemele de tip portal, care extind gama de roboți de mari dimensiuni. Rollon se deosebește de alți furnizori, deoarece inginerii săi pot personaliza și livra aceste sisteme mai degrabă în câteva săptămâni, decât în câteva luni – astfel încât clienții să își poată reconfigura fabricile mult mai rapid, pentru a ține pasul cu piețele în schimbare.

Nu este vorba doar de automobile și nu este vorba doar de RTU și sisteme de tip portal. „Astăzi, multe sectoare industriale, inclusiv cele de echipamente medicale, semiconductori, căi ferate, aerospațiale și de manipulare a materialelor necesită tipul de soluții personalizate de mișcare liniară pe care Rollon le oferă”, spune Rüdiger Knevels, președintele Rollon, „și adesea au nevoie de ele într-un timp foarte scurt”.

Pentru a construi o platformă de mișcare liniară care deservește baza de clienți în creștere a Rollon, Knevels a realizat extinderea portofoliului său de produse pentru a include o gamă largă de componente liniare, dispozitive și sisteme de acționare, șuruburi cu bile și unități de rotație. Echipa Rollon construiește fiecare adăugire într-o platformă de produse modulară – un model de afaceri pe care l-au inițiat în pionierat acum 20 de ani – astfel încât fiecare client să beneficieze de timpi de personalizare și livrare scurți.


„Avem o flexibilitate foarte mare astăzi pentru a face ceea ce le este necesar clienților, fie că este vorba de un ghidaj liniar, personalizat, un sistem de acționare cu trei axe sau o soluție de sistem complet echipat. Inovăm pentru clienții noștri și continuăm să ne dezvoltăm.

Rudi Knevels
președinte la Rollon, din cadrul Timken

vertical space added


Soluții complete de mișcare liniară, cu acces digital lider în industrie

Rollon a devenit parte a The Timken Company în 2018 și s-a dezvoltat extraordinar de atunci. Bazându-se pe începuturile sale în calitate de jucător de nișă care vinde componente liniare, acum servește ca piatră de temelie a platformei Timken de mișcare liniară, aflată în expansiune.

Soluții de utilaje inteligente (iMS) s-a alăturat platformei în 2021, extinzând capacitățile Rollon pe șapte axe cu acele RTU de mare capacitate și sistemele de tip portal, pe care clienții care au fabrici și depozite automatizate le consideră indispensabile astăzi.

Nadella Group s-a alăturat în aprilie 2023, extinzând gama de tehnologii de mișcare liniară de mare capacitate pe care clienții Timken se pot baza – și a adus cu ea alte cinci mărci de frunte. Shuton și Ipiranga produc șuruburi cu bile, de înaltă precizie, pentru aplicații cu sarcină mare. Durbal și Chiavette Unificate oferă capete de tijă, rulmenți sferici, mecanisme cu articulații și articulații unghiulare și axiale.

Rosa Sistemi s-a alăturat în octombrie 2023, oferind ghidaje cu role, de înaltă precizie – populare pentru clienții din domeniul mașinilor-unelte, metrologiei și echipamentelor medicale.

Someone holding a measurement device against fabricated metal pieces
Astăzi, Timken este un magazin universal pentru soluții personalizate de mișcare liniară. Grupul global de vânzări Rollon susține întreaga gamă de produse și, în curând, clienții vor putea accesa întregul portofoliu de mărci pe platforma digitală, „MyRollon”. „Cu ajutorul „MyRollon”, clienții pot identifica, alege și dimensiona produse pentru aplicațiile lor, fără a apela la inginerii noștri”, spune Knevels. „Este o platformă uriașă, care ne diferențiază ca lider pe piața noastră.”

Viitorul rămâne modular – pentru clienții mai agili,

expansiunea Rollon și viitorul acesteia sunt conduse de o concentrare neobosită asupra clienților. „Avem o flexibilitate foarte mare astăzi pentru a face ceea ce le este necesar clienților, fie că este vorba de un ghidaj liniar, personalizat, un sistem de acționare cu trei axe sau o soluție de sistem complet echipat. Inovăm pentru clienții noștri și continuăm să ne dezvoltăm.”

Deoarece soluțiile personalizate, orientate spre client, constituie o concentrare atât de intensă pentru Rollon, echipa adaugă sute de noi soluții de mișcare liniară la platformă, în fiecare an. Pentru a oferi experiență localizată și rezolvare a problemelor la fața locului pentru clienții de la nivel mondial, se plănuiește adăugarea mai multor unități de producție Rollon în întreaga lume. În viitor, clienții se pot aștepta să vadă și produse Rollon echipate cu senzori pentru a susține inițiativele „Industria 4.0”.

Prin expansiunea sa, modelul de afaceri al Rollon rămâne principiul său călăuzitor. „Ori de câte ori adăugăm o marcă sau un produs la gama noastră, ne gândim mai întâi să le integrăm într-o platformă modulară”, spune Knevels. Este un model care îi ajută pe clienți să acționeze rapid în fața piețelor în schimbare și este o strategie câștigătoare pentru Rollon.


Extinderea platformei de mișcare liniară a Timken este paralelă cu extinderea sa în tehnologii de acționare de precizie – și aceasta extrem de cerută de partea clienților din industria de prelucrare. Citiți mai mult.