Sustentabilidade
Sustentabilidade: boas práticas de negócios
Conforme a comunidade global testemunha o agravamento dos efeitos das mudanças climáticas, mais consumidores estão escolhendo produtos que utilizam padrões de sustentabilidade.

Engenharia de aplicação
- Desenvolvemos soluções com foco no cliente para a próxima geração dos problemas e aplicações mais desafiadores do mundo.
Necessidade de mercado
- Inovamos em tecnologias de produtos e processos com foco nas necessidades do mercado em constante mudança e nas tendências emergentes.
Know-how especializado
- Somos globalmente reconhecidos por nosso know-how especializado em controle de atrito, ciência dos materiais e transmissão de potência.
O Processo de engenharia sustentável da Timken, descrito no relatório de CSR (Responsabilidade social corporativa), detalha como os produtos da Timken® permitem avanços em objetivos de sustentabilidade para a empresa e seus clientes. Scott Hyde, cientista sênior da equipe de P&D da Timken, ajudou a descrever e documentar o que a Timken vem fazendo há muitos anos. Ele trabalhou com questões de eficiência durante toda a sua carreira de 30 anos na Timken — trabalho que tem um papel significativo nos atuais esforços de sustentabilidade.
Vantagem de sustentabilidade da Timken
“A função básica de um rolamento é transferir movimento de forma a reduzir o atrito”, afirma Hyde. “Melhoramos os projetos originais ao longo dos anos, mas, na essência, um rolamento é um produto inerentemente eficiente.”
Rolamentos também são feitos de aço — “o material mais reciclável que temos”, diz ele. “A maior parte do aço que compramos vem de sucata reciclada e a maioria de nossos rolamentos é 100% reciclável.”
No entanto, a história de sustentabilidade não para por aí. Ao longo dos anos, engenheiros da Timken continuaram a otimizar o desenho dos rolamentos. Os rolamentos PDFE (densidade de potência com economia de combustível) da Timken são um exemplo, pois entregam mais torque e potência em um volume menor para ajudar fabricantes de veículos a fazerem a transição para veículos elétricos.

Otimizados contra perda de potência
Os rolamentos que economizam combustível da Timken reduzem o consumo de energia em até 30% quando comparados com rolamentos convencionais. A redução do consumo de energia nos rolamentos também pode melhorar a economia de combustível em até 2%.
Os engenheiros da Timken trabalham constantemente para otimizar os rolamentos contra perda de potência, oferecendo soluções que excedem consistentemente os padrões do setor e as expectativas dos clientes. No entanto, o trabalho com sustentabilidade de produtos não se trata apenas de desempenho, mas também de facilitar a instalação e a manutenção, reduzir etapas e requisitos e estender a vida útil por meio de cálculos e técnicas de modelagem preditiva.
“Temos uma abordagem holística de sustentabilidade”, afirma Hyde. “Nossos produtos ajudam os clientes a reduzirem custos com energia em todas as fases do ciclo de vida do produto.”
“Melhoramos os projetos originais ao longo dos anos, mas, na essência, um rolamento é um produto inerentemente eficiente.”
Scott Hyde
Cientista sênior, P&D da Timken
A transição para fabricação mais eficiente
Novos processos também tornam a fabricação mais eficiente. Em 2014, as instalações da Timken começaram a instalar processos de tratamento térmico alternativos ao seu histórico processo de cementação com processos de têmpera total mais eficientes e ecológicos. “Com a cementação, os produtos podem ficar em um forno por mais de uma semana para alcançar os requisitos de resistência do projeto”, diz Hyde. “Técnicas de têmpera total reduzem consideravelmente os tempos de forno. Além disso, a Timken está utilizando processos de têmpera por indução, que permitem usar a tecnologia de aquecimento sob demanda.”

Feito com conteúdo reciclado
Os rolamentos de rolos cônicos projetados pela Timken exclusivamente para aplicações de eixo principal ajudam a movimentar turbinas eólicas em todo o mundo. Os rolamentos são feitos com até 100% de aço reciclado.
Esses processos continuam a ser refinados. “Hoje também utilizamos austêmpera, o que reduz a distorção do produto para que haja menos entrada e desperdício de material”, afirma ele. “Enquanto o tratamento térmico anterior exigia que diferentes designações de peça fossem processadas separadamente, a austêmpera nos permite combinar diferentes tamanhos de anéis para que possamos carregar os fornos com mais eficiência.”
Hyde tem orgulho da função que desempenha para tornar a fabricação mais sustentável na Timken. “Pode ser desafiador projetar exatamente o desempenho apropriado”, diz ele. “Mas com um século de experiência em ciência dos materiais e metalurgia, a Timken tem o know-how para fornecer rolamentos seguros e confiáveis utilizando processos mais eficientes.”
Boas práticas de negócios são boas para o planeta
Os esforços de sustentabilidade da Timken vão muito além de rolamentos. Os sistemas de lubrificação automática da Groeneveld-BEKA, por exemplo, reduzem o desperdício de graxa e a contaminação do solo, e equipes em todo o mundo estão implementando soluções criativas para tornar as instalações da Timken mais sustentáveis. A energia usada na instalação da Groeneveld-BEKA em Wannberg, Alemanha, já vem 100% de fontes de energia renováveis.
Também não se trata apenas de responsabilidade social. Conforme a Timken diminui sua pegada de carbono, ela também reduz os custos para os clientes e a empresa. “Tudo o que pudermos fazer para economizar energia também é bom para os negócios”, afirma Hyde. “Conforme desenvolvemos processos mais eficientes e sustentáveis, nos tornamos uma empresa melhor e mais sólida.”
Hoje, energia renovável é o maior setor de mercado final da Timken. Veja como produtos da Groeneveld-BEKA ajudam a energia eólica a crescer.
Published: 2023/08/9
“Melhoramos os projetos originais ao longo dos anos, mas, na essência, um rolamento é um produto inerentemente eficiente.”