Investim în viitorul transportului aerian comercial

Numărul călătorilor din companiile aeriene a revenit la nivelurile din 2019 și continuă să crească. Dar, chiar dacă perioada COVID-ului a trecut pentru industria transportului aerian comercial, acea perioadă de reducere a traficului continuă să fie o problemă pentru producătorii de aeronave care se străduiesc să recupereze handicapul creat.

Având lanțurile de aprovizionare întinse la maximum, ir cererea fiind în creștere, companiile aeriene caută să consolideze lanțurile de aprovizionare prin extinderea ansamblului lor de aprovizionare de bază, consolidându-le în jurul câtorva motoare foarte eficiente, „bune la toate”, și al tendinței spre avioane mai mici, cu un singur culoar, cu o mai bună eficiență a consumului de combustibil.

De la motoare și roți de aterizare la interioare de cabină, producătorii de aeronave se bazează pe produsele Timken pentru proiectele lor. Compania a jucat un rol-cheie în transformarea călătoriilor aeriene comerciale începând cu anul 1935 și întâmpină avântul actual prin mărirea capacității de producție și realizarea unor investiții semnificative în industria aerospațială.

Le oferim clienților flexibilitate și calitate lipsită de compromisuri

Nu este nimic simplu în fabricarea rulmenților pentru aeronavele cu care zboară milioane de oameni în fiecare zi. „Rulmenții aerospațiali sunt bogați în caracteristici, au toleranțe stricte, inspecții frecvente și cerințe de trasabilitate detaliate”, spune Abby Causey, directorul unității de producție Timken din Shiloh, Carolina de Nord.

Fiecare client vine cu cerințe specifice, care adaugă complexitate și timp. „Întâmpinăm aceste provocări prin procese puternice și o mentalitate de îmbunătățire continuă”, spune ea. „Investițiile în fabrica noastră ne ajută să îmbunătățim fiabilitatea și randamentele și să reducem timpii de execuție și costurile.”


„Flexibilitatea și experiența noastră, precum și angajamentul nostru de a oferi calitate lipsită de compromisuri, fac din noi un partener aerospațial ideal.”

Dave Prock
Inginer de aplicații


Astăzi, echipa lui Causey primește mai multe cereri de prototipuri de rulmenți personalizați. „Uneori, clienții se grăbesc – poate au încercat să facă rulmentul în altă parte și au eșuat. Facem tot posibilul să ne condensăm timpii de livrare și să le oferim ceea ce au nevoie atunci când au nevoie de ei”, spune ea.

„Prin natura sa, industria aerospațială este concentrată asupra clientului”, spune Dave Prock, inginer de aplicații. „Flexibilitatea și experiența noastră, precum și angajamentul nostru de a oferi calitate lipsită de compromisuri, fac din noi un partener aerospațial ideal”

Întâmpinăm o revoluție cu investiții proactive

Prock, împreună cu echipa de inginerie de aplicații a Timken, este persoana de legătură cu clienții Timken, care coordonează dezvoltarea și fabricarea rulmenților arborelui principal pentru motoarele de aeronave de ultimă generație. „Aceste noi motoare reprezintă un progres semnificativ față de platformele anterioare”, spune el. „Acestea produc modificări fundamentale în arhitectura motoarelor, pentru a le face mai eficiente și mai puternice.”

Rulmenții hibrizi de la Timken combină elemente de rulare ceramice și inele din oțel suprafinisate. Această combinație „hibridă” oferă performanțe superioare, asigurând o durată de viață remarcabilă și caracteristici de funcționare la viteze mari.

De exemplu, proiectanții de avioane speră să reducă emisiile de combustibil și de dioxid de carbon prin dezvoltarea unor motoare care utilizează atât hidrogen, cât și combustibili durabili pentru aviație. Iar producătorii de motoare caută capacitate de producție, precum și experiență privind calitatea și ingineria.

„Evidențele noastre impresionante privind livrarea și reputația privind calitatea ne-au oferit un avantaj în ochii clienților noștri fabricanți de motoare”, spune Katherine Wiley, manager de cont. „Iar acum, investițiile noastre proactive poziționează Timken ca fiind mai mult decât un simplu furnizor de rulmenți. Suntem cu adevărat un partener pe termen lung.”

„Munca depusă la echipa de arbori principali ai motorului aeronavei, pentru a ne dezvolta capacitățile de producție este impresionantă”, spune Prock. Noile echipamente și tehnologii susțin pozițiile exigente ale arborelui principal din aceste motoare noi, precum și modernizările cu rulmenții cutiei de viteze și ai angrenajelor de aterizare pentru care Timken este cunoscută.

„Este dovada că suntem un partener strategic care investește proactiv”, spune Wiley. „Aici, la Timken, trăim acest lucru în fiecare zi – noi active cumpărate, noi resurse puse în proiecte, care se concentrează continuu pe valori și calitate.”

„Clienții cheie sunt în mod direct afectați de aceste investiții și aceasta arată rolul semnificativ pe care industria aerospațială îl joacă la Timken. După mai mult de un secol de muncă grea și inovație, mai sunt încă multe descoperiri uimitoare de făcut – și aceasta face ca totul să fie atât de interesant.”

headshot of jeff smith

Abby Causey

Manager fabrică

Localizare: Bucyrus, OH

Ani de angajare la Timken: 10

DESPRE MODUL ÎN CARE ÎȘI MOTIVEAZĂ ECHIPA:

„Înțelegerea aplicațiilor pe care le implementăm este un factor de motivare important pentru oamenii care lucrează aici. Există o anumită mândrie în faptul de a putea spune: „Fac această piesă care este esențială pentru siguranța zborului, care ajută avioanele să aterizeze în siguranță de fiecare dată.”

headshot of cory smith

Katherine Wiley

Manager de cont

Localizare: Columbus, OH

Ani de angajare la Timken: 15

DESPRE CEEA CE O ENTUZIASMEAZĂ ÎN LEGĂTURĂ CU POSTUL EI:

„Datorită investițiilor Timken din ultimul deceniu, putem acum să furnizăm toate aspectele legate de aeronavă – și acest lucru este foarte interesant.”

headshot of john Renaud

Dave Prock

Inginer de aplicații

Localizare: Keene, NH

Ani de angajare la Timken: 31

DESPRE CEEA CE ÎL MOTIVEAZĂ:

„Cele mai bune zile ale mele sunt atunci când ajut un client să rezolve o problemă cu care se luptă de mult timp. Iată ce mă face să simt că trăiesc: faptul de a discuta cu clienții și de a-i ajuta să-și rezolve problemele tehnice dificile.”


Inginerii aerospațiali ai Timken sunt echipa potrivită pentru cei mai importanți producători de aeronave, inclusiv pentru cei care lucrează la zboruri electrice. Citiți mai mult.