Investir dans l’avenir du transport aérien commercial

Les nombres de passagers aériens ont retrouvé les niveaux de 2019 et sont en augmentation. Mais même si les années Covid sont révolues pour l’industrie du transport aérien commercial, cette période de ralentissement oblige les constructeurs d’avions à rattraper le temps perdu.

Avec des chaînes d’approvisionnement tendues et une demande en hausse, les compagnies aériennes cherchent à renforcer leur chaîne d’approvisionnement en élargissant leur base d’approvisionnement principale, en se regroupant autour de quelques moteurs polyvalents très efficaces et en s’orientant vers des avions à réaction à couloir unique plus petits et plus économes en carburant.

Des moteurs aux trains d’atterrissage en passant par les intérieurs de cabine, les constructeurs d’avions s’appuient sur les produits Timken pour leurs conceptions. La société a joué un rôle clé dans la transformation du transport aérien commercial dès 1935 et répond à la demande actuelle en augmentant sa capacité de production et en réalisant d’importants investissements dans l’aérospatiale.

Satisfaire les clients avec souplesse, et une qualité sans compromis

La fabrication de roulements pour les avions que des millions de personnes empruntent chaque jour n’a rien de simple. « Les roulements aérospatiaux comportent de nombreuses caractéristiques, avec des tolérances strictes, des inspections fréquentes et des exigences de traçabilité détaillées », explique Abby Causey, directrice de l’usine Timken de Shiloh (Caroline du Nord).

Chaque client a des exigences spécifiques, qui ajoutent de la complexité et du temps. « Nous relevons ces défis grâce à des procédés solides et à un état d’esprit d’amélioration continue, explique-t-elle. Les investissements dans nos usines nous permettent d’améliorer la fiabilité et les rendements tout en réduisant les délais et les coûts. »


« Notre souplesse et notre expertise, ainsi que notre engagement pour une qualité sans compromis, font de nous un partenaire idéal pour l’aérospatiale. »

Dave Prock
Ingénieur d’application


Aujourd’hui, l’équipe de Mme Causey reçoit davantage de demandes de prototypes pour des roulements sur mesure. « Parfois, les clients ont des délais serrés, ils ont peut-être essayé de fabriquer le roulement ailleurs, mais sans succès. Nous faisons de notre mieux pour raccourcir nos délais de livraison et leur fournir ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. », explique-t-elle.

« Le secteur de l’aérospatiale est par nature centré sur le client », affirme Dave Prock, ingénieur d’application. « Notre souplesse et notre expertise, ainsi que notre engagement pour une qualité sans compromis, font de nous un partenaire idéal pour l’aérospatiale. »

Répondre à une révolution par des investissements proactifs

M. Prock, ainsi que l’équipe d’ingénieurs d’application de Timken, assurent la liaison avec les clients de Timken pour le développement et la fabrication de roulements d’arbre principal pour la prochaine génération de moteurs d’avion. « Ces nouveaux moteurs représentent une avancée significative par rapport aux plateformes précédentes, ajoute-il. Ils apportent des changements radicaux à l’architecture des moteurs pour les rendre plus efficaces et plus puissants. »

Les roulements hybrides de Timken combinent des éléments roulants en céramique avec des bagues en acier superfini. Cette combinaison « hybride » permet d’obtenir des performances supérieures, avec une durée de vie et des caractéristiques de fonctionnement exceptionnelles à des vitesses élevées.

Par exemple, les concepteurs aéronautiques espèrent réduire les émissions de carburant et de dioxyde de carbone grâce à la mise au point de moteurs compatibles avec l’hydrogène et les carburants aéronautiques durables. Par ailleurs, les fabricants de moteurs recherchent des capacités de production, ainsi que des compétences en matière de qualité et d’ingénierie.

« Nos résultats impressionnants en matière de livraison et notre réputation de qualité nous ont donné un avantage auprès de nos clients du secteur des moteurs, déclare Katherine Wiley, responsable de compte. Aujourd’hui, nos investissements proactifs permettent à Timken d’être plus qu’un simple fournisseur de roulements. Nous sommes vraiment un partenaire à long terme. »

« Le travail effectué par l’équipe chargée de l’arbre principal des moteurs d’avion pour développer nos capacités de fabrication est impressionnant », déclare M. Prock. De nouveaux équipements et de nouvelles technologies prennent en charge les positions exigeantes de l’arbre principal de ces nouveaux moteurs, ainsi que les améliorations apportées aux roulements des réducteurs et des trains d’atterrissage qui font la réputation de Timken.

« C’est la preuve que nous sommes un partenaire stratégique qui investit de manière proactive, déclare Mme Wiley. Chez Timken, nous le vivons tous les jours : de nouveaux actifs acquis, de nouvelles ressources affectées à des projets, une attention constante portée aux valeurs et à la qualité. »

« Les principaux clients sont directement concernés par ces investissements, ce qui montre le rôle important que joue l’aérospatiale chez Timken. Après plus d’un siècle de travail acharné et d’innovation, il reste encore des percées étonnantes à réaliser, et c’est ce qui est passionnant. »

headshot of jeff smith

Abby Causey

Directrice d’usine

Site : Bucyrus, Ohio

Années avec Timken : 10

COMMENT ELLE MOTIVE SON ÉQUIPE :

« La compréhension des applications auxquelles nos roulements sont destinés est une grande source de motivation pour les personnes qui travaillent ici. Il y a beaucoup de fierté à pouvoir dire : « Je fabrique cette pièce qui est essentielle à la sécurité des vols, qui aide les avions à atterrir en toute sécurité à chaque fois ». »

headshot of cory smith

Katherine Wiley

Responsable de compte

Site : Columbus, Ohio

Années avec Timken : 15

CE QUI LA PASSIONNE DANS SON TRAVAIL :

« Grâce aux investissements réalisés par Timken au cours des dix dernières années, nous pouvons désormais fournir tous les roulements des avions, et c’est passionnant. »

headshot of john Renaud

Dave Prock

Ingénieur d’application

Site : Keene, New Hampshire

Années avec Timken : 31

CE QUI LE MOTIVE :

« Je passe mes meilleurs moments lorsque j’aide un client à résoudre un problème qu’il cherche à résoudre depuis longtemps. C’est vraiment ce qui me fait avancer : S’asseoir avec les clients et les aider à résoudre des problèmes techniques difficiles. »


Les ingénieurs aéronautiques de Timken constituent l’équipe de référence pour les principaux fabricants d’avions, y compris ceux qui travaillent sur le vol électrique. En savoir plus.