Responsabilité
Pour l’avenir de l’ingénierie, tournez-vous vers Skyward
Qu’il s’agisse de démystifier les sciences pour les élèves des écoles primaires ou de proposer des expériences d’alternance à l’université pour former la prochaine génération d’ingénieurs, Timken et ses filiales investissent dans des partenariats qui font progresser l’enseignement des STIM à l’échelle mondiale. En Italie, les ingénieurs du groupe Rollon soutiennent Skyward, un groupe d’étudiants en ingénierie, dans sa tentative de remporter le concours annuel European Rocketry Challenge (EuRoC).
Skyward se compose d’étudiants de l’Université polytechnique de Milan, une des plus grandes écoles techniques d’Europe, d’où sont sortis plusieurs ingénieurs de Rollon. Les membres de Skyward ont commencé à concevoir et à présenter des fusées à l’EuRoC en 2022. En 2022, la première année où le groupe a reçu le soutien de Rollon, ils ont gagné.
« Ce travail est une affaire personnelle pour beaucoup d’entre nous, déclare Alberto De Giorgi, développeur commercial de Rollon pour l’industrie aérospatiale, qui a obtenu sa licence et sa maîtrise en ingénierie mécanique à l’Université polytechnique de Milan. Nous aidons les étudiants de notre ancienne université et soutenons la fuséologie, ce qui n’est pas une application que nous voyons tous les jours dans le mouvement linéaire. »
Apprendre (et gagner) avec Rollon
Les étudiants de Skyward ont d’abord contacté Rollon pour la même raison que tous les clients : résoudre un problème technique. Les premières solutions de mouvement linéaire fournies à Skyward par une autre entreprise avaient entraîné un problème avec le prototype. La demande initiale a évolué vers une collaboration sur la participation de Skyward à l’EuRoC 2022, Pyxis, qui a été lancée avec succès et a atteint une altitude de 3 033 mètres. Cela a suffi pour remporter le concours du lancement le plus réussi d’une fusée à 3 000 mètres, ainsi que le prix technique de l’EuRoC.
Les ingénieurs de Rollon ont apporté des conseils en matière de conception et des solutions de mouvement linéaire miniature pour le système d’aérofreinage de la fusée. Les aérofreins ont aidé la fusée Pyxis à réduire progressivement sa vitesse après le lancement afin qu’elle puisse atteindre son objectif d’apogée à 3 000 mètres. Au fur et à mesure que les freins recevaient des données par le biais de la télémétrie et de l’électronique intégrée, les mini-rails mono Rollon® étaient activés pour aider à déployer et à rétracter les aérofreins dans la position appropriée.
« Les rails linéaires réduisent les frottements et permettent aux aérofreins d’être déployés et rétractés à des vitesses proches de la vitesse de croisière d’un avion de ligne, a expliqué M. De Giorgi. La taille des aérofreins est celle d’une carte de crédit ; sans rails performants, il serait impossible de les ouvrir et de les régler correctement. »
Les ingénieurs de Rollon ont fourni des conseils et des solutions similaires pour la fusée du concours EuRoC 2023 de l’équipe Skyward, Gemini.
Résoudre les problèmes ensemble
Souvent, les ingénieurs de l’ensemble des entreprises Timken encadrent les étudiants dans le cadre de projets de classe ou de concours de conception. Les étudiants de Skyward ayant déjà accès à des professeurs d’une des meilleures écoles d’ingénieurs d’Europe, les ingénieurs de Rollon consultent les étudiants comme ils le feraient avec n’importe quel autre groupe de clients. Les étudiants acquièrent ainsi une expérience concrète en collaborant avec des fournisseurs techniques et en comprenant le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement techniques et de fabrication.
Chaque équipe Skyward est invité au siège de Rollon à Milan, à seulement 25 kilomètres de l’université, pour des réunions techniques et pour inspecter les solutions de rail linéaire avant leur livraison. Skyward fait part de ses progrès avec Rollon et d’autres fournisseurs sur les réseaux sociaux et partage les étapes importantes comme les mises à jour de la conception et les tests de lancement à chaque étape du projet.
« Nous suivons tout, a déclaré M. De Giorgi. À Rollon, tout le monde est très enthousiaste à l’idée de participer à la formation des futurs ingénieurs. »
Rollon et Skyward travaillent actuellement ensemble sur Lyrna, la fusée du groupe d’étudiants qui participera au concours EuRoC 2024.

« C’est bien de soutenir les étudiants, mais nous les traitons comme des clients. Leurs professeurs les encadrent ; nous leur montrons ce que ce sera de collaborer techniquement avec les fournisseurs lorsqu’ils rejoindront le marché du travail. »
Alberto de Giorgi
Responsable du développement commercial dans l’aérospatiale, Rollon
A rejoint Rollon en 2021
Diplômé de l’Université polytechnique de Milan en 2007 et 2010

« Il a été passionnant de voir les étudiants de Skyward présenter leurs projets et de partager leurs réussites et leurs défis. Ce que j’ai préféré, c’est regarder les vols de test en direct et découvrir les résultats. »
Luca Scaccabarozzi
Ingénieur mécanique pour le secteur de l’industrie, Rollon
A rejoint Rollon en 2019
Diplômé de l’Université polytechnique de Milan en 2016
Timken s’associe à divers organismes pour proposer des programmes pratiques qui inspirent des carrières dans le domaine des STIM dans le monde entier. Découvrez nos collaborations éducatives avec la NASA et l’école I PROMISE des LeBron James Family Foundations aux États-Unis.
Published: 2024/06/3