Sürdürülebilirlik
Hızla Büyüyen Bir Endüstride Karmaşık Mühendislik Sorunlarını Çözmek
Çin, 2020 tarihinde kurulan 71,7 GW kapasiteli yeni bir rüzgar santrali sayesinde rüzgar enerjisindeki önceki yıllık büyüme rekorunu iki katından fazla artırdı. Andy Zhou ve servis mühendisliği ekibi, rüzgar türbini üreticileriyle yeni tasarımlar üzerinde iş birliği yaparak ve sahadaki karmaşık uygulama sorunlarını çözerek bu hızlı büyümeye katkıda bulundu.
Timken’de 17 yıldır görev alan Zhou, inisiyatif alma ve sağlam teknik çözümler geliştirme konusundaki becerisi nedeniyle yönetim kademesine yükseldi. Andy Zhou, “Düşünce süreçlerimi ve görüşlerimi sorulmadan önce paylaşan benim” diyor. “Müşteriler ve yöneticiler açısından her zaman göze çarpan bir özellik.”
Zhou, çoğu 10 yıldan uzun süredir şirkette çalışan 12 mühendisten oluşan bir ekibi yönetiyor. Timken çalışanlarının uzun istihdam süresini, şirketin sunduğu fırsat zenginliğine bağlıyor.
“Servis mühendisleri birçok farklı uygulamayı ele alıyor ve en çok keyif aldığımız unsurlara odaklanma fırsatına sahibiz. Timken, endüstriyel üretim, yenilenebilir enerji veya robotik gibi alanlarda çeşitli eğitim ve rehberlik programları sunuyor.”
Andy Zhou
Servis Mühendisliği Müdürü
Andy Zhou, “Servis mühendisleri birçok farklı uygulamayı ele alıyor ve en çok keyif aldığımız unsurlara odaklanma fırsatına sahibiz” diyor. “Timken, endüstriyel üretim, yenilenebilir enerji veya robotik gibi alanlarda çeşitli eğitim ve rehberlik programları sunuyor.”
Zhou’ya göre ilgisini çeken unsurlar şu şekilde: rüzgar türbinlerinin karmaşık sorunları ve takım tezgahı teknolojileri. Kendisi Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi denizaşırı ülkelerde eğitim aldı, ki bu dünya genelindeki Timken çalışanları için normal bir durum. Bu ülkelerde yaşayan uzmanlar, Timken Çin ekibini eğitmek ve geliştirmek için Şanghay’da da zaman geçirdi.
Kendisi, “Ekibimiz tamamen yerel” diyor. “Hepimiz Çin kökenliyiz ve kendi ülkemizde rüzgar enerjisi kapasitesini geliştirmekten gurur duyuyoruz.”
Rüzgar türbini sorunları ve performansı hakkında kapsamlı bilgi
Bir servis mühendisi normal bir iş gününde emniyet kemerini takmış bir şekilde 80 metre yüksekliğindeki bir rüzgar türbininin içine tırmanırken görülebilir. Zhou, “Bazı meslektaşlarım bir türbine beş dakikadan daha kısa sürede tırmanabiliyor ama ben o kadar hızlı değilim” diyor. “Yaklaşık 20 dakikamı alıyor.”
Mühendisler ilgili noktaya vardığında olası sorunları tespit etmek için türbini dikkatli bir şekilde dinler. “Türbin çok gürültülüyse, rulman titreşimini kontrol ederiz. Uzmanlarımızın analiz etmesi adına titreşim frekansı verilerini toplarız, çünkü rulman iç kısımdan uygun şekilde kontrol edilemez.” “Bu adımdan sonra yağlayıcı durumunu kontrol etmek için gres numuneleri alabiliriz veya kullanım ömrü dolmuş bir rulmanı değiştirmeye karar verebiliriz.”
Timken pazara girmeden önce üretilen eski model rüzgar türbinleri, ana milde oynak makaralı rulmanlar (SRB’ler) kullanıyordu. Bu rulmanlar genellikle öngörülen kullanım ömrü dolmadan önce aşınır ve düşük performans sergiler, bu nedenle rüzgar santrali operatörleri teşhis ve değiştirme işlemleri için Timken mühendislerini aradığında, Timken konik makaralı rulmanlar genellikle bir çözüm olarak önerilir – çünkü bu ürünler rulman ana mil yatağının kullanım ömrünü uzatmak ve türbin performansını artırmak için tasarlanmıştır.

Türbinlerin boyutu büyüdükçe, birçok üretici rulman kullanım ömrünü uzatmak ve ana mil yüklerini daha iyi idare etmek için konik rulmanlara geçiyor.
Yüksek performanslı türbinler kurmak için OEM’lerle iş birliği
Türbinlere tırmanmak, Zhou’nun gününü geçirmek için kullanabileceği faaliyetlerden yalnızca biri. Yeni model geliştirmelerine yönelik rulmanlar tasarlamak, test etmek ve kurulumunu gerçekleştirmek adına genellikle OEM tasarımcıları ile birlikte çalışıyor. Bu çalışma devam ederken, ekibi ayrıca yeni rulman için uygun montaj, ayar ve bakım prosedürlerini detaylandıran kılavuzlar düzenliyor.
Çin’deki ilk rüzgar türbini üreticilerinden biri olan Zhejiang Windey, ana milin rulman konumunda ilk kez konik bir rulman kullanan yeni bir model tasarlamaya yardımcı olması adına geçtiğimiz günlerde Timken uzmanlığını talep etti. Ana mil rulmanları, tuttukları kanatlar rüzgarla savrulduğundan ağır ve çeşitli yüklere maruz kalır. Türbinlerin boyutu büyüdükçe, birçok üretici rulman kullanım ömrünü uzatmak ve ana mil yüklerini daha iyi idare etmek için konik rulmanlara geçiyor..
Zhou, rulman prototipini monte etmek için Zhejiang Windey tesisine geldiğinde, tolerans ölçümlerini düzeltmek ve müşterinin gelecekteki bakım işlemlerinde maliyetten ve zamandan tasarruf etmesine yardımcı olmak için ilgili kılavuzdan yardım aldı.
Karmaşık mühendislik problemlerini çözmek için gereken her şey
Zhou, her günün farklı olduğunu ve yapılan işin hiçbir zaman basit olmadığını söylüyor. Kendisi, “Her gün farklı bir sorunla karşılaşıyoruz” diyor. “Hiç beklemediğimiz bir şey olabilir. Acil veya çok karmaşık olabilir. Bir müşterinin karşılaşabileceği sorunun temel nedenini araştırmak ve belirlemek için her gün çok çalışıyoruz.”
Zhou, Timken markasının yüzü olarak hizmet etmekten ve Çin’in dört bir yanındaki müşterilerle güven bağı oluşturmaktan büyük gurur duyuyor ve bu karmaşık sorunları çözmek her zaman tatmin edici bir his yaşatıyor. Kendisi, “Daha iyi bir his yok” diyor.
Genç mühendislerle konuşurken verdiği mesaj son derece net: “Her zaman derim ki, bir sorununuz varsa, onunla yüzleşin. Yardıma ihtiyacınız varsa, isteyin, ancak müşteri için elinizden gelenin en iyisini yapın. Bu şekilde öğrenir ve becerilerinizi geliştirirsiniz.”
Açık deniz türbinleri aracılığıyla rüzgardan yararlanmak, yenilenebilir enerjinin gelişen ana unsurunu temsil eder. Timken’in rüzgar enerjisi çözümleri konusunda müşterileri ile geliştirdiği iş birlikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Published: 2021/11/26