중요한 일
지능형 자동화: 팀켄 생산 라인 설계자 소개
제조 공정 엔지니어링은 화이트보드로 구상한 아이디어를 더욱 효율적인 생산 레이아웃, 기계, 로봇 및 프로세스의 세부적인 현실로 전환하는 것입니다. 프로세스 설계 및 개발 총괄 매니저인 Bernie Ulmer의 경우에는 글로벌 팀을 하나의 비전으로 조율하고 이를 실현하는 과정입니다.
이 기사에서 Ulmer는 자신의 업무, 리더십 접근 방식, 제조 자동화의 글로벌 트렌드에 대한 견해를 밝힙니다.
어떻게 제조 프로세스 엔지니어링에 뛰어들어 리더십 경력을 쌓았습니까?
Ulmer: Dilbert 에피소드 중에서 The Knack을 보신 적이 있나요? 제 어린 시절이 그랬습니다. 물건을 분해하고, 어떻게 작동하는지 배우고, 고치는 것에 집착했었죠. 저는 1997년에 Torrington에서 경력을 시작했고, 2003년에 팀켄이 회사를 인수했을 때 노스캐롤라이나주 Asheboro 공장으로 자리를 옮겨 비중이 높은 대규모 프로젝트를 이끌었습니다.
2015년부터는 우시 팀의 롤러 생산 라인 현대화 및 자동화와 대형 테이퍼 롤러 베어링 라인 설치를 지원하느라 중국에서 4년을 보냈습니다. 작년에는 중국 우시에서 풍력 터빈 베어링 자동화 라인을 완료했는데, 굉장한 성과였습니다. 올해에는 중국 샹탄에서 훨씬 더 큰 풍력 베어링 라인, 인도 바루치에서 새로운 공장을 건설하고 있습니다.
저는 항상 프로젝트의 목적과 목표를 달성하기 위해 엄청난 노력을 기울이고 있습니다. 이를 실천하려면 한 사람의 기여자보다 리더가 되어야 효과적이라는 것을 일찍이 깨달았죠. 팀이 진정한 목표를 향해 나아가도록 코칭하고 유도하도록 돕는 것에 보람을 느낍니다.
어떤 역할을 맡고 있습니까?
Ulmer: 현대적인 생산 라인과 공장 레이아웃 설계를 돕습니다. 프로젝트 예산에 맞춰 생산성과 출력을 향상시키는, 자동화와 신기술을 갖춘 개념을 지지합니다. 이러한 대규모 자본 프로젝트에는 많은 것이 달려있습니다. 모든 세부 사항을 완수하고 결과물을 만들어내면서도 끊임없이 개선하는 데 2년이 걸릴 수 있습니다. 제 임무는 모든 사람이 집중하고 협력하도록 하여 화이트보드 구상을 완전히 엔지니어링된 라이브 시스템으로 변모시키는 것입니다.
제조 자동화는 팀켄 직원에게 어떤 영향을 미칩니까?
Ulmer: 오늘날 우리가 시설에 고용한 작업자들은 현대적이고 자동화된 공장에서 일하고 싶어 합니다. 우리는 자동화를 구현하는 장소에 대해 전략적으로 접근합니다. 인간의 지능을 제품에 로봇 같은 움직임을 부여하는 것 대신 필요한 곳에 사용합니다. 로봇과 자재 관리는 복잡하고 단조로운 작업을 빠르고 정확하게 수행하기 때문에 직원들이 더 의미 있고 만족스러운 작업을 할 수 있습니다.
“현대화를 통해 작업자는 자신의 업무에 전념할 수 있으며 팀켄에서 경력을 쌓고 계속 성장할 동기를 얻게 됩니다.”
Bernie Ulmer
프로세스 설계 및 개발 총괄 매니저
현대식 장비를 보유한 팀켄은 더 높은 생산성으로 Timken®의 프리미엄 품질을 달성하고 더욱 명확하고 효율적인 라인 흐름으로 공간과 비용을 절감하고 있습니다. 글로벌 추세에 따르면 인건비가 상승하고 자격을 갖춘 노동자를 채용하기 어려워지고 있습니다. 현대화를 통해 작업자는 자신의 업무에 전념할 수 있으며 팀켄에서 경력을 쌓고 계속 성장할 동기를 얻게 됩니다.
이러한 대규모 글로벌 프로젝트를 위한 리더십 전략은 무엇입니까?
Ulmer: 커뮤니케이션과 협력이 기술 노하우만큼이나 중요하다는 것을 경력을 쌓으며 깨달았습니다. 제 방식은 간단합니다. 잔꾀 부리지 않기, 솔직하고 진실하기, 문제에 집중하고 근본 원인을 파악하기. 우리 모두가 항상 같은 팀이라는 것을 확실히 하려면 투명성은 필수입니다. 좋든 나쁘든 모든 것을 공개하려고 하죠.
저는 팀이 목표를 달성하도록 이끄는 데 중점을 둔 풀뿌리 리더입니다. 팀원들에게 자신의 업무를 발표하도록 요청하고, 칭찬해야 할 때는 칭찬합니다. 직월을 고용하고 유지하는 것은 오늘날 큰 도전입니다. 은퇴하고 싶을 때 제 자리를 대신할 사람이 있도록 직원들에게 흥미로운 도전 과제를 주고 경력을 키워주는 데 집중하고 있습니다.

팀켄 재직자에게는 제조 리더십을 키우도록 설계된 운영 개발 프로그램 및 제조 아카데미와 같은 교육 기회가 제공됩니다.
Published: 2024/05/29