Menu

レール

時代のニーズに応える先進技術

鉄道は経済活動を支える原動力です。車輪と線路が交わる場所で走行距離が積み重なり、その1マイル1マイルが重要になります。すべての車輪セットの中核を成すのは、精密に設計されたシステムです。ベアリング、ハウジング、シール、バックリング、グリースなど、すべてが一体となってスムーズで安全な定時運行を実現します。

1920年代、当社のベアリングは鉄道乗客の快適性と安全性を飛躍的に向上させ、貨物列車と旅客列車の両方における車内温度上昇問題を解決しました。1970年までに、ティムケン社のエンジニアはフランスの高速列車向けに、顧客の厳しい要求をはるかに超える速度にも耐えうるベアリングを設計し、ヨーロッパの鉄道市場における当社の地位を確固たるものにしました。

今日、ティムケンの技術は世界中で鉄道の効率性と持続可能性を向上させ続けており、世界中の電気旅客列車や貨物列車の燃費向上、速度限界の突破、積載量の増加、メンテナンスコストの削減に貢献しています。

1世紀以上にわたるイノベーションの軌跡

貨物鉄道:効率的な車輪の回転を積み重ねて、運行コストを削減する

人口増加と環境負荷の増大が進む世界において、鉄道は依然として生活必需品を輸送する最も持続可能な手段である。しかしながら、鉄道事業者は燃料費とインフラ整備費の高騰という課題に直面している。

ティムケンは1世紀にわたり、貨物列車の車輪アセンブリの効率性、安全性、信頼性を向上させることでコスト削減を実現するため、業界とパートナーシップを築いてきました。ティムケンの汎用ジャーナルローラーベアリング「AP」シリーズは、市場のゴールドスタンダードとして、ベアリング設計、トレーニング、再生を含む包括的なサポートを提供しています。さらに、ティムケンのEcoTurn®シールは年間数千ガロンの燃料節約に貢献し、Sure- Fit®ユニバーサルバックリングは、バックリングの紛失による数百万ドルの損失を削減します。

旅客鉄道:人々と地球のストレスレベルを軽減する

交通渋滞の悪化と気候変動の激化が進む時代において、世界中の何百万人もの人々が、目的地まで楽に、そして環境に優しい列車で移動することを求めている。そして各国政府は、高速鉄道プロジェクトや先進的な鉄道技術への投資によって、こうしたニーズに応えている。

長年にわたり、当社の高出力・低燃費ベアリングは、産業市場のメーカー各社がエネルギーを節約するのに貢献してきました。そして、私たちはその同じ技術を鉄道分野にも応用しています。ティムケン® APベアリングは、お客様の目標達成を支援するために、常に進化を続けています。現在、当社のGGB®ベアリングは、連結システム、乗降用スロープやドア、パンタグラフ、ヒンジ、ピボットポイントなど、幅広い鉄道用途で活用されています。

BEKA潤滑システムロゴ
GGBロゴ

革新的な鉄道製品

ティムケン® AP-2TM一体型ベアリングアセンブリ

当社が特許を取得したTimken AP-2ベアリングは、鉄道輸送における高まる要求、すなわち、積載量の増加、速度の向上、そして車輪の長寿命化に対応します。

コンパクトな設計により部品点数が少なくなり、ベアリングの重量も軽減されます。実際、APベアリングの代わりにAP-2ベアリングを使用することで、鉄道車両の重量を数百ポンド削減できます。また、安全性と信頼性が向上し、動作温度とトルクも低減されます。

ティムケンのAP-2ベアリングは、革新的なティムケン製シール設計とポリマー製ケージを組み合わせることで、鉄道事業者にとって比類のない性能を提供しながら、大幅なエネルギー効率向上を実現できます。

ティムケンAP2ベアリングの列