Sostenibilidad
Sustentabilidad: buenas prácticas comerciales
A medida que los efectos del cambio climático empeoran, más consumidores eligen productos que utilizan estándares de sustentabilidad.

Ingeniería de aplicaciones
- Desarrollamos soluciones centradas en el cliente para los problemas globales y las aplicaciones más desafiantes de la próxima generación.
Necesidad del mercado
- Innovamos en tecnologías de productos y procesos centradas en las necesidades cambiantes del mercado y las tendencias emergentes.
Especialización
- Somos reconocidos a nivel mundial por nuestra especialización en el manejo de la fricción, la ciencia de los materiales y la transmisión de potencia.
El proceso de ingeniería sustentable de Timken, descrito en su informe de responsabilidad social corporativa (en inglés, CSR), detalla las formas en que los productos de Timken® promueven los objetivos de sustentabilidad para la empresa y sus clientes. Scott Hyde, científico sénior del equipo de I+D de Timken, ayudó a describir y documentar lo que Timken ha estado haciendo durante muchos años. Durante su carrera profesional de 30 años en Timken, ha trabajado en la eficiencia, tarea que juega un papel importante en los esfuerzos de sustentabilidad de hoy.
La ventaja de la sustentabilidad de Timken
“La función básica de un rodamiento es transferir el movimiento de modo que reduzca la fricción”, dice Hyde. “Hemos mejorado los diseños originales a lo largo de los años, pero en esencia, un rodamiento es un producto inherentemente eficiente”.
Además, los rodamientos están hechos de acero, “el material más reciclable que tenemos”, dice. “La mayor parte del acero que compramos proviene de chatarra reciclada, y la mayoría de nuestros rodamientos son 100 % reciclables”.
Sin embargo, la historia de la sustentabilidad no termina aquí. A lo largo de los años, los ingenieros de Timken siguieron optimizando el diseño de los rodamientos. Los rodamientos de gran densidad de potencia y bajo consumo de combustible (en inglés, PDFE) de Timken son un ejemplo, ya que ofrecen más torque y potencia en un volumen más pequeño para ayudar a los fabricantes de vehículos a hacer la transición a los vehículos eléctricos.

Optimización contra la pérdida de potencia
Los rodamientos de bajo consumo de combustible de Timken reducen el consumo de potencia hasta en un 30 % en comparación con los rodamientos convencionales. La reducción del consumo de potencia en los rodamientos también puede mejorar la eficiencia del combustible hasta en un 2 %.
Los ingenieros de Timken trabajan constantemente para optimizar los rodamientos contra la pérdida de potencia y para brindar soluciones que superen invariablemente los estándares de la industria y las expectativas de los clientes. Sin embargo, el trabajo en pos de la sustentabilidad del producto no supone solo el rendimiento, también pretende facilitar la instalación y el mantenimiento, reducir los pasos y los requisitos, y extender la vida útil a través de cálculos y técnicas de modelado predictivo.
“Tenemos un enfoque integral de la sustentabilidad”, dice Hyde. “Nuestros productos ayudan a los clientes a reducir los costos de energía en cada etapa del ciclo de vida del producto”.
“Hemos mejorado los diseños originales a lo largo de los años, pero en esencia, un rodamiento es un producto inherentemente eficiente”.
Scott Hyde
Científico sénior, I+D de Timken
El cambio hacia una fabricación más eficiente
Los nuevos procesos también hacen que la fabricación sea más eficiente. En 2014, en las instalaciones de Timken se comenzó a reemplazar el histórico proceso de cementado por procesos de tratamiento térmico alternativos y procesos de templado más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. “Con el cementado, los productos pueden tener que permanecer en un horno durante más de una semana para cumplir con los requisitos de resistencia de diseño”, dice Hyde. “Las técnicas de templado reducen considerablemente los tiempos de permanencia en el horno. Además, Timken está utilizando procesos de templado por inducción, que permiten la tecnología de calentamiento bajo demanda”.

Elaborados con contenido reciclado
Los rodamientos de rodillos cónicos de diseño exclusivo de Timken para aplicaciones de eje principal impulsan turbinas eólicas en todo el mundo y están fabricados hasta en un 100 % con acero reciclado.
Esos procesos continúan refinándose. “Hoy también aplicamos el temple austenítico, que reduce la distorsión del producto, por lo que requiere menos entrada y genera menos desperdicio de material”, dice. “Si bien el tratamiento térmico anterior requería que se procesaran diferentes números de pieza por separado, el temple austenítico nos permite combinar diferentes tamaños de anillos, por lo que podemos cargar los hornos de manera más eficiente”.
Hyde está orgulloso del papel que desempeña en hacer que la fabricación sea más sustentable en Timken. “Puede ser un desafío lograr un diseño que conduzca al desempeño adecuado”, dice. “Pero con un siglo de experiencia en la ciencia de los materiales y la metalurgia, Timken está equipado con los conocimientos prácticos necesarios para ofrecer rodamientos seguros y confiables mediante procesos más eficientes”.
Las buenas prácticas comerciales son buenas para el planeta
Los esfuerzos de sustentabilidad de Timken van mucho más allá de los rodamientos. Los sistemas de lubricación automática de Groeneveld-BEKA, por ejemplo, reducen el desperdicio de grasa y la contaminación del suelo, y equipos en todo el mundo están implementando soluciones creativas para hacer que las instalaciones de Timken sean más sustentables. Las instalaciones de Groeneveld-BEKA en Wannberg, Alemania, ya funcionan al 100 % con fuentes de energía renovables.
Sin embargo, la responsabilidad social es uno entre varios factores. A medida que Timken reduce su huella de carbono, también reduce los costos para los clientes y la empresa. “Todo lo que podamos hacer para ahorrar energía, también es bueno para el negocio”, dice Hyde. “A medida que construimos procesos más eficientes y sustentables, nos convertimos en una empresa mejor y más fuerte”.
En la actualidad, la energía renovable es el sector de mercado final más grande de Timken. Vea cómo los productos Groeneveld-BEKA ayudan al crecimiento de la energía eólica.
Published: 2023/08/9
“Hemos mejorado los diseños originales a lo largo de los años, pero en esencia, un rodamiento es un producto inherentemente eficiente”.