持続可能性
急速に成長する業界における複雑な工学技術の課題の解決
中国は、2020年に71.7GW容量の新しい風力発電所をつくり、これまでの風力エネルギーの年間成長の2倍以上を記録しました。周アンディと彼のサービスエンジニアリングチームは、風力タービンメーカーと協力して新たな設計を行い、この分野の複雑なアプリケーション問題を解決することで、この急速な成長に貢献しました。
周ティムケンに17年間勤めており、率先して作業に取り組むことや、確かな技術ソリューションを開発することが認められ、管理者に昇進されました。「私は、人から尋ねられる前に、自分の思考プロセスや意見を共有します」と彼は言います。「これが、顧客やマネージャーに買われたのです。」
周は12人のエンジニアのチームを率いており、その多くは10年以上会社に勤務しています。彼は、ティムケンの同僚たちが長年勤務し続けるのは、会社が多くの機会を提供してくれるからだと考えます。
「サービスエンジニアではさまざまなアプリケーションをカバーしているので、自分が最も好きなアプリケーションに集中することができます。工業製造、再生可能エネルギー、ロボット工学のどれであっても、ティムケンはさまざまな訓練と指導プログラムを提供しています。」
周アンディ
マネージャー、サービスエンジニアリング
「サービスエンジニアではさまざまなアプリケーションをカバーしているので、自分が最も好きなアプリケーションに集中することができます」と彼は言います。「工業製造、再生可能エネルギー、ロボット工学のどれであっても、ティムケンは さまざまな訓練および指導プログラムを提供しています。」
周の場合、風力タービンの複雑な問題が、工作機械技術とともに彼の興味をそそりました。彼は、フランスと米国など、海外で訓練を積み、それは世界中のティムケン従業員には珍しいことではありません。これらの国々の専門家は、ティムケンの中国チームの訓練と立ち上げのために、上海で時間を過ごしました。
「私たちのチームは完全に現地の人たちで構成されています」と彼は言います。「私たちは皆中国人で、自国の風力エネルギー容量を向上させることを誇りに思っています。」
風力タービンの問題と性能に関する詳細な知識
サービスエンジニアたちの典型的な一日は、安全ベルトを着用して、高さ80メートルの風力タービンの中を登ることです。「5分でタービンに登る同僚もいますが、私はそれほど速くはありません」と周は言います。「私は20分ほどかかります。」
到着すると、問題があるかどうかを診断するために、彼らは注意深く耳を傾けます。「タービンの騒音が大きすぎる場合は、ベアリングの振動をチェックします。 振動の周波数 を収集し、それは専門家によって分析されます。ベアリングの内側はよく見えないからです。」と彼は言います。「そこで、グリースのサンプルを採取して潤滑剤の状態を確認するか、寿命となったベアリングの交換を決めることもあります。」
ティムケンが市場に参入する前に製造された初期モデルの風力タービンは、メインシャフトに球面ころ軸受(SRB)を使用していました。多くの場合、これらのベアリングは、意図した製品寿命の前に摩耗と性能低下を示しました。そのため、風力発電所のオペレーターが診断と交換のためにティムケンのエンジニアに電話すると、 ティムケン円すいころ軸受 がソリューションとしてよく推奨されたのです。なぜなら、それらはベアリングのメインシャフトの寿命を延ばし、タービンの性能を向上させるように設計されているからです。

タービンのサイズが大きくなるにつれて、多くのメーカーが円すいころ軸受に切り替えて、ベアリングの寿命を延ばし、メインシャフトの負荷をより適切に処理するようになりました。
OEMと協力して高性能タービンを製造
周の1日の過ごし方には、タービンを登ることも含まれています。彼は頻繁にOEM設計者と協力して、新しいモデル開発用のベアリングを設計し、そのテストと取り付けを行います。作業が進行している間、彼のチームは、新しいベアリングの適切な取り付け、設定、および保守手順を詳述したマニュアルも作成します。
最近、中国で最初の風力タービンメーカーの1つである浙江运达风电股份(Zhejiang Windey )が、メインシャフトベアリングに円すいころ軸受を使用する新しいモデルの設計のために、ティムケンの専門知識を求め、初めて依頼してきたのです。メインシャフトベアリングは、保持するブレードが風にさらされるため、重くて多様な負荷がかかります。タービンのサイズが大きくなるにつれて、多くのメーカーが円すいころ軸受に切り替えて、ベアリングの寿命を延ばし、メインシャフトの負荷をより適切に処理するようになりました。
周がベアリングのプロトタイプを設置するために浙江运达风电股份(Zhejiang Windey )の施設に行ったとき、彼はマニュアルを使用して公差測定値を修正し、顧客が将来の保守でお金と時間を節約するのを助けたのでした。
複雑なエンジニアリング問題を解決するために必要なこと
毎日違うことがあり、仕事は決して単純なものではない、と周は言います。「私たちは毎日異なる問題に直面しています」と彼は言います。「私たちが予期していなかったものかもしれません。緊急または非常に複雑なものもあります。私たちは毎日、お客様が直面している問題の根本的な原因を掘り下げて特定するように努めています。」
周は、ティムケンブランドの顔として働き、中国全土の顧客との信頼関係を築くことに大きな誇りを感じています。これらの複雑な問題を解決することは、常に満足のいくものです。「これ以上嬉しいことはありません」と彼は言います。
彼が若いエンジニアと話すとき、彼のメッセージは単純です:「私がいつも言うことは、もしあなたが問題を抱えているなら、それに取り組みなさい。助けが必要なら、そう言いなさい。ただし、お客様のためには最善を尽くしなさい。それが、学んで、技術を向上させる方法です。」
洋上タービンで風を利用することが、再生可能エネルギーではますます重要になってきています。ティムケンが、風力エネルギーソリューションで顧客とどのように協力しているか、詳細をご覧ください。
Last Updated: 2023/10/18
Published: 2021/11/26