Crecimiento
La innovación en los rodamientos con montaje hace su aporte para las tendencias emergentes
El mundo se encuentra en un período de rápido avance tecnológico en el que cada aplicación se lleva a los límites de la eficiencia, la sostenibilidad y la confiabilidad. Los rodamientos con montaje, también conocidos como con soporte, abordan estas tendencias y ayudan a que los equipos de los clientes admitan aplicaciones extremas, p. ej., la producción de alimentos a altas temperaturas y la energía mareomotriz en aguas agitadas.
Con el respaldo de una gran experiencia técnica y el conocimiento de los desafíos de ingeniería más complejos de los clientes, Timken ofrece una de las carteras de rodamientos con montaje más amplias del mundo, con opciones de personalización casi infinitas.
“Cuando resolvemos el problema de un cliente, inmediatamente pensamos en cómo podría usarse en otras aplicaciones y mercados. Todos nos centramos en la innovación continua”.
Cory Shaw
Director general, rodamientos con montaje deTimken
“Cuando resolvemos el problema de un cliente, inmediatamente pensamos en cómo podría usarse en otras aplicaciones y mercados”, explicó Cory Shaw, director de generación del área de rodamientos con montaje de Timken. “Todos nos centramos en la innovación continua”.
Las expansiones de la cartera abordan las tendencias de eficiencia y fiabilidad
Todos los rodamientos de rodillos permiten el movimiento de rotación, reducen la fricción y soportan la tensión. Los rodamientos montados están diseñados de forma única para ofrecer soporte adicional cuando la estabilidad del sistema y un ajuste ceñido de los rodamientos son fundamentales para la eficiencia operativa y la confiabilidad.
Una amplia gama de industrias y aplicaciones se benefician de los rodamientos montados, lo que ha dado lugar a importantes expansiones de la cartera de Timken y a frecuentes innovaciones de productos incrementales por parte de los expertos en rodamientos montados de la compañía.
Los problemas de los clientes siempre son el motivo de estos avances. Los soportes con montaje de rodamientos de rodillos cilíndricos bipartidos de Timken® se desarrollaron específicamente para simplificar la instalación y el mantenimiento de los rodamientos montados en lugares de difícil acceso, como los equipos de fabricación de acero. La innovación ha supuesto un cambio importante en la eficiencia de los equipos de mantenimiento, ya que en algunos informes consta una reducción de los tiempos de montaje de los rodamientos hasta en un 90 %.
En la industria de alimentos y bebidas, los productores tienen un desafío diferente: cumplir con los estrictos requisitos de seguridad alimentaria y, al mismo tiempo, abordar una mayor demanda de los consumidores.
La empresa desarrolló rodamientos de bolas con montaje para soluciones higiénicas IP69K de Timken® para satisfacer la demanda. La incorporación a la cartera está calificada según el estándar más elevado de la industria alimentaria en cuanto a protección contra el ingreso de contaminantes. La Asociación de Especialistas en Rodamientos le brindó un reconocimiento por su excelente innovación y servicio a los clientes finalesl.
Además, Timken ha desarrollado y patentado recientemente un nuevo soporte de rodamientos de rodillos cónicos sólidos y autoalineados que gestiona de manera óptima la desalineación en aplicaciones de procesamiento de alimentos. Un productor mundial líder de equipos de procesamiento de alimentos utilizados para elaborar productos horneados, productos proteicos y alimentos para mascotas ya adoptó esta solución.
Al igual que en este caso, Timken amplía continuamente su cartera de productos, lo que brinda un impulso integral a muchas industrias. No obstante, los ingenieros de la empresa dedican gran parte de su tiempo a personalizar productos para clientes individuales, con necesidades únicas y, en algunos casos, equipos únicos.

Los rodamientos con montaje de Timken desempeñan un papel fundamental en la energía mareomotriz, que aprovecha la energía de las olas del océano y la convierte en electricidad para la red eléctrica.
La “innovación constante” impulsa la sostenibilidad de próxima generación
Gracias a una amplia cartera ya existente y a la gran capacidad de I+D en toda la empresa, los rodamientos con montaje de Timken influyen cada vez más en las nuevas tecnologías que respaldan un futuro más sostenible.
Por ejemplo, los procesos en la fabricación de baterías de vehículos eléctricos (EV) utilizan productos químicos que pueden corroer los sellos, lo que lleva a una falla prematura del rodamiento. Con más de 2000 rodamientos funcionando en una única fábrica de vehículos eléctricos, las fallas tempranas pueden crear retrasos significativos en el mantenimiento y la producción.
Los expertos en rodamientos con montaje de Timken resolvieron el problema para un fabricante en Corea del Sur con la ayuda de ingenieros de GGB, una empresa líder en rodamientos lisos y bujes adquirida por Timken. Trabajando conjuntamente, los equipos diseñaron una nueva solución de buje montado que elimina la corrosión y optimiza la productividad de la instalación para ayudar a acelerar el crecimiento de la industria global de vehículos eléctricos.
A nivel de la producción mundial de hierro y acero, los recientes avances de Timken en soluciones de rodamientos divididos cilíndricos y esféricos son un gran aporte para los sistemas de reducción directa que están disminuyendo el consumo de energía y las emisiones de carbono de la industria del metal.
Y en Columbia Británica, los rodamientos con montaje de Timken tienen un rol importante en la energía mareomotriz, que aprovecha la energía de las olas del océano y la convierte en electricidad para la red eléctrica.
“Nunca decimos: ‘Aquí está su problema, aquí está nuestra solución, veamos si funciona’”. En lugar de eso, decimos: “Así es como podemos personalizar una solución ya existente para solucionar su problema para siempre”, afirmó Shaw. “Cuando se trata de clientes, siempre decimos que sí”.
La cartera de soluciones de Timken, en continuo crecimiento, está diseñada para satisfacer las cambiantes necesidades, expectativas y oportunidades de los clientes. Obtenga más información sobre la última inversión de la compañía en opciones de productos que contribuyen a que el transporte aéreo sea más sostenible y mejoran la productividad del procesamiento de alimentos aprovechando la Internet de las cosas.

Published: 2025/06/10