Crescimento
Crescimento e avanços: macrotendências promovem investimentos em P&D na Timken
As mudanças climáticas estão exigindo a migração para o uso de energias renováveis. O aumento dos pedidos pela Internet e a escassez de mão de obra estão favorecendo os avanços em robótica e automação. A necessidade pela interconectividade e pela customização está mobilizando os fabricantes a implementar a Internet das Coisas (IoT) e a se adaptar para a Indústria 4.0, a quarta revolução industrial, usando sensores e tecnologia inteligentes.
A equipe de P&D da Timken monitora essas tendências globais e usa essa inteligência para fazer investimentos perspicazes que geram valor para todas as partes interessadas.
“Como empresa, somos disciplinados na identificação de oportunidades comerciais atrativas. Como líderes técnicos, investimos na expansão do nosso conhecimento e experiência para manter o nosso diferencial como os melhores do nosso setor à medida que o mundo evolui”.
Doug Smith
Vice-presidente de tecnologia
“Na Timken, nosso investimento em P&D acontece na interseção entre oportunidade e capacidade”, disse Doug Smith, vice-presidente de tecnologia. “Como empresa, somos disciplinados na identificação de oportunidades comerciais atrativas. Como líderes técnicos, investimos para expandir o nosso conhecimento e manter nossa reputação em engenharia, materiais e especialização em aplicações.”
Energia renovável: possibilitando uma transformação global da energia
A capacidade da energia renovável continua se expandindo à medida que mais países, cidades e empresas se comprometem com um futuro com zero emissões. A tendência atinge todos os aspectos da nossa vida, desde iluminar a casa até atravessar a cidade.
Em 2018, 5% das vendas da Timken foram de energias renováveis. Atualmente, esse é o maior setor de mercado final individual da empresa, representando 12% das vendas totais. Esse crescimento é possível graças aos investimentos de capital contínuos.
Do ponto de vista de P&D, a Timken investe em recursos técnicos que fomentam a próxima geração de turbinas eólicas, ainda maiores e mais potentes. Essas turbinas eólicas dependem de produtos e sistemas confiáveis e duráveis. Para atender a esses requisitos, os engenheiros da Timken estão desenvolvendo de forma proativa “receitas” de tratamento térmico e recursos de produção para rolamentos eólicos, alguns com até 2,5 metros (8 pés) de diâmetro.
“Juntamos o que sabemos sobre materiais, projetos, tratamento térmico e manufatura para desenvolver processos de fabricação de rolamentos de alto desempenho e grande escala que ainda são econômicos para os clientes”, diz Smith. “A ideia também é otimizar os nossos processos internos para que a Timken opere da forma mais eficiente e sustentável possível.”
Robótica/automação: avanços em equipamentos para fábricas e armazéns mais eficientes
O aumento das compras pela Internet tem acelerado o crescimento da automação no varejo. Porém, os projetistas de plantas de todos os setores estão aproveitando a automação para melhorar a confiabilidade e a eficiência de suas operações, principalmente com a escassez de mão de obra qualificada. As inovações da Timken favorecem essa tendência.
A Rollon inovou em suas soluções de 7 eixos para dar aos robôs dos clientes maior mobilidade em suas fábricas e armazéns, e a recente aquisição da Intelligent Machine Solutions (iMS) ajudará a empresa conquistar novos negócios em movimento linear de serviço pesado.
Enquanto as soluções da Rollon lidam com o movimento linear na automação, os redutores de velocidade gerenciam o torque para ajudar os equipamentos robóticos a executar as tarefas que envolvem movimentos com mais eficiência. A Cone Drive da Timken, fornecedora líder de caixas de transmissão personalizadas, está desenvolvendo redutores de velocidade harmônicos robustos que resolvem os desafios únicos dos sistemas de controle de automação industrial.
As novas ferramentas analíticas da Timken permitiram que os engenheiros otimizassem as transmissões harmônicas Cone Drive® para aplicações robóticas.
“Aproveitamos os recursos de modelagem, fabricação e medição de P&D da Timken e a experiência em caixas de transmissão da Cone Drive para desenvolver perfis de dentes de engrenagem de alto desempenho com maior contato sobre mais dentes, o que ajuda a distribuir cargas para otimizar o desempenho do material”, afirma Smith. “Esses redutores harmônicos oferecem um desempenho mais competitivo. Garantimos pedidos de teste e protótipo para novos negócios em potencial graças a esse trabalho.”
Tecnologias de simulação: desenvolvendo soluções centradas no cliente
A tecnologia industrial está mudando rapidamente. O que costumava levar semanas ou meses agora acontece em dias ou horas com o suporte de software de modelagem e simulação digital. A Plataforma de análise avançada do sistema de rolamentos Syber da Timken reduz consideravelmente o tempo, o esforço e o número de reprojetos para os clientes.
Os especialistas em P&D e Tecnologia da Informação da Timken estão desenvolvendo ferramentas que podem ser acessadas diretamente pelos clientes para melhorar a velocidade e a qualidade dos projetos de seus próprios equipamentos.
“Estamos investindo em ferramentas de cálculo e previsão que analisam cada faceta do desempenho do rolamento, como análise de tensão, torque, reologia e ruído, vibração e aspereza”, diz Smith. “Estamos simulando tudo o que podemos. É tudo uma questão de rapidez na tomada de decisões.”
Smith observa que todos esses exemplos demonstram a abordagem atenta da Timken em relação aos investimentos.
“Nós compreendemos onde os mercados estão crescendo e quais soluções de produtos potenciais estarão em demanda para promover esse crescimento”, diz ele. “Então, aproveitamos nossa experiência em engenharia e investimos em tecnologias que ajudam esses produtos a atender melhor os requisitos de aplicação de nossos clientes.”
Embora Smith esteja totalmente focado em atender os clientes, é uma estratégia que, em última instância, agrega valor a todas as partes interessadas da Timken.
_____________________________________________________________________________
A Rollon está proporcionando operações suaves para os maiores varejistas on-line do mundo. Leia e descubra como.
Published: 2021/11/26
“Como empresa, somos disciplinados na identificação de oportunidades comerciais atrativas. Como líderes técnicos, investimos na expansão do nosso conhecimento e experiência para manter o nosso diferencial como os melhores do nosso setor à medida que o mundo evolui”.