연결의 힘
베어링 부문의 선두업체인 Timken은 2016년에 최고급 연결 장치 및 자재 이음쇠 제조업체인 Lovejoy를 인수하는 과정에서 신중한 검토를 거쳐 양자 간 계약을 체결했습니다. 두 회사 모두 더욱 효율적이고 안정적으로 작동하는 산업 장비를 만드는 분야에서 100년 이상의 기술 리더십 유산을 공유하고 있습니다.
현재 Lovejoy는 풍력 에너지를 포함한 주요 산업 전반에 걸쳐 가치를 제공하는 광범위한 송전 포트폴리오를 구성하는 여러 가지 Timken 브랜드 중 하나입니다.
풍력 발전용 터빈이 더 커지고 복잡해짐에 따라, Timken의 동력발전 솔루션은 설계자가 장비 성능을 개선하고 더욱 경제적인 풍력 에너지를 실현할 수 있도록 지원합니다. Lovejoy는 구동계의 효율성을 높이기 위해 최고의 터빈 제조업체와 협력하고 있습니다.
Lovejoy의 사장이자 Timken의 14년차 베테랑인 Lance Kelly는 터빈 설계자들과 Lovejoy의 기술 협력은 Timken이 고성능 베어링을 터빈 기어 드라이브 및 메인 샤프트에 통합하는 작업의 자연스러운 확장이라고 말했습니다.
Kelly는 이렇게 말합니다. “이는 장비 설계자가 Timken과 함께 했을 때 얻을 수 있는 시너지 효과의 좋은 예입니다. 우리는 터빈의 긴 설계 주기 동안 다양한 기술적 문제를 해결할 수 있는 단일 파트너입니다.”
“이는 장비 설계자가 Timken과 함께 했을 때 얻을 수 있는 시너지 효과의 좋은 예입니다. 우리는 터빈의 긴 설계 주기 동안 다양한 기술적 문제를 해결할 수 있는 단일 파트너입니다.” “
Lance Kelly
Lovejoy by Timken 사장

메인 샤프트
- 내마모성 SRB
- TDI 테이퍼 베어링 업그레이드
- 윤활 시스템
연결 장치
- Lovejoy 고속 연결 장치
기어박스
- 베어링 업그레이드
- H&N 서비스
발전기
- H&N 재구축
- 절연 베어링
더욱 안정적인 전력을 위한 맞춤형 풍력 연결 장치
연결 장치는 두 가지 작업을 수행합니다. 하나는 샤프트를 함께 연결하여 부하를 전달하는 것이고, 다른 하나는 정렬 불량을 관리하여 시스템을 보호함으로써 구동계 수명을 연장하는 것입니다. 풍력 발전용 터빈에서 기어박스 출력 샤프트는 구동 발전기와 연결하는 데 사용됩니다.
Lovejoy에서는 선도적인 글로벌 터빈 제조업체가 생산하는 새로운 해상 풍력 발전용 터빈을 지원할 수 있는 맞춤형 연결 장치를 개발했습니다. 이 경량 연결 장치는 설치 중 높은 정적 하중을 관리하며, 바람이 많이 부는 경우 대규모 동적 하중을 처리합니다. 이러한 장치에는 연결 장치 자체를 통해 유해한 전류가 전도되는 것을 방지하는 전기 절연 기능도 있습니다.
제품 관리자인 Matt Baggett에 따르면, Lovejoy의 차별화 요소는 R&D(연구개발)에 대한 다양한 분야별 협업 접근 방식 및 고객과의 집중적인 기술 상담입니다.
Baggett는 다음과 같이 이야기합니다. “Lovejoy는 기술 사양 및 수정 사항에 대해 터빈 제조업체와 긴밀하게 협력하여 애플리케이션용 맞춤형 솔루션을 만들고 있습니다. 이 차세대 연결 장치는 기성 부품보다 우수한 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.”
보이지 않는 곳에서 Lovejoy는 애플리케이션 모델링 및 설계 방법론에 대해 미국 및 인도의 Timken R&D(연구개발) 팀과 협업을 진행했습니다.
항상 혁신을 추구하는 Lovejoy는 이제 Timken의 다른 사업부인 PT Tech와 협력하여 기계적 과부하로부터 시스템을 보호하는 데 도움이 되는 통합 토크 제한기가 있는 풍력 연결 장치를 개발하고 있습니다. 이는 시스템의 과도한 토크로 인한 연결 장치 오류를 줄여 주므로, 사용자에게 보다 안정적인 전력을 제공합니다. 이러한 오류는 가변 속도 및 부하 조건이 존재하는 풍력 분야에서 흔히 발생하는 문제입니다.
미래의 육상 및 해상 분야를 위해 더 큰 터빈이 개발됨에 따라, Lovejoy는 제조업체가 고유한 구동계 설정을 발전시키면서 맞춤형 통합 연결 장치가 새로운 성능 기준을 설정할 것으로 기대합니다.
엔드 투 엔드 지속 가능성 지원
풍력 발전 베어링 기술과 마찬가지로, Timken의 송전 발전 기술은 사업으로서도, 재생 가능한 에너지원으로서도 풍력 에너지의 지속 가능성에 광범위한 영향을 미칩니다.
보다 지속 가능한 설계를 위해 터빈 제조업체와 협력하는 것 외에도, Timken은 베어링에서 연결 장치, 자동 윤활 시스템에 이르기까지 다양한 효율성 강화 솔루션을 갖춘 부품 시장을 제공합니다.
Kelly는 다음과 같이 이야기합니다. “풍력 발전소 운영자는 최대 가동 시간으로 안정적으로 가동되는 지속 가능한 운영을 원합니다. 우리는 원래 장비가 운영자에게 제공되기도 전에 원래 장비에 대해 터빈 제조사 사양을 충족하거나 상회하는 설계를 제공하여 이러한 성과를 보장하도록 지원합니다.”
Kelly는 이어서 다음과 같이 덧붙입니다. “기술적인 관점에서 우리가 하는 모든 일은 애플리케이션의 효율성과 신뢰성을 개선하는 것입니다. 풍력 발전용 터빈 개발자의 생산성을 향상하면 고객 및 엔드 유저를 위한 가치가 창출됩니다.”
Timken 엔지니어가 세계에서 가장 강력한 풍력 발전용 터빈용 메인 샤프트 베어링을 어떻게 만들었는지 자세히 알아보십시오.
Published: 2022/02/24